배포 전 AI 추론 결과 검증 방법

KAI 추론 빌더
+ KAI 추론 빌더

하드웨어 배포 전에 추론 인프라 검증하기

디지털 트윈에서 계획된 데이터 센터 토폴로지를 모델링하여 배포 전 AI 추론 검증 환경을 구축합니다. 스위칭 및 라우팅 경로, 추론 서비스, 보안 제어, 클라이언트 인그레스와 추론 백엔드 간의 의도된 연결을 표현합니다. 다양한 프롬프트 길이, 대화 패턴, 동시 사용자 수를 포함하여 현실적인 대규모 언어 모델 프롬프트와 응답을 생성하도록 AI 추론 워크로드 에뮬레이션을 구성합니다. 모델링된 아키텍처를 실행하기 전에 재현 가능한 워크로드 프로필을 정의하고, 요청 도착 빈도를 지정하며, 대표적인 테스트 기간을 선택하십시오. 각 워크로드 수준에서 종단 간 응답 지연 시간, 첫 번째 토큰까지의 시간, 출력 토큰 속도 및 요청 완료 결과를 기록하십시오. 가능한 경우, 이러한 추론 고유 관측값을 컴퓨팅, 네트워크 및 보안 계층의 인프라 텔레메트리 데이터와 상호 연관시키십시오. 아키텍처 변형 전반에 걸쳐 동일한 워크로드 입력을 사용하여, 관측된 차이가 프롬프트 동작의 변화가 아닌 시뮬레이션된 시스템 구성에 기인한 것임을 확인할 수 있도록 하십시오.

낮은 동시 사용자 수준에서 기준 테스트를 수행한 다음, 워크로드 분배를 유지하면서 에뮬레이션된 수요를 단계적으로 증가시킵니다. 토큰 처리량, 테일 응답 지연 시간, 완료율의 변화를 추적하고, 제공된 부하와 전달된 추론 용량 간의 관계를 분석합니다. 동일한 모델링 환경 내에서 후보 라우팅, 보안 및 추론 서비스 구성을 비교하고, 각 실행에 대한 구성 세부 정보를 기록합니다. 장기간 지속되는 컨텍스트 및 다단계 세션이 모델링된 추론 경로의 수요를 어떻게 변화시키는지, 그리고 응답 시간 분포가 어디서부터 넓어지기 시작하는지 조사합니다. 통합을 통해 시스템 수준의 텔레메트리 데이터를 확보할 수 있게 되면, 추론 측정값을 보고된 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 및 네트워킹 동작과 비교하십시오. 디지털 트윈을 통해 얻은 관찰 결과를 물리적 하드웨어 검증이 필요한 결과와 구분하십시오. 각 후보에 대해 테스트된 워크로드 가정, 소프트웨어 및 네트워크 구성, 측정 정의, 관찰된 한계를 문서화하십시오. 이러한 결과는 보장된 운영 성능에 대한 주장이 아니라, 반복 가능한 배포 전 검증 기록을 형성합니다.

배포 전 AI 추론 검증 솔루션

배포 전 추론 검증에는 모델링된 인프라, 대표적인 클라이언트 요청 및 반복 가능한 부하 프로파일이 필요합니다. 이 솔루션은 키사이트(Keysight)의 AI Inference Builder 워크로드 에뮬레이션 및 분석 기능을 디지털 트윈 환경과 결합하여, 실제 장비가 설치되기 전에 계획된 AI 데이터 센터 아키텍처를 시뮬레이션합니다. Inference Builder는 다양한 대규모 언어 모델 프롬프트 패턴을 에뮬레이션하고, 사용자 동시 접속 수와 프롬프트 발생 빈도를 제어하며, 추론에 특화된 지연 시간 및 처리량 지표를 보고합니다. 디지털 트윈은 에뮬레이션된 추론 트래픽이 계획된 경로를 통과하는 동안 네트워킹 및 인프라 상호작용을 모델링할 수 있는 환경을 제공합니다. 엔지니어는 일관된 수요 조건에서 후보 구성을 비교하고, 부하 하에서 변화하는 응답 거동을 점검하며, 스택 전반에 걸쳐 제약 조건이 발생하는 지점을 분석할 수 있습니다. 첫 번째 토큰까지의 시간, 출력 토큰 속도, 동시성 및 요청 완료 거동은 비교를 위한 측정 지표를 제공합니다. 결과는 시뮬레이션 모델에 따라 달라질 수 있으며, 실제 운영에 적용하기 전에는 물리적 확인이 필요합니다.

배포 전 AI 추론 검증 솔루션 데모 영상 보기

당사의 배포 전 AI 추론 검증 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?