전기차(EV) 배터리 테스트 방법

Pro ATE 시스템 전원 공급 장치
+ Pro ATE 시스템 전원 공급 장치

전기차 배터리 테스트 및 모델링

EV 배터리 테스트에는 배터리 단자의 전압과 전류를 측정하는 동시에 팩을 충전 및 방전할 수 있는 양방향 전력 연결이 필요합니다. 4선 구성을 사용하여 케이블 전압 강하를 보상한 다음, 제어된 전류 프로파일을 적용하기 전에 개방 회로 전압을 기록합니다. 배터리 용량 검증은 방전 중에 전달되거나 선택한 차단 조건에 도달할 때까지 충전 중에 저장된 전하를 측정합니다. 내부 저항을 측정하려면 휴지 구간으로 분리된 짧은 전류 펄스를 적용하고 해당 전압 및 전류 변화로부터 저항을 계산합니다. 프로그래밍 가능한 전류 프로파일은 방전 시퀀스 동안 일정하거나 변화하는 부하 수요를 재현할 수 있습니다. 이러한 측정은 정의된 작동 조건 및 충전 상태(SoC) 지점에서 고전압 배터리 팩을 특성화하는 데 필요한 전기적 데이터를 설정합니다.

배터리 모델링은 팩이 방전됨에 따라 개방 회로 전압과 직렬 내부 저항을 주기적으로 측정하여 SoC 전반으로 테스트를 확장합니다. 의도한 부하를 나타내기 위해 일정하거나 동적인 전류 프로파일을 적용하고, 배터리 사이클링을 사용하여 전압, 전류, 용량 및 타이밍을 로깅하면서 충전, 휴지, 방전 및 휴지 단계를 순차적으로 진행합니다. 테스트는 개방 회로 전압, 부하 전압 또는 소모된 용량에서 중지할 수 있으며, 테스트 환경에서 요구하는 경우 온도 모니터링을 통합할 수 있습니다. 결과 배터리 모델은 개방 회로 전압 및 내부 저항을 SoC와 연결하며 분석을 위해 내보내거나 배터리 에뮬레이션을 위해 재사용할 수 있습니다. 이 워크플로는 전기차 배터리 테스트, 배터리 용량 검증, 내부 저항 측정, 배터리 모델링 및 배터리 사이클링을 하나의 측정 프로세스에 결합합니다.

전기차 배터리 테스트 솔루션

4선 배터리 연결, 양방향 충전 및 방전 제어, 그리고 정의된 전압 또는 소모 용량 차단 조건을 사용하여 테스트를 수행하는 동시에 전압, 전류, 용량 및 타이밍을 로깅합니다. 재생형 Pro ATE 시스템 전원 공급 장치는 전기차 배터리에 필요한 재생형 2사분면 전력 하드웨어를 제공하며, Advanced Battery Test 및 Emulation 소프트웨어는 프로파일링, 충전, 방전, 사이클링, 시각화, 로깅 및 분석을 제공합니다. EV 배터리 테스트는 배터리 용량 검증을 사용하여 전달되거나 저장된 전하를 측정하고, 짧은 전류 펄스를 이용한 내부 저항 측정, 그리고 충전 상태에 따른 개방 회로 전압 및 저항을 기록하는 배터리 모델링을 활용할 수 있습니다. 배터리 사이클링은 각 사이클의 용량을 기록하면서 충전, 방전 및 휴지 단계를 순차적으로 진행합니다. 차단 조건에는 개방 회로 전압, 부하 전압 또는 소모 용량을 사용할 수 있습니다. 로깅된 측정 데이터는 작동 중에 검토하거나, 추가 분석을 위해 내보내거나, 후속 배터리 에뮬레이션을 위한 배터리 모델로 유지할 수 있습니다.

전기차 배터리 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전기차(EV) 배터리 테스트 방법

당사의 전기차 배터리 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?