DC-DC 컨버터의 과도 현상 테스트 방법

Expert 벤치탑 소스 및 측정 유닛(SMU)
+ Expert 벤치탑 소스 측정 장치

DC-DC 컨버터 부하 및 과도 동작 이해

DC-DC 컨버터는 다양한 부하 조건에서 작동하는 동안 안정적인 출력 전압을 유지해야 합니다. 엔지니어는 실제 애플리케이션에서 안정적인 작동을 보장하기 위해 정상 상태 및 동적 성능을 모두 평가해야 합니다.

부하 조절 테스트는 부하 전류가 변할 때 컨버터가 출력 전압을 얼마나 잘 유지하는지 검증합니다. 과도 응답 테스트는 전압 언더슈트 및 복구 시간을 포함하여 컨버터가 갑작스러운 부하 스텝에 어떻게 반응하는지 평가합니다. 이러한 측정은 전력 무결성 및 전반적인 시스템 안정성을 검증하는 데 중요합니다.

DC-DC 변환기 과도 현상 테스트 솔루션

DC-DC 컨버터 성능을 테스트하려면 정상 상태 및 동적 동작을 모두 캡처하기 위한 정밀한 전압 소싱, 프로그래밍 가능한 부하 및 정확한 측정 기술이 필요합니다. 키사이트 B2902C 및 B2912C 정밀 소스/측정 장치는 한 채널이 안정적인 입력 전압을 제공하고 다른 채널이 프로그래밍 가능한 전자 부하로 작동하는 간소화된 2채널 설정을 가능하게 합니다. 엔지니어는 4선(켈빈) 연결을 사용하여 출력 전류를 스위프하여 향상된 정확도로 부하 조절을 평가할 수 있습니다. 과도 분석의 경우, 펄스 전류는 고속 샘플링으로 전압 응답을 캡처하면서 동적 부하 조건을 시뮬레이션합니다. 이러한 기능들은 함께 빠르고 정확하며 효율적인 DC-DC 컨버터 특성화를 가능하게 합니다.

듀얼 채널 SMU를 사용한 DC-DC 컨버터 과도 테스트 설정 블록 다이어그램

DC-DC 변환기의 과도 현상 테스트 방법

당사의 DC-DC 컨버터 과도 테스트 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

DC-DC 컨버터 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?