광범위한 신호 레벨 범위에서 휴대용 RF 전력 측정을 수행하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

가변형 RF 신호 레벨 측정

휴대용 무선 주파수(RF) 전력 측정 시 엔지니어는 테스트 포인트, 디바이스, 작동 조건에 따라 레벨이 크게 달라지는 신호를 평가해야 하는 경우가 많습니다. 여기에는 접근 가능한 모니터링 포인트의 상대적으로 저전력인 신호뿐만 아니라 미터의 지원 입력 범위 내에 유지되는 고전력 출력이 포함될 수 있습니다. 엔지니어는 연결 전에 예상 신호 레벨을 확인하고, 적절한 측정 조건을 선택하며, 케이블 및 기타 상호 연결 부품으로 인해 발생하는 감쇠나 손실을 고려해야 합니다. 충분한 전력 범위를 갖춘 측정 시스템을 사용하면 별도의 전력 센서나 측정 기기를 교체하지 않고도 여러 신호 레벨을 평가할 수 있습니다.

센서가 통합된 휴대형 파워 미터는 다양한 신호 레벨에서 평균 RF 전력을 평가하기 위한 소형 측정 설정 환경을 제공합니다. 엔지니어는 측정 주파수를 설정하고, 신호가 지원되는 입력 범위 내에 있는지 확인하고, 필수 교정 절차를 수행한 후, 기기를 선택된 측정 포인트에 연결합니다. 그런 다음 일관된 기기 구성을 유지하면서 서로 다른 신호 레벨이나 위치에서 측정을 반복할 수 있습니다. 이 접근 방식은 신호 레벨이 측정 포인트마다 크게 다를 수 있고 휴대성이 요구되는 현장 검증, 문제 해결, 설치 및 유지보수 작업을 지원합니다.

휴대용 광대역 RF 전력 측정 솔루션

다양한 무선 주파수 전력 레벨에서의 측정은 전력 센서, 측정 전자 장치, 로컬 디스플레이, 배터리 구동, 내부 전력 기준이 통합된 단일 휴대형 기기로 수행할 수 있습니다. 엔지니어가 테스트 전에 자체 교정을 수행하고, 측정 주파수를 구성하며, 연결하기 전에 각 신호가 기기의 지원 입력 범위 내에 있는지 확인합니다. 그런 다음 각 측정 조건에 대해 별도의 외부 센서가 필요 없이 전력 레벨이 다른 테스트 포인트 사이로 동일한 측정 플랫폼을 이동할 수 있습니다. 로컬 디스플레이 작동은 현장에서 즉각적인 측정값을 제공하며, 상대 측정 기능은 신호 레벨 간 비교 또는 알려진 경로 손실에 대한 보정을 지원합니다. 컴퓨터 제어 방식의 데이터 수집이나 측정 기록이 필요한 경우 USB 연결을 사용할 수 있습니다. 이 워크플로우는 테스트 위치에 필요한 측정 하드웨어의 양을 줄이면서 송신기, 신호 경로, 설치된 장비, 기타 현장 접근 가능한 테스트 포인트 전반의 무선 주파수 전력을 비교하기 위한 일관된 측정 구성을 제공합니다.

휴대용 광범위 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광범위한 신호 레벨에 걸쳐 휴대용 RF 전력 측정을 수행하는 방법 – 블록 다이어그램

휴대용 광범위 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?