신호 소스의 절대 전력 정확도를 검증하는 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

소스 전력 정확도 검증

무선 주파수 신호 소스의 절대 전력 정확도를 검증하는 것은 다운스트림 측정의 무결성과 시스템 수준 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 신호 발생기는 정밀한 출력 레벨을 제공해야 하지만, 내부 교정 오류, 주파수 종속 손실, 온도 유발 드리프트와 같은 요인으로 인해 지정된 값에서 벗어날 수 있습니다. 정확한 검증을 위해서는 고정밀 측정 기술을 사용하여 소스 출력을 추적 가능한 기준과 비교해야 합니다.

엔지니어는 소스와 센서 간의 불일치 불확실성(일반적으로 반사 계수를 사용하여 정량화됨)뿐만 아니라 커넥터 반복성 및 케이블 손실을 고려해야 합니다. 소스 동작을 완전히 특성화하기 위해 다양한 전력 레벨과 주파수에서 측정이 자주 수행됩니다. 결과 데이터는 체계적인 오프셋 및 비선형성을 식별하여 신호 소스가 교정, 검증 및 고정밀 테스트 애플리케이션에 대한 성능 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

절대 전력 정확도 검증 솔루션

절대 전력 정확도를 검증하려면 신호 소스 출력이 알려진 조건에서 교정된 기준 전력 센서와 직접 비교되는 제어된 측정을 수행해야 합니다. 엔지니어는 특성이 잘 알려진 상호 연결을 사용하여 안정적인 테스트 설정을 구성하고 반사 관련 오류를 최소화하기 위해 적절한 임피던스 매칭을 보장해야 합니다. 서미스터 기반 전력 센서는 무선 주파수 전력을 열로 변환하여 신호 특성에 대한 의존도를 최소화하면서 진정한 평균 전력 감지를 가능하게 함으로써 고정밀 기준 측정을 제공합니다. 반면 정밀 전력계는 비율 측정을 수행하고 유효 효율 및 불일치와 같은 보정을 적용하여 정확한 입사 전력 레벨을 결정합니다. 전력 스윕은 소스의 작동 범위에 걸쳐 수행되며, 측정된 값은 예상 설정값과 비교하여 편차를 결정합니다. 정확한 결과를 얻으려면 불일치 손실, 케이블 감쇠 및 센서 유효 효율에 대한 보정을 적용해야 합니다. 반복성을 평가하고 통계적 불확실성을 줄이기 위해 일반적으로 여러 측정 반복이 수행됩니다. 결과 데이터 세트는 체계적인 오프셋, 선형성 오류 및 주파수 종속 변화를 식별하기 위해 분석됩니다. 자동화된 측정 제어 및 데이터 로깅은 전력 스윕의 일관된 실행, 동기화된 데이터 캡처, 측정값과 예상값의 효율적인 비교를 가능하게 하여 테스트 반복성을 개선하고 작동 조건 전반에 걸친 신호 소스 성능의 상세한 특성화를 지원함으로써 이 프로세스를 간소화합니다.

절대 전력 정확도 검증 솔루션의 블록 다이어그램 참조

신호 소스의 절대 전력 정확도를 검증하는 방법 - 블록 다이어그램

당사의 절대 전력 정확도 검증 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?