발진기의 근접 안정성을 검증하는 방법

주파수 카운터
+ 주파수 카운터

근접 발진기 안정성 분석

발진기 근접 안정성을 검증하려면 안정적인 타임베이스를 기준으로 하는 고해상도, 간극 없는 주파수 측정이 필요합니다. 범용 주파수 카운터는 테스트 중인 발진기 또는 국부 발진기에서 연속적인 주파수 판독값을 캡처하여 엔지니어가 캐리어 근처의 단기 주파수 변화를 관찰할 수 있도록 합니다. 이 측정은 저주파 노이즈 효과, 주파수 변조, 그리고 개별적인 스폿 판독값으로는 보이지 않을 수 있는 불안정성을 포함하여 시간 상관 동작을 강조합니다.

설정은 발진기 출력을 카운터 입력으로 라우팅하고 변조 도메인 및 통계 분석을 위해 연속적인 측정 시퀀스를 기록합니다. 엔지니어는 시간 대비 주파수 플롯을 사용하여 근접 변동을 식별하고 앨런 편차 플롯을 사용하여 다양한 평균 구간에 대한 안정성을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식은 반송파 근접 동작, 스펙트럼 품질 및 단기 안정성이 핵심 성능 지표인 발진기 특성화를 지원합니다.

발진기의 근접 안정성 해결 방안

테스트 중인 발진기에서 연속적이고 끊김 없는 주파수 측정을 캡처하고 시간 및 통계 도메인에서 결과를 분석하여 발진기 근접 안정성을 검증하십시오. 이 솔루션은 키사이트 범용 주파수 카운터를 사용하여 반송파 신호에 근접한 고해상도 주파수 동작을 측정합니다. 내장된 변조 도메인 분석은 시간 경과에 따른 주파수 변화를 보여주는 데 도움이 되며, 앨런 편차 분석은 평균 구간에 걸쳐 단기 안정성을 정량화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능은 근접 주파수 동작, 저주파 노이즈 및 스펙트럼 품질이 시스템 성능에 영향을 미치는 국부 발진기 및 클록 소스 평가를 지원합니다.

발진기 근접 안정성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

발진기의 근접 안정성을 검증하는 방법

발진기 근접 안정성 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

발진기 근접 안정성을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?