추적 가능한 무선 주파수 전력 교정을 수행하는 방법

파워 미터 및 액세서리
+ 전력 측정기 및 액세서리

추적 가능한 전력 교정 달성

추적 가능한 무선 주파수 전력 교정은 측정된 전력 레벨을 엄격하게 정의된 불확실성 예산으로 1차 표준에 연결하는 계측 체인을 구축해야 합니다. 이 과정에는 정류가 아닌 열 변환을 통해 실제 평균 전력 측정을 제공하는 서미스터 기반 센서와 같은 전달 표준의 사용이 포함됩니다. 엔지니어는 소스와 센서 간의 불일치 손실, 유효 효율 변화, 커넥터 반복성, 온도 구배와 같은 환경적 영향 등 여러 불확실성 원인을 고려해야 합니다.

교정 절차는 일반적으로 알려진 기준 전력을 동일한 조건에서 테스트 대상 장치와 비교하는 대체 방법을 통합합니다. 또한, 추적성을 유지하려면 더 높은 수준의 표준에 대한 주기적인 재교정과 보정 계수에 대한 신중한 문서화가 필요합니다. 절대 전력 측정에서 높은 신뢰도를 얻는 것은 관심 있는 전체 주파수 및 전력 범위에 걸쳐 잔류 불확실성 기여도를 정량화하면서 체계적인 오류를 최소화하는 데 달려 있습니다.

추적 가능한 전력 교정 솔루션

추적 가능한 무선 주파수 전력 교정을 실행하려면 기준 비교, 불일치 보정 및 불확실성 전파 분석을 포함하는 제어된 측정 방법론을 구현해야 합니다. 엔지니어는 대체 측정을 수행하기 전에 임피던스 매칭과 열 평형을 보장하면서 안정적인 신호원과 기준 전력 센서를 먼저 설정해야 합니다. 서미스터 기반 전력 센서는 열 변환을 통해 실제 평균 전력 측정을 제공하여 신호 특성에 대한 의존도를 최소화하면서 매우 정확한 기준 측정을 가능하게 하며, 정밀 전력 측정기는 감지 요소 간의 비율 측정을 수행하고 유효 효율 및 불일치와 같은 보정을 적용하여 입사 전력을 결정합니다. 유효 효율, 불일치 불확실성(일반적으로 반사 계수에서 파생됨) 및 드리프트 보상과 같은 보정 계수를 각 측정 지점에 적용해야 합니다. 반복성을 평가하고 유형 A 불확실성 기여도를 줄이기 위해 반복 측정이 필요하며, 체계적인 효과는 유형 B 불확실성으로 정량화됩니다. 일관성과 추적성을 보장하기 위해 측정 시퀀스를 제어하고 교정 데이터를 기록하며 표준화된 절차를 적용하는 자동화된 워크플로를 구현할 수 있습니다. 이는 작업자 유발 변동성을 줄이고 교정 결과에 대한 포괄적인 문서화를 가능하게 합니다. 정밀한 열 감지와 구조화된 데이터 수집 및 분석을 결합함으로써 엔지니어는 교정 계층 전반에 걸쳐 추적성을 유지하고 계측 표준을 준수할 수 있습니다.

추적 가능한 전력 교정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

N432A

추적 가능한 전력 교정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?