Como realizar uma calibração rastreável da potência de radiofrequência

Medidores de potência e acessórios
+ Medidores de potência e acessórios

Obter uma calibração de potência rastreável

A calibração rastreável da potência de radiofrequência requer o estabelecimento de uma cadeia metrológica que relacione os níveis de potência medidos a padrões primários, com um orçamento de incerteza rigorosamente definido. Esse processo envolve o uso de padrões de transferência, como sensores baseados em termistores, que fornecem uma medição real da potência média por meio da conversão térmica, em vez da retificação. Os engenheiros devem levar em conta múltiplas fontes de incerteza, incluindo perdas por incompatibilidade entre a fonte e o sensor, variações na eficiência efetiva, repetibilidade dos conectores e influências ambientais, como gradientes de temperatura.

Os procedimentos de calibração geralmente incorporam métodos de substituição, nos quais uma potência de referência conhecida é comparada com o dispositivo em teste em condições idênticas. Além disso, a manutenção da rastreabilidade exige a recalibração periódica em relação a padrões de ordem superior e a documentação cuidadosa dos fatores de correção. Alcançar um alto nível de confiança nas medições de potência absoluta depende da minimização dos erros sistemáticos, ao mesmo tempo em que se quantificam as contribuições da incerteza residual em toda a faixa de frequência e potência de interesse.

Solução de calibração de potência com rastreabilidade

A realização de uma calibração rastreável da potência de radiofrequência requer a implementação de uma metodologia de medição controlada que inclua comparação de referência, correção de desajuste e análise da propagação da incerteza. Os engenheiros devem, em primeiro lugar, estabelecer uma fonte de sinal estável e um sensor de potência de referência, garantindo a adaptação de impedância e o equilíbrio térmico antes de realizar medições de substituição. Sensores de potência baseados em termistores fornecem medição da potência média real por meio de conversão térmica, permitindo medições de referência altamente precisas com dependência mínima das características do sinal, enquanto medidores de potência de precisão realizam medições de razão entre elementos sensores e aplicam correções, como eficiência efetiva e desajuste, para determinar a potência incidente. Fatores de correção, como eficiência efetiva, incerteza de desajuste (normalmente derivada de coeficientes de reflexão) e compensação de desvio, devem ser aplicados a cada ponto de medição. Medições repetidas são necessárias para avaliar a repetibilidade e reduzir as contribuições de incerteza do Tipo A, enquanto os efeitos sistemáticos são quantificados como incertezas do Tipo B. Para garantir consistência e rastreabilidade, fluxos de trabalho automatizados podem ser implementados para controlar sequências de medição, registrar dados de calibração e aplicar procedimentos padronizados. Isso reduz a variabilidade induzida pelo operador e permite a documentação abrangente dos resultados da calibração. Ao combinar sensoriamento térmico preciso com aquisição e análise estruturadas de dados, os engenheiros podem manter a rastreabilidade em todas as hierarquias de calibração e garantir a conformidade com os padrões de metrologia.

Veja o diagrama de blocos da solução de calibração de potência rastreável

N432A

Conheça os produtos da nossa solução de calibração de potência rastreável

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?