Come verificare la precisione del potere assoluto delle sorgenti di segnale

Misuratori di potenza e accessori
+ Misuratori di potenza e accessori

Verifica della precisione dell'alimentazione di origine

La verifica dell'accuratezza della potenza assoluta delle sorgenti di segnali a radiofrequenza è essenziale per garantire l'integrità delle misurazioni a valle e le prestazioni a livello di sistema. I generatori di segnali devono fornire livelli di uscita precisi; tuttavia, fattori quali errori di calibrazione interni, perdite dipendenti dalla frequenza e derive indotte dalla temperatura possono causare scostamenti dai valori specificati. Una verifica accurata richiede il confronto dell'uscita della sorgente con un riferimento tracciabile, utilizzando tecniche di misurazione ad alta precisione.

Gli ingegneri devono tenere conto dell’incertezza dovuta alla mancata corrispondenza tra la sorgente e il sensore, tipicamente quantificata mediante i coefficienti di riflessione, nonché della ripetibilità dei connettori e delle perdite nei cavi. Le misurazioni vengono spesso eseguite su un intervallo di livelli di potenza e frequenze per caratterizzare appieno il comportamento della sorgente. I dati ottenuti consentono di identificare offset sistematici e non linearità, garantendo che la sorgente del segnale soddisfi i requisiti prestazionali per la calibrazione, la convalida e le applicazioni di test ad alta precisione.

Soluzione per la verifica della precisione del potere assoluto

Per verificare la precisione assoluta della potenza è necessario eseguire misurazioni controllate in cui l’uscita della sorgente di segnale venga confrontata direttamente con un sensore di potenza di riferimento calibrato in condizioni note. Gli ingegneri devono configurare un banco di prova stabile con interconnessioni ben caratterizzate e garantire un adeguato adattamento di impedenza per ridurre al minimo gli errori legati alla riflessione. I sensori di potenza basati su termistori forniscono misurazioni di riferimento ad alta precisione convertendo la potenza in radiofrequenza in calore, consentendo il rilevamento della potenza media effettiva con una dipendenza minima dalle caratteristiche del segnale, mentre i misuratori di potenza di precisione eseguono misurazioni del rapporto e applicano correzioni quali l’efficienza effettiva e il disadattamento per determinare livelli accurati di potenza incidente. Vengono effettuate scansioni di potenza lungo l’intero intervallo operativo della sorgente e i valori misurati vengono confrontati con i setpoint previsti per determinare la deviazione. Per ottenere risultati accurati è necessario applicare correzioni relative alla perdita da disadattamento, all’attenuazione del cavo e all’efficienza effettiva del sensore. In genere vengono eseguite più iterazioni di misurazione per valutare la ripetibilità e ridurre l’incertezza statistica. Il set di dati risultante viene analizzato per identificare offset sistematici, errori di linearità e variazioni dipendenti dalla frequenza. Il controllo automatizzato delle misurazioni e la registrazione dei dati semplificano questo processo consentendo l’esecuzione coerente delle scansioni di potenza, l’acquisizione sincronizzata dei dati e il confronto efficiente tra i valori misurati e quelli attesi, migliorando la ripetibilità dei test e supportando la caratterizzazione dettagliata delle prestazioni della sorgente di segnale in tutte le condizioni operative.

Vedi lo schema a blocchi della soluzione per la verifica della precisione assoluta della potenza

Come verificare la precisione del potere assoluto delle sorgenti di segnale - Schema a blocchi

Scopri i prodotti della nostra soluzione per la verifica della precisione di potenza assoluta

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?