휴대용 전력계로 RF 전력 추이를 기록하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

시간 경과에 따른 RF 전력 모니터링

시간 경과에 따른 RF 전력 로깅을 통해 엔지니어는 단일 측정에서는 나타나지 않을 수 있는 변화를 식별할 수 있습니다. 점진적인 드리프트, 간헐적인 변동, 송신기 출력 변화 등을 확인하려면 오랜 관찰 기간 동안 반복 측정이 필요할 수 있습니다. 엔지니어는 측정 주파수와 예상 전력 범위를 설정하고, 핸드헬드 전력 측정기를 적절한 측정 지점에 연결한 후, 일관된 조건 하에서 평균 전력 판독값을 반복적으로 획득합니다. 동일한 연결 및 구성을 유지하면 기록된 변동이 측정 설정의 변경이 아니라 신호의 변화를 반영하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

기록 및 후속 분석이 필요한 측정의 경우, 휴대형 파워 미터를 USB를 통해 컴퓨터에 연결하여 원격 제어 및 데이터 수집을 수행할 수 있습니다. 반복적인 측정값을 캡처하고 저장하여 시간에 따른 변화를 비교할 수 있습니다. 엔지니어는 측정 기록을 검토하여 트렌드를 파악하고, 테스트 기간 중 서로 다른 시점의 전력 레벨을 비교하며, RF 출력의 예기치 않은 변화를 조사할 수 있습니다. 이 워크플로우는 시간에 따른 전력 거동을 관찰하는 것이 단발성 측정보다 더 많은 정보를 제공하는 문제 해결, 현장 검증, 유지보수 및 기타 엔지니어링 측정을 지원합니다.

RF 전력 추세 기록 솔루션

트렌드 로깅은 휴대용 전력 측정을 로컬 기기 판독에서 컴퓨터 제어 방식의 측정 워크플로우로 확장합니다. 엔지니어가 휴대형 파워 미터를 USB를 통해 컴퓨터에 연결하고, 원격 통신을 설정하며, 일관된 측정 구성을 유지하면서 연속적인 평균 전력 판독값을 수집합니다. 통합 센서는 별도의 외부 전력 센서가 필요 없게 하며, 휴대형 기기는 테스트 포인트에서 무선 주파수 전력 측정을 계속 수행합니다. 기록된 측정값은 연결된 컴퓨터에 저장되어 시간에 따른 측정값 비교, 신호 레벨 변화 파악, 문제 해결 및 문서화를 위한 측정 이력 생성 등의 용도로 처리될 수 있습니다. 엔지니어는 테스트 설정을 구축할 때 로컬 디스플레이 작동을 사용하고, 반복 측정값을 기록해야 할 때는 컴퓨터 제어 방식의 수집으로 전환할 수 있습니다. 독립형 측정과 USB 기반 제어의 이러한 조합은 기존의 벤치탑 파워 미터 구성 없이도 현장 유지보수, 시스템 검증, 장기 모니터링 및 실험실 문제 해결 중에 무선 주파수 전력 데이터를 수집하기 위한 실용적인 워크플로우를 제공합니다.

RF 전력 트렌드 로깅 솔루션 블록 다이어그램 보기

휴대용 전력계로 RF 전력 추이 기록하는 방법 – 블록 다이어그램

RF 전력 트렌드 로깅 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?