마이크로옴 측정 안정성을 높이는 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

시간 경과에 따른 측정 안정성 향상

낮은 저항 테스트에서 측정 안정성을 개선하려면 전류 소싱 및 전압 측정 모두에서 노이즈를 최소화해야 합니다. 설정에는 시간 경과에 따른 저항을 캡처하도록 구성된 정밀 전류 소스와 고해상도 전압 측정 장비가 포함됩니다. 신호 안정성을 평가하기 위해 제어된 전류 레벨과 일관된 통합 시간을 사용하여 측정을 수행합니다.

안정성 개선 프로세스는 다양한 전류 소스 및 작동 조건을 사용하여 얻은 측정 결과를 비교합니다. 전기 노이즈로 인한 데이터 변동은 저노이즈 전류 소스와 적절한 테스트 전류 레벨을 사용하여 줄일 수 있습니다. 시간 영역 측정 결과를 분석함으로써 엔지니어는 최소한의 변동으로 안정적인 저항 판독값을 제공하는 구성을 식별할 수 있습니다.

안정적인 마이크로옴 측정 솔루션

측정 안정성을 개선하려면 전류 소스의 노이즈를 줄이고 측정 조건을 최적화하여 시간 경과에 따른 변동을 최소화해야 합니다. 이 솔루션은 정밀 저노이즈 전류 소스와 고해상도 전압 측정 장비를 통합하여 정확하고 안정적인 저항 측정을 가능하게 합니다. 이 시스템은 시간 영역 측정 결과의 변동 감소에서 볼 수 있듯이 내부 전류 소싱 방법에 비해 향상된 안정성을 보여줍니다. 적절한 한도 내에서 테스트 전류를 증가시키면 정확도를 유지하면서 안정성이 더욱 향상됩니다. 이 접근 방식은 일관되고 반복 가능한 측정을 가능하게 하여 낮은 저항 특성화 애플리케이션의 불확실성을 줄입니다.

안정적인 마이크로 옴 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

마이크로옴 측정 안정성을 향상시키는 방법 – 블록 다이어그램

안정적인 마이크로 옴 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?