펄스형 LED 특성 측정 방법

PXIe 정밀 SMU
+ PXIe 정밀 SMU

좁은 펄스로 LED 응답 측정

펄스형 발광 다이오드(LED) 특성화를 위해서는 제어된 순방향 바이어스 전압 펄스를 인가하는 동시에 전압과 그 결과로 생성되는 소자 전류를 측정해야 합니다. 측정 설정에서는 소스 측정 유닛과 디바이스 픽스처 사이에 포스 및 센스 연결이 분리된 4선 연결을 사용할 수 있습니다. 펄스 폭과 측정 타이밍을 제어하면서 전압 펄스 진폭을 필요한 동작 포인트에 걸쳐 단계적으로 변경합니다.

각 펄스 동안 전압 및 전류 샘플을 고속으로 획득하여 LED의 과도 응답을 포착합니다. 좁은 펄스를 사용하면 인가되는 전력의 지속 시간이 줄어들고 특성화 중 디바이스 자체 발열을 억제하는 데 도움이 됩니다. 결과로 얻은 시간 영역 측정값은 인가된 전압 펄스와 이에 상응하는 전류 응답을 함께 보여주며, 엔지니어가 다양한 순방향 바이어스 레벨에서 디바이스 거동을 검사할 수 있도록 합니다.

협폭 펄스 LED 특성 분석 솔루션

펄스형 LED 특성화를 위해서는 짧은 순방향 바이어스 전압 펄스를 생성하는 동시에 정밀한 타이밍으로 해당 전압 및 전류 응답을 포착해야 합니다. 키사이트 PXIe 정밀 소스 / 측정 유닛은 최대 20 µs의 펄스 폭과 최대 1.25 MSa/s의 샘플링 레이트를 지원합니다. 디지타이징 기능을 통해 인가된 각 펄스 동안의 과도 전압 및 전류를 포착합니다. 이 어플리케이션 노트에서는 20 µs 펄스와 800 ns 측정 어퍼처 시간을 사용하여 1.5 V에서 2.3 V까지의 3포인트 전압 스윕을 시연합니다. 펄스형 LED 측정을 수행하기 위해 포스 및 센스 단자가 분리된 4선 연결을 사용할 수 있습니다.

좁은 펄스 LED 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

좁은 펄스 LED 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

좁은 펄스 LED 특성화 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

좁은 펄스 LED 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?