인서킷 테스트(ICT) 타워 라이트 지표 제어 방법

회로 내 테스트 시스템
+ 인서킷 테스트 시스템

ICT 시스템 가시성 향상

자동화된 PCB(인쇄 회로 기판) 조립 제조 환경에서 인라인 인서킷 테스트(ICT) 시스템은 최소한의 인적 개입으로 작동합니다. 그러나 문제가 발생할 경우, 생산 흐름을 유지하고 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 작업자는 시스템 상태를 즉각적이고 명확하게 파악할 수 있어야 합니다. 기존의 기계 인터페이스만으로는 분주한 제조 현장 전반에서 빠르게 상황을 파악하기에 부족한 경우가 많습니다.

타워 라이트 지표와 부저 경고를 ICT 워크플로에 직접 통합함으로써, 엔지니어는 테스트 진행 상황, 합격/불합격 조건, 경고, 심각한 오류 이벤트 등 시스템 상태에 대한 명확하고 직관적인 실시간 피드백을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 작업자 대응 속도 단축, 가동 중단 시간 감소, 라인 효율성 향상, 작업 안전성 강화, 다양한 제조 시스템 간의 더욱 일관된 표준화를 달성할 수 있습니다.

ICT 타워 조명 제어 솔루션

자동화된 PCB 조립 테스트에서 작업자 피드백을 관리하려면 생산 중 시스템 상태를 명확하게 전달하기 위해 시각적 및 청각적 지표에 대한 프로그래밍 가능한 제어가 필요합니다. 키사이트 인라인 4모듈 인서킷 테스트 시스템(i367x 시리즈 5i)은 테스트 계획 실행 중 PLC 메모리 레지스터를 통해 엔지니어가 타워 라이트와 부저 경고를 제어할 수 있도록 지원함으로써 이를 가능하게 합니다. 사용자는 특정 레지스터에 기록함으로써 실행, 합격, 불합격, 유휴 상태 등의 테스트 상태에 대한 신호를 정의할 수 있습니다. 이 기능은 장비와 작업자 간의 실시간 통신을 강화합니다. 이러한 기능들이 결합되어 제조 현장에서 응답 시간을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 일관된 프로세스 가시성을 보장하는 데 도움을 줍니다.

ICT 타워 라이트 제어 솔루션의 블록 다이어그램 보기

ICT 타워 조명 제어 솔루션의 블록 다이어그램

ICT 타워 라이트 제어 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?