CAN FD 및 CAN XL 신호 디버깅 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Expert 벤치탑 오실로스코프

CAN FD 및 CAN XL 통신 분석

CAN FD(Controller Area Network Flexible Data-Rate)는 더 높은 데이터 전송률과 최대 64바이트의 페이로드를 통해 기존 CAN(Controller Area Network) 통신을 확장하며, CAN XL(Controller Area Network eXtra Long)은 최대 2,048바이트의 페이로드와 고속 전송을 통해 데이터 용량을 더욱 확장합니다. 두 프로토콜 모두 더 빠른 데이터 전송을 허용하면서 중재 메커니즘을 유지하므로, 단일 프레임 내에서 서로 다른 타이밍 및 물리 계층 측정 요구 사항이 발생합니다. CAN FD 디버깅은 중재 및 데이터 페이즈 전반의 통신 검사를 수반하며, CAN XL은 더 큰 데이터 전송을 지원하는 추가 프레임 구조와 작동 모드를 도입합니다. 엔지니어는 예상치 못한 통신 거동이 프로토콜 활동과 연관되어 있는지 또는 기저의 차동 신호와 연관되어 있는지 판단해야 합니다. CAN 프로토콜 분석은 디코딩된 메시지와 그에 상응하는 전기적 파형에 대한 가시성을 제공하므로, 엔지니어가 이러한 고용량 오토모티브 네트워크 전반의 타이밍 및 통신 문제를 조사하는 데 도움이 됩니다.

이 테스트를 수행하려면 CAN FD 및 CAN XL 프로토콜 동작을 트리거하고 디코딩하는 동시에 차동 CAN 신호를 획득할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. 엔지니어는 차동 액티브 프로브를 사용하여 버스에 오실로스코프를 연결하고 중재 및 데이터 페이즈 파라미터를 포함한 적절한 프로토콜 설정을 구성합니다. 자동차 프로토콜 디코딩 소프트웨어는 캡처된 프레임을 해석하고 물리 계층 파형과 시간 정렬하여 디코딩된 정보를 표시합니다. CAN FD 및 CAN XL의 경우 엔지니어는 중재 및 데이터 페이즈를 검사하여 캡처된 프레임 간의 타이밍 변화, 신호 천이 및 예상치 못한 파형 거동을 확인할 수 있습니다. 이러한 측정을 디코딩된 프로토콜 정보와 상관관계 분석하면 엔지니어가 통신 문제를 조사하고 이것이 기본 전기 신호와 관련된 것인지 판단하는 데 도움이 되며, 자동차 시스템 디버깅 중 버스 성능을 보다 완벽하게 이해할 수 있습니다.

CAN FD 및 CAN XL 디버깅 솔루션

CAN FD 및 CAN XL 신호를 디버깅하려면 중재 및 데이터 페이즈 전반에서 프로토콜 트리거 및 디코딩을 지원하면서 차동 버스 파형을 획득할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. Expert 벤치탑 오실로스코프가 CAN 물리 계층 신호를 캡처하는 동안 차동 액티브 프로브가 낮은 회로 부하로 버스 라인 간의 전압 차이를 측정합니다. 자동차 프로토콜 디코드 및 트리거 소프트웨어를 사용하면 엔지니어가 CAN FD 또는 CAN XL 활동을 선택하고 캡처된 파형과 시간 정렬하여 디코딩된 프레임을 표시할 수 있습니다. 두 프로토콜 모두 소프트웨어는 중재 및 데이터 페이즈 활동 분석을 지원하므로 엔지니어가 프레임 구조, 메시지 타이밍 및 다양한 시그널링 레이트 간의 천이를 검사할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 예상치 못한 통신 거동을 파악하고 캡처된 프레임 내의 잠재적 문제를 조사할 수 있습니다. 오실로스코프, 소프트웨어, 차동 프로브가 결합하여 자동차 네트워크의 CAN FD 및 CAN XL 통신 문제를 조사하기 위한 통합 측정 솔루션을 제공합니다.

CAN FD 및 CAN XL 디버그 솔루션 데모 보기

CAN FD 및 CAN XL 디버그 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?