전원 공급 장치의 노이즈 저감 성능 비교 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

노이즈 감소 기술 비교

전원 공급 장치 노이즈 감소를 비교하려면 일관된 테스트 설정을 사용하여 여러 구성에서 전압 노이즈를 측정해야 합니다. 이 과정에는 정밀 전압 소스를 구성하고, 이를 오실로스코프에 연결하여 RMS(제곱평균제곱근) 및 피크-투-피크 값과 같은 노이즈 측정을 캡처하는 것이 포함됩니다. 다양한 필터링 단계를 포함하도록 출력 경로를 수정하는 동안 동일한 측정 조건이 유지됩니다.

비교는 필터 없음, 저노이즈 필터, 초저노이즈 필터를 사용하여 노이즈 레벨을 관찰하여 수행됩니다. 각 구성은 고유한 노이즈 프로파일을 생성하여 노이즈 감소 효과를 직접 평가할 수 있습니다. 결과 파형 및 측정값은 전압 노이즈의 점진적인 감소를 보여주며, 동일한 조건에서 필터링 접근 방식의 정량적 비교를 가능하게 합니다.

전원 공급 장치 노이즈 저감 솔루션 비교

전원 공급 장치 노이즈 감소를 비교하려면 여러 필터링 구성에서 일관된 측정을 캡처하고 결과 노이즈 레벨을 분석해야 합니다. 이 솔루션은 정밀 저노이즈 전원과 외부 필터링 옵션, 그리고 노이즈 측정을 위해 구성된 오실로스코프를 결합합니다. 이 시스템은 필터링되지 않은 출력에서 시작하여 저노이즈 및 초저노이즈 필터링 단계를 거치면서 노이즈 성능을 단계별로 비교할 수 있도록 합니다. 측정 결과는 밀리볼트 레벨에서 마이크로볼트 레벨로, 궁극적으로는 오실로스코프 노이즈 플로어까지 노이즈가 감소함을 보여줍니다. 이러한 구조화된 접근 방식을 통해 엔지니어는 각 필터의 효과를 정량화하고 필터링이 전반적인 신호 품질에 미치는 영향을 이해할 수 있습니다.

전원 공급 장치 노이즈 감소 비교 솔루션의 블록 다이어그램 보기

전원 공급 장치의 노이즈 저감 성능 비교 방법

전원 공급 장치 노이즈 감소 비교 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?