전원 공급 장치 피드백 루프에서 주파수 응답을 특성화하는 방법

고성능 벤치탑 오실로스코프
+ Advanced 벤치탑 오실로스코프

제어 루프 응답 평가

전원 공급 장치 피드백 루프를 특성화하려면 주파수 전반에 걸쳐 이득 및 위상 측정을 통해 제어 경로가 주입된 자극에 어떻게 반응하는지 확인해야 합니다. 엔지니어는 주파수 응답 분석(FRA)을 사용하여 루프 동작을 관찰하고, 이득 및 위상 마진을 검토하며, 선택된 작동 조건에서 보상 네트워크가 예상 응답을 생성하는지 여부를 판단합니다. 측정 설정은 스윕 사인 신호를 루프에 주입하고 적용된 자극과 결과 응답을 모두 캡처해야 합니다.

자극을 주입하고 응답을 측정하려면 내장 파형 발생기와 스윕 범위 전체에서 루프 이득 및 위상을 계산할 수 있는 소프트웨어를 갖춘 오실로스코프가 필요합니다. 이 설정에서 오실로스코프는 스윕 신호로 루프를 구동하는 동시에 보드 플롯을 생성하는 데 필요한 응답을 측정합니다. 올바르게 구성하면 제어 루프 응답을 검토하고, 주파수 전반에 걸쳐 위상 및 이득 동작을 비교하며, 벤치에서 피드백 루프 안정성을 평가할 수 있습니다.

전원 공급 장치의 주파수 응답 분석 솔루션

전원 공급 장치 피드백 루프의 주파수 응답을 특성화하려면 스윕 사인 자극을 주입하고 주파수 전반에 걸쳐 이득 및 위상을 측정할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 Advanced 벤치탑 오실로스코프는 스윕 사인 신호로 루프를 구동하는 내장 파형 발생기와 자동 제어 루프 응답 측정을 위한 전력 측정 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 오실로스코프와 소프트웨어는 함께 작동하여 엔지니어가 보드 플롯을 생성하고, 루프 응답을 특성화하며, 위상 및 이득 마진을 검토하고, 벤치에서 피드백 루프 동작을 보다 효율적으로 검증할 수 있도록 지원합니다.

전원 공급 장치 주파수 응답 분석 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급 장치 주파수 응답 분석 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 전원 공급 장치 주파수 응답 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전원 공급 장치 주파수 응답 분석을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?