민감한 레일에서 전원 공급 노이즈를 분석하는 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Expert 벤치탑 오실로스코프

전력 레일의 저수준 노이즈 측정

민감한 전력 레일은 종종 큰 직류(DC) 오프셋 위에 작은 노이즈 성분을 전달하므로, 저수준 레일 동작을 관찰하기 어렵습니다. 전압 마진이 엄격해지고 노이즈 목표가 더욱 까다로워짐에 따라, 엔지니어는 과도한 프로브 부하 또는 테스트 중인 레일을 왜곡하는 장비 노이즈를 추가하지 않고도 큰 DC 레벨에서 미묘한 리플과 노이즈를 구별할 방법이 필요합니다. 이를 위해서는 전력 레일에서 신호 충실도를 유지하면서 감도를 보존하는 측정 접근 방식이 필요합니다.

이러한 신호를 캡처하려면 낮은 노이즈, 적절한 프로빙, 그리고 큰 DC 전압에서 작은 신호 가시성을 지원하는 획득 설정을 갖춘 오실로스코프 측정 경로가 필요합니다. 오실로스코프와 전력 레일 프로브는 부하를 최소화하고 동적 범위를 개선하며 전력 레일에서 가장 중요한 노이즈 콘텐츠를 드러내는 데 사용됩니다. 올바르게 설정하면 레일 동작을 보다 일관성 있게 비교하고 저수준 전력 레일 노이즈를 더 명확하게 검토할 수 있습니다.

전원 레일 노이즈 분석 솔루션

민감한 레일에서 전원 공급 장치 노이즈를 분석하려면 과도한 부하 또는 장비 노이즈를 추가하지 않고도 큰 DC 레벨 위에 있는 작은 AC 노이즈를 해결할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 오실로스코프는 레일의 미묘한 리플과 노이즈를 드러내는 데 필요한 감도, 동적 범위 및 저노이즈 획득으로 저수준 레일 동작을 캡처합니다. 전력 무결성 분석 소프트웨어는 리플, 노이즈 및 관련 전력 동작을 검토하는 데 필요한 분석 도구를 제공하며, 전력 레일 프로브는 이러한 유형의 측정에 필요한 낮은 부하 성능으로 레일에 연결됩니다. 오실로스코프, 소프트웨어 및 프로브는 함께 엔지니어가 저수준 전력 레일 노이즈를 더 명확하게 검토하고 일관된 측정 조건에서 레일 동작을 비교하는 데 도움을 줍니다.

전력 레일 노이즈 분석 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 레일 노이즈 분석 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 전력 레일 노이즈 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?