전원 공급 루프 이득 및 위상 측정 방법

고성능 벤치탑 오실로스코프
+ Advanced 벤치탑 오실로스코프

주파수에 따른 루프 응답 측정

전원 공급장치 루프 이득과 위상을 측정하려면 피드백 네트워크에 스윕된 사인파 자극을 인가하고 주파수에 따른 입력 및 출력 응답을 비교해야 합니다. 주파수 응답 분석(FRA)은 여러 주파수 지점에서 이득 및 위상 측정을 수행하여 선택된 스윕 범위 전체에서 제어 루프가 응답하는 방식을 보여주는 보드 플롯을 생성합니다.

테스트를 수행하려면 내장 파형 생성기, 두 개의 측정 경로, 자동화된 FRA 소프트웨어가 있는 오실로스코프가 필요합니다. 엔지니어는 스윕을 실행하기 전에 시작 및 중지 주파수, 테스트 포인트 수, 입력 및 출력 채널, 자극 진폭을 구성합니다. 결과 이득 및 위상 트레이스는 전원 공급장치 피드백 루프 응답의 주파수 영역 뷰를 제공합니다.

전원 루프 응답 측정 솔루션

전원 공급장치 루프 이득과 위상을 측정하려면 스윕된 사인파 자극을 주입하고 주파수에 따른 피드백 네트워크의 입력 및 출력 응답을 비교할 수 있는 테스트 설정이 필요합니다. Advanced 벤치탑 오실로스코프는 내장 파형 생성기를 자극 소스로 사용하는 동시에 두 개의 오실로스코프 채널이 입력 및 출력 신호를 캡처합니다. 자동화된 주파수 응답 분석 소프트웨어는 각 테스트 주파수에서 이득과 위상을 측정하고 주파수에 따른 오버레이된 보드 플롯을 생성합니다. 엔지니어는 스윕 범위, 테스트 포인트 밀도, 자극 진폭, 진폭 프로파일링을 구성하여 테스트 중인 피드백 네트워크에 맞게 측정을 최적화할 수 있습니다.

전원 공급 장치 루프 응답 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 루프 응답 측정 솔루션의 블록 다이어그램

전원 공급 장치 루프 응답 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전원 공급 장치 루프 응답 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?