FRA를 사용하여 필터 및 증폭기 응답을 검증하는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

이득 및 위상 동작 평가

주파수 응답 분석(FRA)으로 필터 및 증폭기 응답을 검증하려면 스윕 사인 자극을 주입하고, 입력과 출력을 모두 측정하며, 주파수에 따른 이득과 위상을 계산하는 방법이 필요합니다. 테스트 설정에는 내장 소스 또는 외부 자극 기능, 두 개의 측정 경로, 그리고 측정된 응답에서 보드 플롯을 생성할 수 있는 소프트웨어가 있는 오실로스코프가 필요합니다.

측정을 효율적으로 완료하려면 엔지니어는 스윕 범위에 걸쳐 회로 응답을 캡처하고, 입력 및 출력 진폭을 비교하며, 통과 대역, 차단 영역 및 그 이상에서 위상 편이를 추적해야 합니다. 이를 통해 측정된 이득 및 위상 동작이 테스트 중인 필터 또는 증폭기의 예상 응답과 일치하는지 더 쉽게 검토할 수 있습니다.

필터 및 증폭기 FRA 솔루션

필터 및 증폭기에 대한 FRA를 수행하려면 스윕 자극으로 회로를 구동하고 스윕 범위에 걸쳐 입력 및 출력 응답을 비교할 수 있는 벤치 설정이 필요합니다. 내장 파형 생성, 주파수 응답 분석 기능 및 호환 가능한 수동 프로브를 갖춘 Essential 벤치탑 오실로스코프는 두 신호를 모두 캡처하고 보드 플롯을 생성하는 데 필요한 측정 경로를 제공합니다. 이 설정은 엔지니어가 단일 벤치 설정에서 통과 대역 동작, 차단 응답, 이득 변화 및 위상 편이를 검토하는 데 도움이 됩니다.

필터 및 증폭기 FRA 솔루션의 블록 다이어그램 보기

필터 및 증폭기 FRA 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 필터 및 증폭기 FRA 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

필터 및 증폭기 FRA를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?