프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

혼합 신호 테스트를 위한 정밀 전력

고해상도 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 민감한 전압 제어 발진기(VCO) 회로는 정확한 성능 특성화를 달성하기 위해 극도로 낮은 노이즈와 매우 안정적인 전원 공급 장치를 필요로 합니다. 기존 테스트 설정은 종종 여러 계측기, 복잡한 동기화 및 노이즈를 완화하기 위한 상당한 평균화를 포함하며, 이는 비용과 테스트 복잡성을 모두 증가시킵니다.

최신 저노이즈 전원 공급 장치는 통합 측정 기능을 통해 정밀 소싱, 파형 생성 및 측정을 단일 장비에 결합하여 이러한 워크플로우를 간소화합니다. 이를 통해 설정 복잡성을 줄이고 측정 반복성을 향상시키면서 ADC 선형성(DNL/INL) 및 VCO 위상 노이즈를 효율적으로 평가할 수 있습니다.

ADC 및 VCO 특성 분석 솔루션

ADC 선형성 및 VCO 위상 노이즈 특성화 워크플로우는 테스트 대상 디바이스에 매우 안정적이고 저노이즈 전압 또는 전류를 인가하는 동시에 응답을 모니터링해야 합니다. 이 솔루션은 통합 측정 기능을 갖춘 정밀 저노이즈 전원 공급 장치를 사용하여 정확한 소싱 및 실시간 측정을 제공함으로써 반복 가능하고 높은 무결성의 테스트 결과를 보장합니다. 키사이트 B2962C Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 초저노이즈 성능으로 고해상도 전압 및 전류 출력을 제공하여 민감한 아날로그 및 RF 디바이스에 깨끗한 바이어싱을 가능하게 합니다. 내장된 측정 기능은 별도의 장비가 필요 없어 테스트 설정을 간소화하고 동기화 복잡성을 줄여줍니다. 통합 필터링은 출력 노이즈를 더욱 억제하여 ADC 선형성 스윕 및 전압 제어 발진기 위상 노이즈 평가와 같은 측정 중 간섭을 최소화합니다. 이 아키텍처는 단일 장비에서 소싱 및 측정을 결합하여 효율성을 높이고 설정 시간을 단축하며 고급 전자 테스트 환경에서 일관되고 반복 가능한 특성화를 가능하게 합니다.

ADC 및 VCO 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

ADC 및 VCO 특성화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?