시각적 검증을 통한 UI 테스트 자동화 방법

Eggplant 테스트 소프트웨어
+ Eggplant 테스트 소프트웨어

시각적 검증을 통한 사용자 인터페이스 무결성 검증

사용자 인터페이스(UI) 테스트를 자동화하려면 디바이스, 브라우저 또는 운영 체제에 관계없이 최종 사용자에게 애플리케이션이 올바르게 표시되도록 컴퓨터 비전 기능을 갖춘 테스트 자동화 플랫폼이 필요합니다. UI 수준에서 테스트를 자동화하려면 UI 테스트 자동화 시스템에 광학 문자 인식(OCR) 및 컴퓨터 비전이 포함되어야 합니다.

OCR 기술은 화면의 텍스트를 읽고, 컴퓨터 비전은 인터페이스에서 시각적 요소, 버튼, 필드, 값 및 색상을 스캔합니다. OCR과 컴퓨터 비전을 결합하면 테스터는 고객이 애플리케이션 또는 시스템과 상호 작용할 때 보는 것을 구체적으로 테스트할 수 있습니다. 사용자 관점에서 테스트함으로써 테스터는 고객이 UI 결함을 발견하기 전에 이를 찾아낼 수 있습니다.

시각적 검증 솔루션을 통한 UI 테스트

UI 수준의 자동화된 시각적 검증에는 OCR 및 컴퓨터 비전 사용이 필요합니다. Eggplant Test는 컴퓨터 비전 엔진과 OCR 및 스크립트 가능한 자동화를 결합하여 고급 UI 기반 테스트 자동화 솔루션을 제공합니다. Eggplant Test는 인터페이스를 해석하고 상호 작용함으로써 사용자 경험에 영향을 미치는 결함을 찾아내기 위한 커버리지를 확장합니다. 모델 기반 접근 방식은 탐색적 UI 테스트를 용이하게 하여 솔루션이 테스트 중인 시스템을 클릭하며 이상 및 결함을 식별할 수 있도록 합니다.

UI 테스트 자동화 시연 확인

당사의 자동화된 UI 테스트 솔루션의 제품 및 기능 살펴보기

지능형 컴퓨터 비전

Eggplant의 광학 문자 인식 기능을 활용하여 이미지에서 텍스트를 추출함으로써 사용자 경험을 정확하게 테스트하고 문제를 식별합니다.

자세히 알아보기

범용 융합 엔진

Eggplant의 AI 기반 엔진으로 테스트를 자동으로 식별, 실행 및 조정하여 테스트 대상 시스템의 품질에 이르는 가장 빠른 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

모든 플랫폼

Eggplant Test를 사용하여 애플리케이션, 웹사이트 및 디지털 서비스가 모든 브라우저, 운영 체제 및 장치에서 작동하도록 보장합니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

시각적 검증을 통한 UI 테스트에 대한 자주 묻는 질문

자동화된 UI 테스트는 소프트웨어 도구를 사용하여 웹, 모바일 또는 데스크톱 애플리케이션 인터페이스와의 사용자 상호 작용을 시뮬레이션하여 다양한 디바이스, 브라우저 및 운영 체제에서 올바르게 렌더링되고 작동하는지 확인합니다. 키사이트 Eggplant Test와 같은 소프트웨어 테스트 도구는 일반적인 웹 및 모바일 애플리케이션을 넘어섭니다. API, 데이터베이스, RDP, VNC 및 가상 머신과 같은 강력한 연결 기능을 통해 Eggplant Test는 다양한 사용 사례에 대한 사용자 경험을 검증할 수 있습니다.

예를 들어, Eggplant Test는 데스크탑 소프트웨어 애플리케이션(예: PLM 및 엔터프라이즈 도구), 임베디드 시스템(예: 명령 및 제어 및 EMR), 심지어 POS에 연결된 결제 단말기에 대한 테스트를 자동화할 수 있습니다. 고급 컴퓨터 비전 및 광학 문자 인식(OCR)을 활용하여 Eggplant Test는 모든 환경에서 화면 요소를 읽고 검증할 수 있으므로, 사실상 모든 플랫폼 또는 장치에서 사용자 경험(UX)을 테스트하기 위한 포괄적인 솔루션이 됩니다.

자동화된 UI 테스트는 개발 수명 주기 초기에 버그 및 인터페이스 문제를 포착하여 완벽한 사용자 경험(UX)을 제공하는 데 필수적입니다. UI 요소가 변경될 때 중단될 수 있는 DOM(문서 객체 모델)의 객체 식별자에만 의존하는 테스트 도구와 달리, 키사이트 Eggplant Test와 같은 도구를 사용한 자동화된 UI 테스트는 지능형 컴퓨터 비전 및 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 사용자가 애플리케이션과 상호 작용하는 방식과 동일하게 작동합니다.

이 접근 방식은 기본 코드뿐만 아니라 최종 사용자 관점에서 시각적 출력과 기능을 평가함으로써 더 강력한 테스트를 보장합니다. 객체 식별자에 의존하는 도구는 요소 ID, 속성 또는 구조의 변경이 테스트 실패를 유발하고 빈번한 유지보수를 요구할 수 있기 때문에 제한적입니다. 이는 다양한 장치, 브라우저 및 플랫폼에서 원활한 경험을 보장하며 개발 팀의 시간과 리소스를 절약합니다.

일부 자동화된 UI 테스트 도구에는 Selenium, Cypress, Playwright, Puppeteer 및 Appium이 있습니다. Selenium은 널리 사용되지만, 대규모 테스트 스위트를 설정하는 데 시간이 오래 걸리고 어려울 수 있습니다. Cypress는 더 빠르지만 전체적인 크로스 브라우저 지원이 부족하며, Playwright와 Puppeteer는 강력하지만 모바일 기능이 제한된 웹 테스트에 더 중점을 둡니다. Appium은 모바일에는 훌륭하지만 구성이 복잡하고 다른 대안보다 느릴 수 있습니다.

키사이트 Eggplant Test는 고급 컴퓨터 비전, OCR 기능 및 모델 기반 테스트 접근 방식으로 인해 다른 테스트 도구와 차별화됩니다. 이는 웹 또는 모바일 테스트를 넘어 다양한 사용 사례를 지원하는 강력한 솔루션입니다.

자동화된 UI 테스트에서 가장 일반적인 과제는 다음과 같습니다:

  • 스크립트 유지보수.
  • 동적 UI 콘텐츠 검증.
  • 다양한 브라우저 및 장치 간의 호환성을 보장합니다.

키사이트 Eggplant Test와 같은 소프트웨어 테스트 도구는 동적 콘텐츠에 적응하고 테스트 유지보수를 줄이는 모델 기반 테스트와 같은 기능을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 이미지 및 광학 문자 인식(OCR)의 조합은 UI가 사용자 관점에서 테스트되도록 보장하여 테스트 결과의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 범용 Fusion Engine을 통해 Eggplant Test는 모든 브라우저, 운영 체제 및 장치에서 앱, 디지털 서비스 및 시스템 기능을 검증할 수 있습니다.

CI/CD 파이프라인에 자동화된 UI 테스트를 통합하는 것은 지속적인 테스트와 더 빠른 릴리스 주기를 위해 필수적입니다. 키사이트 Eggplant Test를 포함한 대부분의 테스트 도구는 Jenkins와 같은 CI/CD 플랫폼과의 원활한 통합을 제공하여 빌드 중에 테스트가 자동으로 실행되도록 합니다. 이러한 지속적인 피드백 루프는 개발 초기 단계에서 UI 문제를 발견하여 회귀 위험을 줄이고 모든 릴리스에서 원활한 사용자 경험을 보장합니다.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?