Die Automatisierung von Tests der Benutzeroberfläche (UI) erfordert eine Testautomatisierungsplattform mit Computer-Vision-Funktionen, um sicherzustellen, dass Anwendungen für den Endbenutzer unabhängig von Gerät, Browser oder Betriebssystem korrekt angezeigt werden. Um Tests auf der Benutzeroberflächenebene zu automatisieren, muss das UI-Testautomatisierungssystem optische Zeichenerkennung (OCR) und Computer Vision beinhalten.
Die OCR-Technologie liest den Text auf dem Bildschirm, während die Computer Vision die Benutzeroberfläche nach visuellen Elementen, Schaltflächen, Feldern, Werten und Farben absucht. Die Kombination von OCR und Computer Vision ermöglicht es den Testern, gezielt zu testen, was die Kunden bei der Interaktion mit der Anwendung oder dem System sehen. Durch das Testen aus der Sicht des Benutzers können die Tester Fehler in der Benutzeroberfläche erkennen, bevor der Kunde sie bemerkt.
Testen Sie die Benutzererfahrung präzise und identifizieren Sie Probleme, indem Sie Text aus Bildern extrahieren mit Eggplant optische Zeichenerkennung.
Tests automatisch identifizieren, ausführen und anpassen mit Eggplant Die KI-gestützte Engine von bietet den schnellsten Weg zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für Ihr zu testendes System.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendungen, Ihre Website und Ihre digitalen Dienste auf allen Browsern, Betriebssystemen und Geräten funktionieren mit Eggplant Prüfen.
Zusätzliche Ressourcen für die visuelle Überprüfung beim UI-Test
Automatisierte UI-Tests nutzen Softwaretools, um Benutzerinteraktionen mit der Benutzeroberfläche einer Web-, Mobil- oder Desktop-Anwendung zu simulieren und so sicherzustellen, dass diese auf verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen korrekt dargestellt wird und funktioniert. Softwaretesttools wie Keysight Eggplant Test geht über typische Web- und Mobilanwendungen hinaus. Mit leistungsstarken Konnektivitätsfunktionen wie APIs, Datenbanken, RDP, VNC und virtuellen Maschinen, Eggplant Tests können die Benutzererfahrung für verschiedene Anwendungsfälle validieren.
Zum Beispiel, Eggplant Test kann das Testen von Desktop-Softwareanwendungen (wie PLM- und Unternehmensanwendungen ), eingebetteten Systemen (wie Leitstellen- und Kontrollsystemen sowie elektronischen Patientenakten ) und sogar an POS-Systeme angeschlossenen Zahlungsterminals automatisieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Computer Vision und optischer Zeichenerkennung (OCR) Eggplant Test kann Bildschirmelemente in jeder Umgebung lesen und validieren und ist somit eine umfassende Lösung zum Testen der Benutzererfahrung (UX) von praktisch jeder Plattform oder jedem Gerät aus.
Automatisierte UI-Tests sind unerlässlich für eine einwandfreie Benutzererfahrung (UX), da sie Fehler und Probleme mit der Benutzeroberfläche frühzeitig im Entwicklungszyklus erkennen. Im Gegensatz zu Testwerkzeugen, die sich ausschließlich auf Objektbezeichner im DOM (Document Object Model) stützen und bei Änderungen an UI-Elementen fehlerhaft funktionieren können, bieten automatisierte UI-Tests mit Tools wie Keysight eine deutlich verbesserte Funktionalität. Eggplant Test nutzt intelligente Computer Vision und optische Zeichenerkennung (OCR), um mit der Anwendung so zu interagieren, wie es ein Benutzer tun würde.
Dieser Ansatz gewährleistet robustere Tests, da die visuelle Ausgabe und die Funktionalität aus der Perspektive des Endbenutzers und nicht nur der zugrunde liegende Code bewertet werden. Tools, die auf Objektbezeichner angewiesen sind, haben ihre Grenzen, denn Änderungen an Element-IDs, Attributen oder Strukturen können dazu führen, dass Tests fehlschlagen und häufig gewartet werden müssen. Dies gewährleistet ein nahtloses Erlebnis auf verschiedenen Geräten, Browsern und Plattformen und spart den Entwicklungsteams Zeit und Ressourcen.
Zu den automatisierten UI-Testtools gehören Selenium, Cypress, Playwright, Puppeteer und Appium. Während Selenium weit verbreitet ist, kann das Einrichten großer Testsuiten langsam und schwierig sein. Cypress ist schneller, bietet aber keine vollständige Cross-Browser-Unterstützung, und Playwright und Puppeteer sind zwar leistungsstark, aber eher auf Web-Tests ausgerichtet und bieten nur begrenzte Möglichkeiten für mobile Geräte. Appium eignet sich hervorragend für mobile Endgeräte, kann aber komplex zu konfigurieren sein und ist langsamer als andere Alternativen.
Keysight Eggplant Test hebt sich durch seine fortschrittliche Computer Vision, OCR-Funktionalität und seinen modellbasierten Testansatz von anderen Testwerkzeugen ab. Dadurch ist es eine robuste Lösung, die über Web- und Mobile-Tests hinaus verschiedene Anwendungsfälle unterstützt.
Zu den häufigsten Herausforderungen bei automatisierten UI-Tests gehören:
Softwaretest-Tools wie Keysight Eggplant Tests überwinden diese Probleme durch Funktionen wie modellbasiertes Testen, das sich an dynamische Inhalte anpasst und den Wartungsaufwand reduziert. Die Kombination aus Bild- und optischer Zeichenerkennung (OCR) stellt sicher, dass die Benutzeroberfläche aus Nutzersicht getestet wird, wodurch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testergebnisse verbessert wird. Die universelle Fusion Engine ermöglicht zudem Eggplant Tests zur Validierung der Funktionalität von Apps, digitalen Diensten und Systemen auf allen Browsern, Betriebssystemen und Geräten.
Die Integration automatisierter UI-Tests in Ihre CI/CD-Pipeline ist unerlässlich für kontinuierliches Testen und schnellere Release-Zyklen. Die meisten Testtools, einschließlich Keysight, bieten diese Möglichkeit. Eggplant Test bietet eine nahtlose Integration mit CI/CD-Plattformen wie Jenkins und ermöglicht so die automatische Ausführung von Tests während des Build-Prozesses. Dieser kontinuierliche Feedback-Loop stellt sicher, dass UI-Probleme frühzeitig in der Entwicklung erkannt werden, reduziert das Risiko von Regressionen und gewährleistet eine reibungslose Benutzererfahrung bei jeder Veröffentlichung.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?