광대역 RF 신호의 시간 영역 전력을 분석하는 방법

광대역 전력 센서
+ 와이드밴드 파워 센서

시간에 따른 전력 분석

많은 무선 주파수(RF) 신호는 시간에 따라 크게 변화하므로, 단일 평균 또는 피크 전력 값만으로는 전체 동작을 설명하기에 부족합니다. 펄스, 버스트 및 동적으로 변화하는 신호는 파형의 특정 부분 내에서 평가해야 하는 여러 전력 상태, 과도 이벤트 및 타이밍 종속 특성을 포함할 수 있습니다. 엔지니어는 전력 변화가 발생하는 시점을 파악하고, 신호의 서로 다른 부분을 비교하며, 전체 취득 간격에 걸쳐 평균화된 측정값에 의해 숨겨져 있을 수 있는 동작을 식별하기 위해 시간의 함수로서 RF 전력 포인트를 관찰해야 합니다.

측정 설정에는 호환되는 파워 미터 및 RF 소스 또는 피측정기(DUT)에 연결된 광대역 파워 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 측정 주파수, 트리거링, 수집 타이밍, 비디오 대역폭을 구성하여 원하는 신호 구간을 캡처합니다. 결과로 생성되는 전력 대 시간(power-versus-time) 트레이스는 측정 게이트를 배치하고 파형의 선택된 영역을 분석하는 데 사용할 수 있는 신호 포락선의 뷰를 제공합니다. 그런 다음 엔지니어는 정의된 구간 내에서 피크, 평균 및 타임 게이트 전력을 평가하여, 단일 전체 전력 결과로 측정을 축소하지 않고도 동적 RF 신호의 상세한 특성화를 지원할 수 있습니다.

시간 영역 RF 전력 분석 솔루션

시간 영역 전력 분석은 광대역 RF 포락선 감지 기능을 트리거 수집 및 게이트 측정 기능과 결합하여 변경되는 신호의 특정 영역을 검사합니다. 엔지니어는 트리거 기준을 설정하고 관심 이벤트가 전력 대 시간 디스플레이 내에 일관되게 나타나도록 수집 윈도우를 구성합니다. 그런 다음 파형의 선택된 부분 주변에 측정 게이트를 배치하여 개별 펄스, 버스트 또는 작동 상태 중의 전력을 평가할 수 있습니다. 광대역 파워 센서는 신호 포락선을 캡처하고, 호환되는 파워 미터는 시간 영역 디스플레이, 트리거링, 게이트 제어 및 측정 처리를 제공합니다. 엔지니어는 서로 다른 게이트 내의 피크 전력과 평균 전력을 비교하고, 타이밍 종속적 변화를 검사하며, 과도 동작을 정상 상태 전력 조건과 구별할 수 있습니다. 이 워크플로는 RF 전력이 신호 이벤트 전반에 걸쳐 어떻게 진화하는지 조사할 수 있는 구조화된 방법을 제공하며, 개별 파형 영역의 타이밍 및 전력 특성이 중요한 레이더 송신기, 펄스형 RF 시스템 및 기타 광대역 애플리케이션의 특성화를 지원합니다.

시간 영역 RF 전력 분석 솔루션 블록 다이어그램 보기

시간 영역 RF 전력 분석 솔루션 블록 다이어그램

시간 영역 RF 전력 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?