Come analizzare la potenza nel dominio del tempo nei segnali RF a banda larga

Sensori di potenza a banda larga
+ Sensori di potenza a banda larga

Analisi della potenza in funzione del tempo

Molti segnali in radiofrequenza (RF) subiscono variazioni significative nel tempo, rendendo insufficiente un singolo valore di potenza media o di picco per descriverne il comportamento completo. I segnali a impulsi, a raffica e quelli che variano dinamicamente possono contenere molteplici stati di potenza, eventi transitori e caratteristiche dipendenti dal tempo che devono essere valutati all’interno di porzioni specifiche della forma d’onda. Gli ingegneri devono osservare l’inviluppo della potenza RF in funzione del tempo per determinare quando si verificano variazioni di potenza, confrontare diverse porzioni del segnale e identificare comportamenti che potrebbero risultare nascosti dalle misurazioni mediate sull’intero intervallo di acquisizione.

La configurazione di misura comprende un sensore di potenza a banda larga collegato a un misuratore di potenza compatibile e alla sorgente RF o al dispositivo in prova. Gli ingegneri configurano la frequenza di misura, il trigger, la temporizzazione dell’acquisizione e la larghezza di banda video per acquisire l’intervallo di segnale desiderato. Il tracciato risultante della potenza in funzione del tempo fornisce una rappresentazione dell’inviluppo del segnale che può essere utilizzata per posizionare i gate di misura e analizzare regioni selezionate della forma d’onda. Gli ingegneri possono quindi valutare la potenza di picco, media e con gate temporale all’interno di intervalli definiti, consentendo una caratterizzazione dettagliata dei segnali RF dinamici senza ridurre la misura a un unico risultato di potenza complessiva.

Soluzione per l'analisi della potenza RF nel dominio del tempo

L'analisi della potenza nel dominio del tempo combina la rilevazione dell'inviluppo RF a banda larga con funzioni di acquisizione triggerata e di misurazione con gate per esaminare regioni specifiche di un segnale variabile. Gli ingegneri stabiliscono un riferimento di trigger e configurano la finestra di acquisizione in modo che l'evento di interesse appaia in modo coerente nella visualizzazione della potenza in funzione del tempo. I gate di misurazione possono quindi essere posizionati attorno a porzioni selezionate della forma d'onda per valutare la potenza durante singoli impulsi, raffiche o stati operativi. Il sensore di potenza a banda larga acquisisce l’inviluppo del segnale, mentre il misuratore di potenza compatibile fornisce la visualizzazione nel dominio del tempo, il trigger, il controllo dei gate e l’elaborazione delle misurazioni. Gli ingegneri possono confrontare la potenza di picco e quella media all’interno di diversi gate, esaminare le variazioni dipendenti dalla temporizzazione e distinguere il comportamento transitorio dalle condizioni di potenza in regime stazionario. Questo flusso di lavoro offre un metodo strutturato per analizzare l’evoluzione della potenza RF nel corso di un evento di segnale e supporta la caratterizzazione di trasmettitori radar, sistemi RF a impulsi e altre applicazioni a banda larga in cui le caratteristiche temporali e di potenza delle singole regioni della forma d’onda sono fondamentali.

Vedi lo schema a blocchi della soluzione per l'analisi della potenza RF nel dominio del tempo

Schema a blocchi della soluzione per l’analisi della potenza RF nel dominio del tempo

Scopri i prodotti della nostra soluzione per l'analisi della potenza RF nel dominio del tempo

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?