정확한DC 테스트 수행 방법

재생형 ATE 시스템 전원 공급 장치
+ 재생 ATE 시스템 전원 공급 장치

재생 전력으로 정확한DC 테스트 수행

DC-DC 컨버터 테스트의 주요 측정 지표는 효율성, 부하 및 라인 레귤레이션, 전원 공급 장치 제거비, 과도 응답, 리플 및 턴온 시간의 정확한 측정을 필요로 합니다. 다양한 부하 조건에서 효율성 테스트를 수행하려면 일반적으로 DC 전원, 전자 부하, 정밀 전압 및 전류 측정 기능을 포함한 여러 테스트 장비가 필요합니다. 이상적으로는 동적 부하 변화 중 정확한 전력 측정을 보장하기 위해 전원과 전자 부하가 동기화되어야 합니다.

DC-DC 컨버터 테스트의 DC 파라미터를 특성화하려면 컨버터의 출력 전류를 싱크하기 위해 장치를 DC 전원과 전자 부하 사이에 연결해야 합니다. 전원은 일정한 입력 전압을 제공하며, 전자 부하는 작동 범위에 걸쳐 부하 전류를 변화시킵니다. 입력 전력과 출력 전력을 결정하기 위해 컨버터의 입력 및 출력에서 전압과 전류가 동시에 측정되어, 테스트 설정을 단순화하고 자동화된 테스트 환경에서 반복 가능한 결과를 지원하면서 일정한 전압과 가변 부하 전류 조건에서 정확한 효율 계산을 가능하게 합니다.

정밀DC 테스트 솔루션

정확한 DC-DC 컨버터 테스트에는 효율성, 부하 및 라인 레귤레이션, 전원 공급 장치 제거비와 같은 주요 파라미터를 평가하기 위해 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치와 동기화된 전압 및 전류 측정이 가능한 전자 부하가 필요하며, 리플, 시동 동작 및 과도 응답을 포함한 AC 특성을 측정하는 데는 InfiniiVision 3000G X‑Series 오실로스코프가 사용됩니다. 키사이트 RP5900 Series 재생 DC 전원 공급 장치는 컨버터에 안정적인 입력 전압을 제공하고, 키사이트 EL4900 Series 재생 전자 부하는 부하 조건을 스위프하면서 출력 전류를 싱크하며, 두 장비 모두 전압과 전류를 동시에 측정하여 정확한 전력 계산을 수행합니다. PathWave Advanced Power Control and Analysis 소프트웨어는 장비 제어를 조정하고, 데이터 로깅을 자동화하며, 분석을 수행하여 광범위한 작동 조건에서 DC-DC 컨버터의 효율적이고 반복 가능하며 정확한 특성화를 가능하게 합니다.

당사의 DC-DC 컨버터 테스트의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정확한 DC-DC 컨버터 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?