특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
TAP을 사용하여 LCA RF/광학 측정을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.
키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)는 독립형으로 사용하거나 상위 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 애플리케이션입니다. 계측기 플러그인의 테스트 단계는 계측기의 프로그래밍 명령을 사용하지 않고도 워크플로 시퀀스에 추가할 수 있습니다. LCA 플러그인의 테스트 단계는 PNA 계측기와 LCA 광학 하드웨어 및 소프트웨어에 자동으로 연결되므로 훨씬 더 쉽게 자동화할 수 있습니다. LCA 측정에 필요한 PNA 설정은 테스트 단계에서 쉽게 구성할 수 있습니다.
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
N4391SALC
키사이트의 광 변조 분석기 포트폴리오에 속하는 입증된 분석 소프트웨어를 PC에서 사용해서 기록된 데이터에 대한 보다 깊이 있는 분석이 가능합니다.
이 소프트웨어를 독립형 소프트웨어로 또는 키사이트 오실로스코프와 함께 사용하여 복잡한 변조 광 신호를 분석할 수 있습니다.
키사이트의 광 변조 분석기(OMA) 포트폴리오에 속하는 분석 소프트웨어를 계측 없이 PC에서 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 변조 광 신호에 대한 고급 신호 처리 알고리즘과 같은 분석 기능도 제공합니다.
키사이트 OMA와 함께 이 소프트웨어를 사용하여 측정 후 .sdf, .mat 또는 .csv 파일 형태로 저장된 원시 데이터를 처리하고 분석해 보십시오. 이 기능을 사용하면 바로 장비 앞에서 작업 중인 것처럼 데이터 작업이 가능합니다. MATLAB 컴파일러를 사용하여 자체 신호 처리 알고리즘을 개발하고 오프라인으로 테스트해 보십시오. 이 소프트웨어는 또한 저장된 파일을 기반으로 복잡한 광 변조의 기본 개념과 고급 개념을 배울 수 있는 효과적인 도구입니다.
독립형 소프트웨어 설치의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
스코프 하드웨어 연결의 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
다른 관련 제품의 경우 기본 포토닉스 포트폴리오와 UXR-시리즈 오실로스코프를 확인해 보십시오.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
89601AYAC
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
N7700210C
통합 포토닉스를 위한 완전 자동화된 웨이퍼 및 칩 스케일 테스트 솔루션에 적합하도록 TAP 테스트 시퀀스 내에서 손쉽게 웨이퍼 프로버 컨트롤을 통합할 수 있습니다.
최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션인 키사이트 PathWave 테스트 자동화(TAP)는 계츯기 수준의 프로그래밍 명령 없이 계츯기 플러그인을 통해 워크플로 시퀀스를 추가합니다. N7700210C 웨이퍼 프로버 플러그인은 Formfactor 반자동식 프로브 스테이션 하드웨어와 Formfactor Velox 및 실리콘 광자 도구 소프트웨어에 대한 인터페이스를 처리하여 자동화를 한층 더 간소화합니다. 테스트 단계가 계츯기 테스트 이행 단계와 결합될 수 있는 테스트 계획 내에서 웨이퍼 척 이동, 프로브 포지셔닝, 정렬 작업을 실현합니다. 포지셔닝과 RF 및 광학 프로브에 대해 웨이퍼 프로버 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다. 독립적으로 사용하거나 더 높은 수준의 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

키사이트의 웨이퍼 프로버 샘플 테스트 계획과 프로버 단계

디바이스 요소 목록 및 요소 광학 IO 포트 특성 예시
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또는 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스윕 파장 측정이 가능합니다.
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또는 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스윕 파장 측정이 가능합니다.
N7700103C
N7788C와 PAS LS 엔진을 사용하여 IL(또는 TE/TM 편광의 경우도) 및 PDL과 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 모드 분산(PMD)에 대한 스윕 파장 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 고속 스윕 파장 멀티채널 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 고속 스윕 파장 멀티채널 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편광 종속적 스윕 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편광 변경 없이 측정이 가능합니다.
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편광 종속적 스윕 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편광 변경 없이 측정이 가능합니다.
N7700100C
PAS LS 엔진과 PAS IL/PDL 엔진으로 편광 종속적 스윕 파장 멀티채널 측정이 가능하며 PAS LS 엔진과 PAS FSIL 엔진으로 편광 변경 없이 측정이 가능합니다.
S97010B 시간 도메인 분석 기능을 통해 디바이스의 시간 도메인 응답을 측정할 수 있습니다. 분석기는 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환할 수 있습니다.
S97010B 시간 도메인 분석 기능을 통해 디바이스의 시간 도메인 응답을 측정할 수 있습니다. 분석기는 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환할 수 있습니다.
S97010B
S97010B 시간 도메인 분석 기능을 통해 디바이스의 시간 도메인 응답을 측정할 수 있습니다. 분석기는 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환할 수 있습니다.
시간 도메인 기능을 통해 디바이스의 시간 도메인 응답을 측정할 수 있습니다. 분석기는 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환할 수 있습니다.
분석기가 사용하는 변환은 시간 영역 반사 측정(TDR)과 유사합니다. 그러나 TDR 측정은 테스트 장치에 임펄스 또는 스텝을 인가하고 오실로스코프와 유사한 수신기로 시간 내 응답을 관찰하여 수행됩니다. 이와 대조적으로, 분석기는 스윕 주파수 응답 측정을 수행하고 데이터를 수학적으로 변환하여 시간 영역 반사계와 유사한 디스플레이를 제공합니다.
S97010B 소프트웨어는 키사이트 Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기와 호환됩니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89601200C
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
100G 및 200G / λ 광학 인터페이스를 갖춘 800G 및 1.6T 모듈용 완전 자동화된 스트레스 아이 교정 및 수신기 테스트를 제공합니다.
100G 및 200G / λ 광학 인터페이스를 갖춘 800G 및 1.6T 모듈용 완전 자동화된 스트레스 아이 교정 및 수신기 테스트를 제공합니다.
N4917DJCA
100G 및 200G / λ 광학 인터페이스를 갖춘 800G 및 1.6T 모듈용 완전 자동화된 스트레스 아이 교정 및 수신기 테스트를 제공합니다.
키사이트 N4917DJCA 솔루션은 소프트웨어 애플리케이션, M8050A 120 Gbaud 고성능 비트 오류율 테스터, 간섭 소스, 광학 기준 송신기, 광학 샘플링 오실로스코프, 튜너블 레이저 소스 및 광 감쇠기로 구성됩니다. 자동화된 교정은 높은 수준의 정확성과 반복성을 보장하며, 수동 작업에 비해 교정 및 테스트 시간을 크게 단축합니다.
기능
기능