Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 바운더리 스캔 분석기는 고밀도 보드를 위한 고급 디지털 테스트 기능을 제공하여 물리적 프로브 액세스 없이 정밀한 결함 격리를 가능하게 합니다. 이 시스템은 효율적인 구조 테스트를 위해 설계되었으며 복잡한 디지털 어셈블리 전반에 걸쳐 인터커넥트, 단락, 개방 및 스턱-앳(stuck-at) 결함에 대한 빠른 진단을 제공합니다. 인서킷 및 기능 테스트 시스템에 원활하게 통합되어 바운더리 스캔은 JTAG 기반 스캔 체인을 지원합니다. 접근하기 어려운 넷에 대한 액세스를 가능하게 하여 테스트 개발 시간을 단축하고 커버리지를 향상시킵니다. 지금 키사이트 바운더리 스캔 분석기에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
물리적 프로빙 없이 숨겨지거나 접근 불가능한 핀의 테스트 커버리지를 가능하게 하며, 고밀도 다층 PCB 및 미세 피치 부품에 이상적입니다.
디지털 핀 레벨에서 오픈, 단락 및 스턱앳 결함을 빠르게 감지하고 정확히 찾아내어 디버그 시간을 단축하고 수율을 향상시킵니다.
인서킷 및 기능 테스트 시스템에 쉽게 통합하여 복잡성을 추가하거나 테스트 시간을 늘리지 않고도 커버리지를 확장할 수 있습니다.
표준 테스트 액세스 포트(TAP)를 통해 구조 진단을 수행하여, 침습적 프로빙 또는 추가 하드웨어 계측의 필요성을 없앱니다.
System width
120 mm
CET ports
1
Tap IO ports
4
Remote test configurability
Yes
N1125A
새로운 x1149 바운더리 스캔 분석기는 전기 구조 테스트를 위한 도구로, IEEE 1149.x 표준을 기반으로 JTAG Technologies의 강력한 바운더리 스캔 기능을 갖추었습니다.
엔지니어들은 x1149를 활용하여 PCBA에서의 개방 및 단락 테스트와 같은 구조적 테스트를 수행할 수 있습니다. FPGA(Field Programmable Gate Array) 및 CPLD(Complex Programmable Logic Device)와 같은 디바이스를 위한 시스템 내 프로그래밍도 수행합니다.
또한 x1149는 PROM(Programmable Read-Only Memory) 디바이스를 프로그래밍하고 DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory)과 같은 디바이스에서 메모리 검증 테스트를 실행합니다. 따라서 시스템 내에서 이러한 디바이스를 프로그래밍하고 다시 프로그래밍할 수 있어 개발 중 유연성과 제어력이 향상됩니다. 고급 테스트 기능과 사용자 친화적인 소프트웨어를 갖춘 키사이트 x1149는 필요한 모든 회로 기판 테스트에 적합한 솔루션입니다.
테스트 개발
애플리케이션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
경계 스캔 분석은 물리적 테스트 프로브를 사용하지 않고 인쇄 회로 기판(PCB)의 상호 연결을 테스트하는 것을 포함합니다. 이는 IEEE 1149.1(JTAG) 표준을 활용하여 호환 장치에 내장된 스캔 체인에서 핀 상태에 직접 접근하고 제어합니다. 이 기술은 고밀도 부품과 제한된 물리적 접근성을 가진 최신 PCB에 특히 유용합니다. 핀을 프로빙하는 대신, 경계 스캔은 디지털 신호를 내부적으로 조작하여 오픈, 단락 및 기타 구조적 결함을 감지합니다. 이는 초기 단계 프로토타입 검증, 보드 시동 및 생산 테스트를 위한 강력한 도구입니다.
또한, 바운더리 스캔 분석기는 플래시 메모리 및 FPGA의 인시스템 프로그래밍을 지원하여 별도의 프로그래밍 스테이션이 필요 없도록 합니다. 바운더리 스캔은 복잡한 보드 레이아웃의 효율적인 테스트 및 디버깅을 가능하게 하므로 널리 채택되고 있으며, 특히 소형화 및 부품 패키징 추세로 인해 기존 테스트 방법이 제한되는 경우에 유용합니다.
기존의 회로 내 테스트는 베드 오브 네일스 테스터 또는 플라잉 프로브 시스템을 사용하여 PCB의 수많은 테스트 포인트와 물리적으로 접촉해야 합니다. 보드가 더욱 소형화되고 다층화됨에 따라 이러한 테스트 포인트에 접근하는 것이 점점 더 어렵고 비용이 많이 듭니다. 경계 스캔은 스캔 가능 부품을 통해 가상 접근을 제공함으로써 이러한 의존성의 상당 부분을 제거하여 필요한 테스트 프로브 수와 픽스처 복잡성을 크게 줄입니다. 이는 더 작고 저렴한 테스트 픽스처와 더 빠른 설정 시간으로 이어집니다.
유지보수 및 교정할 기계적 인터페이스가 줄어들어 지속적인 유지보수 비용도 절감됩니다. 많은 테스트를 소프트웨어를 통해 재사용하거나 업데이트할 수 있으므로, 새로운 보드 개정판에 대한 수정이 더 관리하기 쉽고 비용 효율적입니다. 이러한 접근 방식은 제조업체가 추가 픽스처 재설계 비용 없이 설계 변경 또는 테스트 계획 업데이트에 신속하게 적응할 수 있도록 하며, 바운더리 스캔을 소량 및 대량 생산 환경 모두에 대해 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 솔루션으로 만듭니다.
예. 바운더리 스캔은 디지털 신호 라인 간의 개방 회로 및 단락을 감지하는 데 일반적으로 사용되지만, 더 광범위한 테스트 전략에 통합될 경우 그 기능은 더욱 확장됩니다. 예를 들어, 회로의 예상 논리적 동작을 검증하여 누락되거나 잘못 배치된 구성 요소를 식별할 수 있습니다. 또한 스턱-앳(stuck-at) 결함 및 특정 신호 무결성 문제, 특히 디지털 통신 버스에서 이러한 문제를 감지하는 데 도움이 됩니다.
고급 도구와 함께 사용하거나 기능 테스트 방법과 결합하면 바운더리 스캔 분석은 메모리, 논리 게이트 및 프로그래밍 가능한 장치와 같은 특정 장치에 대한 진단 피드백을 제공할 수 있습니다. 또한 특정 조건에서 전원 및 접지 핀에 걸쳐 장치 방향 및 연결성을 확인할 수 있습니다. 모든 형태의 전기 테스트(예: 아날로그 테스트 또는 복잡한 기능 검증)를 대체하기 위한 것은 아니지만, 바운더리 스캔 분석은 접근하기 어려운 영역에서 결함 범위를 크게 향상시킵니다. 이는 전반적인 보드 레벨 테스트 신뢰성을 향상시키기 위한 다른 전략들을 보완합니다.
경계 스캔 분석기는 JTAG 포트 또는 경계 스캔 인터페이스를 통해 마이크로컨트롤러, FPGA 및 플래시 메모리와 같은 디바이스에 직접 액세스할 수 있으므로 인시스템 프로그래밍(ISP)에 매우 적합합니다. 이를 통해 보드에 납땜된 후에도 디바이스 프로그래밍이 가능하여 물류 복잡성을 줄이고 사전 프로그래밍된 부품의 필요성을 없앱니다. 인시스템 프로그래밍의 유연성은 생산 주기 후반 또는 현장 업데이트 중에도 펌웨어 또는 구성 데이터 변경을 허용합니다. 또한 프로그래밍 단계를 테스트 시퀀스에 포함하여 자동화된 제조 흐름을 용이하게 하고 작업자 처리 시간을 줄입니다.
경계 스캔을 통한 ISP는 여러 제품 변형이 생산되거나 잦은 펌웨어 변경이 필요한 환경에서 특히 유용합니다. 이는 재고 위험을 최소화하고 최종 테스트 또는 보드 시동 중에 항상 최신 펌웨어가 프로그래밍되도록 보장하여 제조 프로세스 전반의 효율성을 개선하고 버전 관리를 간소화합니다.
예. 경계 스캔 분석기는 특히 속도, 반복성 및 자동화가 필수적인 대량 생산에 매우 효과적입니다. 소프트웨어 기반 특성으로 인해 자동화된 테스트 장비 및 제조 실행 시스템(MES)과 쉽게 통합할 수 있습니다. 테스트 계획이 개발되면 수동 개입을 최소화하면서 여러 장치에 걸쳐 재사용할 수 있습니다. 경계 스캔 테스트는 일반적으로 몇 초 안에 빠르게 실행되며 복잡한 고정 장치나 수동 프로빙이 필요하지 않으므로 빠른 처리량 환경에 이상적입니다.
바운더리 스캐너 진단 정확도는 오류를 신속하게 식별할 수 있도록 보장하여 재작업에 소요되는 시간을 줄이고 수율을 향상시킵니다. 바운더리 스캔 분석기는 또한 Industry 4.0 이니셔티브에 점점 더 중요해지는 실시간 오류 로깅 및 분석을 지원합니다. 비용, 품질 및 효율성을 최적화하려는 대규모 제조업체에게 바운더리 스캔 분석기는 프로토타입 검증에서 대량 생산에 이르기까지 잘 확장되는 검증된 솔루션입니다.