무엇을 찾고 있습니까?
자동차 네트워킹
차량 내 네트워킹을 위한 최적의 성능과 보안을 확보하십시오.
자동차 차량 내 네트워킹 혁신 가속화
자동차 인포테인먼트 네트워크는 커넥티드 카가 요구하는 고속 데이터 전송을 제공하기 위해 빠르게 진화하고 있습니다. 자동차 이더넷, 자동차 SerDes, CAN, CAN-FD, LIN, DDR 등과 같은 기존 버스 기술들이 함께 발전하여 진화하는 성능 요구 사항을 충족할 것입니다.
현대 및 미래의 소프트웨어 정의 차량(SDV)에서 예상되는 통신, 안전, 편의성 및 전동화 애플리케이션을 구현하려면 증가하는 데이터 볼륨과 속도를 관리해야 합니다. 키사이트 자동차 차량 내 네트워킹 솔루션은 자동차 혁신을 더 빠르고 더 효율적으로 제공하는 데 필요한 고성능 설계 및 테스트 플랫폼을 제공합니다.
오토모티브 이더넷 계층 1~7 테스트
오토모티브 이더넷
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량은 더 높은 대역폭 요구 사항을 가진 많은 센서, 제어 장치 및 인터페이스를 사용합니다. 오토모티브 이더넷은 서로 다른 구성 요소가 동일한 스위치 네트워크에서 공존할 수 있도록 통신을 위한 단일 범용 매체를 제공합니다.
키사이트는 자동차 이더넷을 위한 계층 1~7의 풀스택 적합성 테스트 솔루션을 제공하여 규정 준수, 디코딩, TSN, TCP/IP 스택 테스트를 위한 네트워크 무결성을 보장하고 커넥티드 카의 안전하고 보안된 성능을 보장합니다.
오토모티브 SerDes
ADAS용 카메라 센서는 설계된 대로 작동하기 위해 높은 데이터 전송률과 전송 속도를 필요로 합니다. 개발자들은 이러한 카메라를 차량의 이미지 처리 전자 제어 장치(ECU)에 연결하기 위해 직렬 변환기/역직렬 변환기(SerDes) 연결을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
이러한 SerDes 연결은 병렬 데이터를 직렬 데이터로(그 반대도 가능) 변환하여 저렴한 케이블과 커넥터를 사용하여 장치 간에 더 빠른 통신을 가능하게 합니다.
키사이트와 UNH, 자동차 이더넷 발전을 위해 협력
자동차 이더넷 제품이 정확하고 신뢰성 있게 사양을 충족하도록 보장하려면 테스트 계획과 테스트 장비 모두에 대한 확고한 신뢰가 있어야 합니다. 뉴햄프셔 대학교 상호운용성 연구소(UNH-IOL)는 자동차 이더넷 규격 준수 테스트 분야에서 전 세계적으로 인정받고 있습니다.
이러한 이유로 키사이트테크놀로지스와 UNH-IOL은 귀하를 위한 가상 온라인 학습 이벤트를 공동으로 저술하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
키사이트의 자동차 이더넷 물리 계층 솔루션 활용 사례
오실로스코프로 직렬 버스 테스트 및 디버깅
오실로스코프는 CAN, CAN-FD, LIN, SENT 및 MOST를 포함한 자동차 직렬 버스의 물리 계층을 테스트하고 디버깅하는 데 오늘날 사용되는 주요 측정 도구입니다.
자동차 차량 내 네트워크는 많은 노이즈와 예상치 못한 과도 현상이 있는 혹독한 전기 환경에서 작동해야 합니다. 오실로스코프는 버스 오류를 발생시키는 드물게 발생하는 자동차 과도 현상 및 노이즈의 세부 정보를 캡처하여 보여줄 수 있습니다.
키사이트는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프 제품군 모두에서 프로토콜 디코드/트리거, 아이 다이어그램 마스크 테스트, 물리 계층 컴플라이언스 테스트 패키지를 포함한 광범위한 자동차 직렬 버스 애플리케이션을 제공합니다.
사이버 공격 발생 전 식별 및 방지
최신 커넥티드 카는 바퀴 달린 슈퍼컴퓨터이지만, 연결성으로 인해 잠재적인 사이버 공격에 취약합니다. 키사이트는 모든 관련 인터페이스에 대한 침투(Pen) 테스트를 통해 업계 리더들이 커넥티드 카를 안전하게 보호할 수 있도록 돕고 있습니다. 최신 위협 데이터베이스를 통한 보호 외에도, 키사이트의 자동차 사이버 보안 솔루션은 고객 맞춤형 데이터베이스와 통합될 수 있습니다.
차량 내 네트워킹에 대한 자주 묻는 질문
자동차 차량 내 네트워킹이란 무엇입니까?
차량 내 네트워킹은 차량 내의 다양한 구성 요소 및 시스템 간에 정보를 전달하는 온보드 통신 연결 시스템입니다. 이는 좌석 위치 및 창문 제어와 같은 일반적인 기능부터 첨단 운전자 보조 시스템을 위한 미션 크리티컬 센서 및 ECU에 이르기까지 다양합니다.
자세히 알아보기
차량 내 네트워크가 필수 ADAS 시스템을 상호 연결하는 방법
ADAS 및 AV 애플리케이션을 위한 새로운 차량 내 네트워킹 아키텍처는 무엇입니까?
오토모티브 이더넷(Automotive Ethernet)과 SerDes는 차량 내 다양한 안전 시스템 간에 데이터를 전달하기 위한 낮은 지연 시간과 높은 대역폭의 필요성으로 인해 인기를 얻고 있는 두 가지 신흥 차량 내 네트워킹 아키텍처입니다.
자세히 알아보기
오토모티브 이더넷: 자율 주행의 미래를 구현
CAN 및 LIN과 같은 기존의 저속 차량 내 네트워크는 단계적으로 폐지될까요?
CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN과 같은 기존 기술은 잘 확립되어 있고 비용 효율적입니다. 이들은 특히 저비용 및 저대역폭이 주요 설계 사양인 자동차 애플리케이션의 특정 분야에서 계속 관련성을 유지할 것입니다.
자세히 알아보기
올바른 차량 내 네트워킹 솔루션 선택
추가 자료
키사이트는 귀사의 오토모티브 네트워킹 혁신을 가속화합니다.