Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
네트워킹 벤더
네트워크 장비가 예상대로 작동하는지 테스트 및 확인
네트워킹 벤더의 직면 과제
더 빠른 속도. 더 우수한 성능. 더 높은 신뢰성. 더 강화된 보안. 빠르게 변화하는 오늘날의 개발 환경에서 네트워킹 벤더들은 보다 다양한 작동 조건을 지원할 수 있는 스위칭, 라우팅, 보안, Wi-Fi 및 IOT 제품을 제공해야 한다는 압박을 계속 받고 있습니다. 동시에 네트워킹 벤더는 역시 개발 주기가 짧은 제3자에게 의존하고 있으며 제품 출시에 있어 외부 제조 실리콘 제공업체의 최신 칩셋에 의존합니다.
키사이트 테스트는 네트워크 제품 성능이 사양에 부합하고 고객이 기대하는 품질 및 신뢰성을 충족하며 일반적인 상황은 물론 극한의 트래픽 조건에서도 작동하는지 확인합니다. 보안 또는 고도로 규제된 환경에 배포되는 다른 제품을 제공하는 네트워크 장비 제조업체의 경우 키사이트 테스트는 개발 과정에서 통찰력을 제공하는 가장 다양한 특이 사례를 다룹니다.

전체 제품 개발 수명주기에 적용
실리콘 레벨, 어플라이언스 레벨, 어플리케이션 레벨, 네트워크 레벨부터 전체 제품 개발 수명주기를 테스트합니다. 실제 조건, 공격 시나리오 및 서비스 환경에서 성능을 검증합니다. 키사이트 테스트 솔루션은 시스템, 네트워크, 서비스의 성능을 테스트하여 빠른 제품 출시를 지원합니다. 키사이트는 업계에서 유일하게 모래-실리콘-시스템 전 과정에 대한 테스트 포트폴리오를 제공합니다.

키사이트는 테스트 요구에 관계없이 유용한 솔루션을 제시할 수 있습니다.
칩 수준 테스트

IxVerify는 설계부터 개발까지 네트워킹 칩을 검증합니다. '프리 실리콘' 테스트 목적으로 설계된 업계 유일의 솔루션입니다.
이 ‘시프트 레프트(shift-left)’는 과거 많은 테스트 기업이 검증 단계 사이클에서 뒤늦게 이 작업을 수행한 반면 이제 작업을 훨씬 더 빨리 처리할 수 있게 됨을 의미합니다. 또한 소프트웨어 스택 또는 스크립트를 사용하여 트래픽 흐름을 생성하는 방식으로 하드웨어 및 소프트웨어 검증이 동시에 수행됨을 의미합니다.
IxVerify는 모든 주요 전자 설계 자동화(EDA) 플랫폼을 지원합니다.
QA 기능적 테스트
품질 보증(QA)팀은 네트워킹 스택의 모든 계층에서 성능을 검증하기 위한 완벽한 도구 모음이 필요합니다. 키사이트의 탁월한 포트폴리오에는 트래픽 생성을 위한 IxNetwork 물리적 및 가상 에디션, 웹, 비디오, 음성, 스토리지, 보안 및 기타 프로토콜 에뮬레이션을 통한 사실적인 어플리케이션 테스트 및 QoE 모델링을 지원하는 IxLoad, 악의적인 공격과 실제 네트워크 트래픽을 혼합하는 보안 테스트를 위한 BreakingPoint 물리적 및 가상 에디션이 포함됩니다.
키사이트의 ATI 구독은 위 솔루션에 대한 최신 위협 인텔리전스를 포함하는 실시간 데이터 피드를 제공합니다.

특징 및 서비스 검증(시스템 테스트)

시스템이 최종 테스트 준비를 마치면 네트워킹 벤더가 유선, 무선 및 가상 데이터 센터 등 다양한 전송 인터페이스에서 실행되는 네트워크와 어플리케이션의 성능과 신뢰성을 정확하게 검증할 수 있도록 IxChariot이 IxNetwork, IxLoad 및 BreakingPoint를 보완합니다.
설치 전, QA 팀 또는 IT 팀은 “가상” 시나리오를 실행하여 어플리케이션이 디바이스 또는 네트워크에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다. 네트워크 전체에 테스트 지점을 만들고 테스트 시퀀스를 실행하여 새로운 디바이스의 처리 성능을 확인합니다.
고객이 만족스러운 경험을 하고 장비가 사양대로 작동하는지 확인합니다.