Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 BreakingPoint VE 소프트웨어는 가상화 및 클라우드 네이티브 테스트 환경에 검증된 보안 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 가상 방화벽, 클라우드 기반 보안 제어 및 소프트웨어 정의 네트워크에 대한 포괄적인 보안 검증을 가능하게 합니다. CI/CD 파이프라인에 통합된 BreakingPoint VE는 자동화된 현실적인 공격 에뮬레이션을 제공하여 배포 전에 코드와 구성이 안전한지 확인합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
유연한 온디맨드 테스트를 위해 공용, 사설 및 하이브리드 클라우드 플랫폼 전반에서 가상 머신으로 실행.
보안 테스트를 DevOps 파이프라인에 원활하게 통합하여 개발 중에 가상 방화벽, SD-WAN 및 VNF를 검증하십시오.
실제 볼륨 및 동작을 시뮬레이션하기 위해 여러 테스트 노드에 걸쳐 공격 트래픽 생성을 확장합니다.
물리적 및 가상 환경 전반에 걸쳐 일관된 검증을 위한 위협 및 애플리케이션 라이브러리.
939-9619
키사이트 BreakingPoint 가상 에디션(VE) 10G는 전 세계 플로팅 영구 라이선스를 포함합니다.
939-9640
키사이트 BreakingPoint 가상 에디션(VE) 100G는 12개월 전 세계 플로팅 라이선스와 키사이트 소프트웨어 지원 구독을 포함합니다.
939-9600
키사이트 BreakingPoint 가상 에디션(VE) 1GE는 12개월 전 세계 플로팅 라이선스와 키사이트 소프트웨어 지원 구독을 포함합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
가상화된 보안 테스트 플랫폼은 하드웨어 어플라이언스에 비해 고유한 이점을 제공합니다. 특히 점점 더 클라우드 중심적이고 소프트웨어 정의되는 환경에서 그렇습니다. 물리적 테스트 하드웨어는 전용 온프레미스 랩에 효과적이지만, 종종 비용이 많이 들고 유연성이 떨어지며 물리적 배포에 제약을 받습니다. 반면에 가상 솔루션은 가상 머신 또는 클라우드 인스턴스에 신속하게 배포될 수 있으며, 조직이 특수 하드웨어 없이도 동일한 규모와 복잡성으로 테스트할 수 있도록 합니다. 이러한 솔루션은 클라우드 우선 전략, 하이브리드 인프라 또는 테스트를 온디맨드로 시작하고 종료해야 하는 지속적인 통합 및 지속적인 제공 파이프라인을 채택하는 조직에 특히 적합합니다. 이러한 탄력성은 비용을 절감하고, DevOps 워크플로우에 맞춰 조정하며, 보안 검증이 애자일 개발 프로세스에 원활하게 통합되도록 보장합니다.
가상 공격 에뮬레이션 플랫폼은 네트워크 및 애플리케이션 보안 제어의 전체 스펙트럼에 걸쳐 테스트를 가능하게 합니다. 여기에는 방화벽 및 침입 방지 시스템과 같은 기존 경계 방어뿐만 아니라 SASE(Secure Access Service Edge), ZTNA(Zero Trust Network Access) 및 가상화된 네트워크 기능과 같은 최신 클라우드 네이티브 기술이 포함됩니다. 보안 어플라이언스 외에도 이러한 플랫폼은 엔드포인트 보호 도구, 콘텐츠 필터, 애플리케이션 계층 방어, 심지어 주요 공급업체가 제공하는 새로운 클라우드 보안 서비스까지 테스트할 수 있습니다. 이 솔루션은 소프트웨어로 작동하므로 분산 환경에 쉽게 통합되어 데이터 센터의 레거시 시스템과 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드에 배포된 최신 워크로드를 모두 테스트할 수 있습니다. 본질적으로, 이는 엣지에서 코어, 클라우드에 이르는 모든 보안 계층이 현실적인 조건에서 검증될 수 있도록 보장합니다.
규모에 맞춰 양성 및 악성 트래픽 패턴을 모두 에뮬레이션하여 현실성을 구현합니다. 애플리케이션 측면에서 플랫폼은 실제 사용자가 웹 브라우징, 이메일, 비디오 스트리밍, 파일 공유와 같은 서비스와 상호 작용하는 방식을 재현할 수 있으며, 이는 종종 암호화된 연결을 통해 이루어집니다. 위협 측면에서는 멀웨어 페이로드, 서비스 거부 공격, 프로토콜 익스플로잇 등 실제 공격자가 사용하는 전술을 모방한 공격 캠페인을 생성합니다. 이러한 이중 초점은 보안 제어가 실제 운영 환경에서와 마찬가지로 합법적인 트래픽과 악의적인 시도를 구별하도록 도전하는 테스트 환경을 만듭니다. 또한 가상화된 플랫폼은 트래픽 프로필, 공격 강도 및 암호화 매개변수 사용자 정의를 허용하여 테스터가 고유한 운영 환경을 미러링할 수 있도록 합니다. 그 결과 시스템 복원력, 확장성 및 잠재적인 사각지대에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하는 매우 현실적인 검증 프로세스가 탄생합니다.
가상화된 보안 테스트 플랫폼의 가장 중요한 이점 중 하나는 유연한 라이선싱 및 확장 모델을 지원한다는 것입니다. 물리적 어플라이언스의 처리량에 제한받는 대신, 조직은 단일 방화벽, 가상 사설망 또는 보안 웹 게이트웨이를 테스트하는 등 적당한 용량으로 시작한 다음, 대규모 분산 시스템을 검증하기 위해 원활하게 확장할 수 있습니다. 라이선싱 모델은 일반적으로 사용량 기반 또는 구독 기반으로, 기업이 투자와 사용량을 일치시킬 수 있도록 합니다. 예를 들어, 팀은 특정 개발 주기 또는 규정 준수 감사 중에만 집중적인 테스트를 실행하고, 비활동 기간에는 규모를 축소하여 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다. 또한, 솔루션이 가상이기 때문에 새로운 하드웨어 구매 없이 추가 컴퓨팅 리소스를 활용하여 클라우드 또는 가상화된 인프라 전반에 걸쳐 수평적으로 확장이 가능합니다. 이 모델은 소규모 랩과 복잡한 다중 사이트 배포를 가진 글로벌 기업을 모두 지원합니다.
최신 보안 테스트 플랫폼은 관련성을 유지하기 위해 지속적으로 업데이트되는 위협 인텔리전스 피드에 의존합니다. 이러한 업데이트는 일반적으로 실제 세계에서 관찰되는 새로운 애플리케이션 동작, 새로운 공격 벡터, 멀웨어 캠페인 및 고급 회피 기술을 다룹니다. 업데이트는 에뮬레이션 라이브러리에 직접 전달되어 최종 사용자의 수동 스크립팅이나 구성 없이도 테스트가 현재 위협 환경을 반영하도록 보장합니다. 사이버 위협이 빠르게 진화한다는 점을 고려할 때 이 프로세스는 특히 중요합니다. 오래된 테스트 라이브러리는 잘못된 보안 인식을 제공할 수 있습니다. 최신 취약점 및 익스플로잇에 맞춰 유지함으로써 조직은 현재 및 미래의 공격 방식에 대해 방어 체계가 견딜 수 있는지 검증할 수 있습니다. 간단한 업데이트 외에도 일부 플랫폼은 새로운 공격 프로필을 사용자 정의하고 구축할 수 있는 기능을 제공하여 고급 사용자에게는 해당 산업 또는 환경과 관련된 고유한 위협을 모델링할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 테스트가 알려진 위험을 다룰 뿐만 아니라 잠재적인 미래 공격 전략을 예측하도록 보장합니다.