로딩...

20 / 169 표시

정렬방식:
인기순
인기순 최신순 관련성
인기순 최신순 관련성
Breakingpoint Quicktest - Turn-Key Performance and Cybersecurity Testing

즐겨찾기에 추가

즐겨찾기에서 제거

BreakingPoint QuickTest - 턴키 성능 및 사이버 보안 테스트

많은 조직에서 사이버 보안 평가를 정기적으로 수행하지 않습니다. 이는 이러한 테스트를 수행할 수 있는 도구가 너무 복잡하거나, 네트워크 구성 변경이 너무 빈번하거나, 테스트 결과를 분석하는 데 필요한 지식을 갖춘 직원이 부족하기 때문입니다. 그러나 Ixia의 BreakingPoint QuickTest는 필요한 테스트 유형에 따라 개별 테스트 방법론을 제공하여 애플리케이션 성능 및 보안 효율성 평가를 간소화합니다. 이러한 사용하기 쉬운 테스트 방법론은 당사의 글로벌 애플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 팀의 지속적인 연구와 Ixia 엔지니어들이 다양한 애플리케이션 및 보안 디바이스와 네트워크를 테스트하면서 쌓은 다년간의 경험을 활용합니다. 이 테스트 스위트는 강력한 안정화 및 목표 추구 알고리즘과 전문가 분석을 사용하여 다양한 디바이스 및 시스템에 대한 정확한 평가를 보장하고 각 테스트 실행 후 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. BreakingPoint QuickTest는 업계 선도적인 BreakingPoint의 모든 기능을 제공하여 조직이 타협 없이 사이버 보안 테스트 속도를 최적화할 수 있도록 합니다. 여기에 언급된 문서를 열어 BreakingPoint QuickTest가 네트워크 보안 및 성능 테스트 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 알아보십시오.

조회됨 20 / 169  더보기