위협의 속도에 발맞추십시오.

실제 환경에서 35만 개에 달하는 악성 코드 샘플이 탐지되고 매일 평균 60개 이상의 새로운 취약점이 발견 및 공개되는 상황에서 위협에 앞서 나가는 것은 진정한 도전 과제입니다. 보안 검증 및 보증 팀은 최신 통합 자동화를 지원하는 보안 도구를 사용하는 것이 사실상 필수적입니다.

공격자들은 자동화를 활용하여 역량을 강화하므로, 보안 엔지니어가 과거의 수동적인 프로세스에 의존한다면 불리한 입장에 놓이게 될 것입니다. 보안 엔지니어가 끊임없는 공격에 대응할 기회를 얻으려면 보안 효율성 및 성능 테스트, 보안 정책 튜닝, CyberRange 교육과 같은 모든 보안 활동에 자동화가 필요합니다.

변화만이 유일한 상수인 오늘날의 동적 네트워크에서 네트워크 성능과 보안 제어 간의 적절한 균형을 유지하는 것은 견고한 변경 관리 정책이 필요한 끊임없이 변화하는 목표입니다. 사용자 경험 품질이 저하되지 않고 보안 상태가 견고하게 유지되도록 자동화된 지속적인 테스트 및 검증 관행이 필요합니다.

위협의 속도 그래픽

BreakingPoint 보안 테스트 자동화

테스트 자동화를 위한 REST API 아이콘

BreakingPoint는 애플리케이션 성능 및 네트워크 보안 테스트 분야의 업계 선두 주자입니다. 실제 합법적인 트래픽, 분산 서비스 거부(DDoS), 익스플로잇, 멀웨어 및 퍼징을 시뮬레이션하여 BreakingPoint는 조직의 보안 인프라를 검증하고, 네트워크 성능 저하 위험을 거의 80% 줄이며, 공격 대비 태세를 거의 70% 향상시킵니다.

BreakingPoint의 고유한 기능은 REST API를 통해 직접 액세스하거나 Python 래핑 라이브러리, ROBOT 라이브러리 또는 TCL 라이브러리를 통해 액세스할 수 있습니다. 이러한 API는 DevOps 및 DevSecOps 개발 및 제공이 일반화되고 있는 오늘날의 환경에서 사용자에게 필요한 유연성을 제공합니다.

BreakingPoint의 자동화 기능은 지속적인 테스트를 가능하게 합니다. 설계, 배포, 최적화 및 교육을 포함한 제품 개발 수명 주기의 모든 단계에서 BreakingPoint 보안 테스트 자동화는 테스트를 간소화하고 고유한 이점을 제공할 수 있습니다.

BreakingPoint
실제 애플리케이션과 전체 범위의 위협 벡터를 사용하여 네트워크의 보안 태세를 검증합니다.

BreakingPoint VE
Breaking Point의 가상 에디션입니다. 실제 애플리케이션과 모든 범위의 위협 벡터를 사용하여 네트워크의 보안 상태를 검증하십시오.

모든 테스트 자동화 지원이 동일한 것은 아닙니다

자동화 지원은 요구 사항 목록에서 단순히 확인란에 불과합니까?

검증 도구에서 자동화의 필요성은 당연하지만, 각기 다른 도구의 자동화 기능은 동일하지 않습니다. 자동화에 대한 명확한 기대치는 선택 과정에 도움이 되며, 올바른 도구는 자동화를 더 쉽고 빠르게 만들 것입니다.

모든 자동화 프레임워크는 고유하지만, 대부분의 프레임워크가 요구하는 몇 가지 공통 속성이 있습니다. 테스트 툴의 적절한 자동화 지원은 거의 모든 프레임워크에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 키사이트 BreakingPoint는 다음과 같은 고유한 기능을 제공합니다.

  • 정보 전달을 위해 구조화된 JSON을 사용하는 잘 설계된 데이터 모델 기반 REST API
  • TCL과 같은 레거시 언어 및 Python과 같은 최신 언어 지원
  • 테스트 디버깅 속도를 높이는 내장 대화형 REST API 브라우저
  • 테스트 도구의 승인된 사용만 보장하기 위한 API 보안 액세스
  • 탐색 및 검색이 용이한 지원 샘플을 포함한 포괄적인 문서
키사이트 BPS

어떤 도움을 드릴까요?