¿Qué busca?
BreakingPoint -Automatización de pruebas de seguridad
Rendimiento de las aplicaciones y seguridad de la red
automatización de pruebas con BreakingPoint
Seguir el ritmo de las amenazas
Con la asombrosa cifra de 350.000 muestras de malware detectadas en la naturaleza y una media diaria de más de 60 nuevas vulnerabilidades detectadas y reveladas, intentar adelantarse a las amenazas es un verdadero reto. Los equipos de validación y garantía de la seguridad están prácticamente obligados a utilizar herramientas de seguridad que admitan una automatización moderna e integrada.
Los atacantes aprovechan la automatización para aumentar sus capacidades, por lo que los ingenieros de seguridad estarán en desventaja si confían en los procesos históricamente manuales del pasado. Actividades de seguridad como las pruebas de eficacia y rendimiento de la seguridad, el ajuste de las políticas de seguridad o la formación en CyberRange requieren automatización para que los ingenieros de seguridad tengan la oportunidad de seguir el ritmo de la avalancha de ataques.
En las redes dinámicas de hoy en día, donde lo único constante es el cambio, mantener el equilibrio adecuado entre el rendimiento de la red y los controles de seguridad es un objetivo móvil que requiere políticas sólidas de gestión del cambio. Se necesitan prácticas automatizadas de prueba y validación continuas para garantizar que la calidad de la experiencia de los usuarios no se degrade y que la postura de seguridad siga siendo sólida.
Automatización de pruebas de seguridad BreakingPoint
BreakingPoint es el líder del sector en pruebas de rendimiento de aplicaciones y seguridad de redes. Mediante la simulación de tráfico legítimo real, denegación de servicio distribuida (DDoS), exploits, malware y fuzzing, BreakingPoint valida la infraestructura de seguridad de una organización, reduce el riesgo de degradación de la red en casi un 80 % y aumenta la preparación ante ataques en casi un 70 %.
Las capacidades únicas de BreakingPoint también son accesibles a través de una API REST directamente o a través de una biblioteca envuelta en Python, o biblioteca ROBOT, o biblioteca TCL. Estas API proporcionan a los usuarios la flexibilidad que necesitan en el mundo actual, donde el desarrollo y la entrega DevOps y DevSecOps se están convirtiendo en la norma.
Las capacidades de automatización de BreakingPoint permiten realizar pruebas continuas. En cada etapa del ciclo de vida de desarrollo del producto, incluido el diseño, la implementación, la optimización y la formación, la automatización de pruebas de seguridad de BreakingPoint puede agilizar las pruebas y ofrecer ventajas únicas.
BreakingPoint
Comprueba el estado de seguridad de tus redes con aplicaciones reales y una gama completa de vectores de amenaza
BreakingPoint VE
Edición virtual de Breaking Point. Valide la postura de seguridad de sus redes con aplicaciones reales y una gama completa de vectores de amenazas.
No todo el soporte de automatización de pruebas es igual
¿La automatización es sólo una casilla en su lista de requisitos?
La necesidad de automatización en su herramienta de validación es un hecho, pero las capacidades de automatización de las distintas herramientas no son las mismas. Unas expectativas claras de automatización ayudarán en el proceso de selección, y la herramienta adecuada facilitará y agilizará la automatización.
Cada marco de automatización es único, sin embargo, hay algunos atributos comunes que la mayoría requieren. Un soporte de automatización adecuado en una herramienta de prueba facilitará la integración en casi cualquier marco de trabajo. Keysight BreakingPoint proporciona estas capacidades únicas:
- API REST impulsada por un modelo de datos bien diseñado que utiliza JSON estructurado para pasar información
- Compatibilidad con lenguajes heredados como TCL y lenguajes modernos como Python
- Navegador de API REST interactivo integrado que permite depurar las pruebas con mayor rapidez.
- Acceso seguro a la API para garantizar que solo se utilice la herramienta de prueba de forma autorizada
- Documentación exhaustiva con muestras de apoyo de fácil navegación y búsqueda
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?