Mit dem Tempo der Bedrohungen Schritt halten

Angesichts der erstaunlichen Zahl von 350.000 Malware-Samples, die in freier Wildbahn entdeckt werden, und der Tatsache, dass im Durchschnitt jeden Tag über 60 neue Schwachstellen entdeckt und veröffentlicht werden, ist es eine echte Herausforderung, der Bedrohung einen Schritt voraus zu sein. Sicherheitsvalidierungs- und -sicherungsteams sind praktisch gezwungen, Sicherheitstools zu verwenden, die eine moderne, integrierte Automatisierung unterstützen.

Angreifer nutzen die Automatisierung, um ihre Kapazitäten zu erhöhen, so dass Sicherheitsingenieure im Nachteil sind, wenn sie sich auf die historisch bedingten manuellen Prozesse der Vergangenheit verlassen. Sicherheitsaktivitäten wie Sicherheits- und Leistungstests, die Abstimmung von Sicherheitsrichtlinien und CyberRange-Schulungen müssen automatisiert werden, wenn die Sicherheitsingenieure eine Chance haben sollen, mit dem Ansturm der Angriffe Schritt zu halten.

In den dynamischen Netzwerken von heute, in denen die einzige Konstante der Wandel ist, ist das richtige Gleichgewicht zwischen Netzwerkleistung und Sicherheitskontrollen ein bewegliches Ziel, das solide Richtlinien für das Änderungsmanagement erfordert. Automatisierte kontinuierliche Test- und Validierungsverfahren sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Qualität der Benutzererfahrung nicht beeinträchtigt wird und die Sicherheitslage solide bleibt.

Grafik "Tempo der Bedrohungen

BreakingPoint Sicherheits-Testautomatisierung

REST API für Testautomatisierung Symbol

BreakingPoint ist der Branchenführer für Tests der Anwendungsleistung und Netzwerksicherheit. Durch die Simulation von realem legitimen Datenverkehr, Distributed Denial of Service (DDoS), Exploits, Malware und Fuzzing validiert BreakingPoint die Sicherheitsinfrastruktur eines Unternehmens, reduziert das Risiko einer Netzwerkbeeinträchtigung um fast 80 % und erhöht die Angriffsbereitschaft um fast 70 %.

Die einzigartigen Funktionen von BreakingPoint sind auch über eine REST-API direkt oder über eine in Python verpackte Bibliothek, eine ROBOT-Bibliothek oder eine TCL-Bibliothek zugänglich. Diese APIs bieten Benutzern die Flexibilität, die sie in der heutigen Welt benötigen, in der DevOps- und DevSecOps-Entwicklung und -Lieferung zur Norm werden.

Die Automatisierungsfunktionen von BreakingPoint ermöglichen kontinuierliche Tests. In jeder Phase des Produktentwicklungszyklus, einschließlich Design, Bereitstellung, Optimierung und Schulung, kann die BreakingPoint-Automatisierung von Sicherheitstests das Testen optimieren und einzigartige Vorteile bieten.

BreakingPoint
Überprüfen Sie den Sicherheitsstatus Ihrer Netzwerke mit realen Anwendungen und einem umfassenden Spektrum an Bedrohungsvektoren.

BreakingPoint VE
Virtuelle Ausgabe von Breaking Point. Überprüfen Sie die Sicherheitslage Ihrer Netzwerke mit echten Anwendungen und einer vollständigen Palette von Bedrohungsvektoren.

Nicht alle Testautomatisierungsunterstützungen sind gleich

Ist die Automatisierungsunterstützung nur ein Kästchen auf Ihrer Liste der Anforderungen?

Dass Ihr Validierungswerkzeug automatisiert werden muss, ist selbstverständlich, aber die Automatisierungsmöglichkeiten der verschiedenen Werkzeuge sind nicht gleich. Klare Erwartungen an die Automatisierung helfen bei der Auswahl, und das richtige Tool macht die Automatisierung einfacher und schneller.

Jedes Automatisierungssystem ist einzigartig, aber es gibt einige gemeinsame Eigenschaften, die die meisten benötigen. Eine angemessene Automatisierungsunterstützung in einem Testwerkzeug erleichtert die Integration in fast jedes Framework. Keysight BreakingPoint bietet diese einzigartigen Funktionen:

  • Gut konzipierte datenmodellgesteuerte REST-API, die strukturiertes JSON für die Übermittlung von Informationen verwendet
  • Unterstützung von Legacy-Sprachen wie TCL und modernen Sprachen wie Python
  • Integrierter, interaktiver REST-API-Browser, der ein schnelleres Debugging von Tests ermöglicht
  • Sicherer Zugriff auf die API, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen das Testtool verwenden
  • Umfassende Dokumentation mit unterstützenden Beispielen, die einfach zu navigieren und zu durchsuchen ist
Keysight BPS

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?