Wi-Fi® 장치 제조 테스트 수행 방법

신호 발생기
+ 신호 발생기

제조 라인에서 Wi-Fi® 장치 RF 성능 검증

제조 라인에서 Wi-Fi® 디바이스를 검증하려면 최신 Wi-Fi 표준의 다중 안테나 및 다중 무선 설계를 지원하기 위해 높은 포트 밀도를 가진 다중 포트 테스트 섀시가 필요합니다. 테스트 세트는 여러 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 한 번에 비신호 테스트를 실행할 수 있어야 합니다. 대량 고속 테스트는 여러 테스트 세트에서 테스트 실행을 동시에 예약하여 달성됩니다. 테스트 세트는 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 및 7.3GHz를 포함한 모든 Wi-Fi 주파수를 최대 800MHz 대역폭으로 지원해야 합니다. 디바이스가 여러 무선 표준을 지원하는 경우 5G, Bluetooth® 및 근거리 무선 통신(NFC)을 포함한 다른 표준 지원도 바람직합니다.

송신기 설계 검증 및 제조 테스트에는 송신 스펙트럼 마스크, 스펙트럼 평탄도 및 변조 정확도가 포함됩니다. 베이스밴드 신호를 생성할 수 있는 테스트 솔루션은 수신기 최소 입력 감도, 인접 및 비인접 채널 제거, 수신기 최대 입력 레벨을 포함한 수신기의 RF 요구 사항을 검증할 수 있습니다. 설계 검증 및 제조 테스트를 위해 테스트 솔루션은 여러 클라이언트 디바이스, 여러 액세스 포인트, 서로 다른 주파수 범위의 여러 안테나를 교정하고 검증하며, MIMO를 사용하여 RF 성능을 검증할 수 있어야 합니다.

Wi-Fi 기기 제조 테스트 솔루션

Wi-Fi 디바이스의 설계 검증 및 제조 테스트에는 802.11be를 포함한 최신 Wi-Fi 표준에 대한 비신호 테스트와 5G NR FR1 및 Bluetooth® 5.1과 같은 DUT(테스트 대상 디바이스) 내 다른 무선 통신 지원이 필요합니다. 키사이트 Wi-Fi 테스트 및 검증 솔루션은 키사이트 무선 테스트 세트와 키사이트 X-Series 측정 소프트웨어로 구성됩니다. 이 솔루션은 테스트 중인 무선 표준에 따라 포트 할당을 동적으로 구성하며, 여러 디바이스를 병렬로 테스트할 수 있습니다. 내부 포트 스위칭을 사용하여 테스트가 순서대로 자동화됩니다. 테스트 세트 제어, 자동화 및 시퀀싱 소프트웨어를 통해 설계 검증 및 제조 과정에서 테스트 처리량을 확장할 수 있습니다.

 

당사의 Wi-Fi 디바이스 제조 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

Bluetooth® 및 Bluetooth® 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며, 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies)의 해당 마크 사용은 라이선스에 따라 이루어집니다.