무엇을 찾고 있습니까?
새로운 5G 표준과 가입자의 체험 품질(QoE) 기대치는 모바일 네트워크의 코어에서 시작됩니다. 새로운 기능은 더 큰 셀 밀도를 요구합니다. 균형 잡힌 성능과 비용은 새로운 무선 액세스 네트워크(RAN) 장비 배포를 위한 중요한 고려 대상입니다. 네트워크 최적화와 새로운 RAN 배포에서 최고의 의사결정을 내릴 수 있도록 키사이트가 도와드립니다.
5G로 가는 경로
5G 역량은 새로운 비즈니스 모델과 매출원을 창출하며 사용자당 평균 매출액을 높일 수 있는 서비스 차별화를 제공합니다. 키사이트가 5G 배포 중 네트워크를 최적화하고 리스크를 최소화할 수 있도록 도와드립니다.

현장에서 5G 네트워크 커버리지 및 품질 검증
실험실에서 gNB 장비와 네트워크 테스트를 완료하고 나면, 모바일 디바이스를 사용하여 다양한 조건에서 현장 테스트를 수행해야 합니다.
키사이트의 Nemo Outdoor 드라이브 테스트 솔루션 또는 Nemo Handy 측정 도구를 사용하여 sub-6 GHz 또는 mmWave gNB의 품질과 용량을 측정하고 분석 및 시각화할 수 있습니다. Nemo는 폭넓은 5G NR 핵심 성과 지표(KPI)를 제공합니다. Nemo Outdoor는 Qualcomm, Samsung 및 HiSilicon 칩셋을 지원합니다. Nemo Handy는 Qualcomm 또는 Samsung 칩셋을 사용하는 Android 스마트폰에서 작동합니다. Nemo 포스트프로세싱 도구를 사용하여 빔포밍 및 대량 MIMO와 같은 5G 고유 기술을 시각화 및 분석하고 더 빠르게 제품을 출시할 수 있습니다.
5G NR 에어 인터페이스 특성화
5G 네트워크는 더 넓은 대역폭, 더 큰 주파수, 위상 배열 안테나를 사용합니다. 그러한 네트워크를 배포하려면 에어 인터페이스 특성화를 완벽히 이해할 수 있는 새로운 솔루션이 필요합니다. RF 엔지니어와 기술자들은 하드웨어 성능을 검증하고 신호 품질 OTA(Over The Air)를 측정하고, 간섭 신호를 식별해야 합니다. FieldFox 마이크로파 분석기를 기반으로 한 키사이트의 5G gNB 현장 테스트 솔루션은 5G 네트워크 설치 및 문제 해결을 위한 완벽한 툴킷을 제공합니다.
위상 배열 안테나와 함께 사용 시 FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기는 현장에서 5G 에어 인터페이스를 측정하고 분석할 수 있는 독자적인 휴대용 솔루션을 제공합니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 위상 배열을 활용하는 이 솔루션은 채널 수집, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 쉽게 개선할 수 있도록 지원합니다.


디바이스 수용 테스트를 위한 네트워크 에뮬레이션
체험 품질(QoE)은 가입자들이 사용하는 디바이스에서 시작되고 끝이 납니다. 규정 배출 표준에 따른 디바이스 준수, 3GPP 표준 준수, 실험실 기반 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 활용한 자체 인수 테스트 등을 평가하십시오.
5G 프로토콜 R&D 툴세트를 활용하여 다양한 글로벌 스펙트럼 요건을 충족하고, mmWave 주파수 빔포밍과 비독립형 사용 사례를 포함해 고급 5G 프로토콜 기능을 효율적으로 프로토타이핑할 수 있습니다.
키사이트의 5G RF DVT 툴세트는 높은 수준의 파라미터화와 내장된 테스트 자동화 기능으로 RF 성능과 원격 무선 측정(RRM) 동작을 측정하므로, 빔포밍 측정뿐 아니라 프로토콜 중심 무선 기능까지 포함하여 무선 RF 및 mmWave 파라메트릭 성능에 대한 피드백을 모두 제공합니다.
부하 테스트를 위한 대규모 UE 에뮬레이션
모바일 네트워크는 5G로 인해 트래픽 볼륨의 막대한 증가를 경험하게 됩니다. 이러한 증가세는 다양한 형태로 나타날 수 있으므로 네트워크 코어는 만반의 태세를 갖춰야 합니다. 이런 상황에서, 폭발적으로 증가하는 수많은 MTC(Machine-Type Communication)와 광대역폭을 원하는 인간 가입자와의 안정적인 공존이 필요합니다. 또한 이러한 이중 과제를 처리할 수 있도록 RAN과 코어 네트워크 확장이 가능해야 합니다.
키사이트의 대규모 사용자 장비(UE) 에뮬레이션은 실제 같은 가입자 및 어플리케이션 부하, 보안 위협, 동적 모빌리티 시나리오를 만들어 실제 문제를 정확히 예측하는 방식으로 RAN을 테스트합니다. 대규모 UE 에뮬레이션을 사용하여 4G LTE ePC(enhanced Packet Core) 또는 5G 차세대 코어(NGC)에 대한 스트레스 테스트를 수행하고 네트워크가 새로운 서비스를 얼마나 매끄럽게 처리하는지 확인해 보십시오. 실제 음성 및 데이터 세션을 동작시키면서 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 어플리케이션을 시뮬레이션하여, 네트워크의 성능을 검증할 수 있습니다.


고속 디지털 코어 전송 및 스위칭
5G 네트워크는 이전 모바일 기술보다 훨씬 더 많은 데이터를 전송합니다. Cisco에서는 2016년부터 2021년까지 IP 트래픽의 연평균 성장률이 24%에 달할 것으로 예측했습니다. 장거리 및 메트로를 포함한 코어 전송 네트워크와 스위칭 및 라우팅 디바이스는 5G에 대한 기대치에 부응하기 위해 엄청나게 빠른 데이터 전송 속도를 지원해야 합니다.
확장성을 위해서는 코어 네트워크 속도 선택이 중요합니다. 400 기가비트 이더넷(400G, 400GbE) 기술은 더 높은 차원의 변조 형식과 더 빠른 심볼 속도를 통해 보다 효율적인 코어 네트워크 속도를 제공하며, 범위는 단일 모드 광섬유에서 10 km 이상이며 다중 레인 전기 인터페이스 사용 시 칩-칩 또는 칩-모듈만큼이나 짧습니다.
데이터센터에는 CTLE(Continuous Time-Linear Equalization)와 DFE(Decision Feedback Equalization) 모두를 사용한 PAM-4 변조가 요구됩니다. 메트로 및 장거리 옵티컬 링크는 16 QAM, 심지어 64 QAM과 같은 훨씬 더 큰 변조를 필요로 합니다. 옵티컬 트랜시버에서 에러 없는 통신을 보장하기 위해 필요한 특성화 및 규정 준수 테스트는 굉장히 중요합니다. 사용 중인 테스트 솔루션이 규정 준수 테스트를 지원하고 간소화하는지 확인하십시오.
모바일 네트워크의 모니터링과 보안
모바일 네트워크는 차별화된 가치 제안을 위한 핵심적인 요소입니다. 가입자에게 성능 최적화 및 최걱의 QoE(Quality of Experience)를 제공하기 위해서는 네트워크 트래픽의 흐름을 이해하는 것이 핵심입니다. 모바일 네트워크 모니터링은 네트워크 사각지대를 없애고 네트워크 성능에 대한 핵심 통찰력을 제공하는 가시성 아키텍처를 필요로 합니다.
모바일 네트워크를 통해 트래픽 병목 지점을 찾고, 느린 어플리케이션 문제를 쉽게 해결하고, 이동 중인 모바일 가입자를 모니터링하고, 현재 공격을 받고 있는지, 아니면 모두 Netflix 및 YouTube를 스트리밍하는 8th 수준 클래스을 다루고 있는지 확실하게 파악하십시오.


Verizon, 새로운 테스트 설비에 키사이트 솔루션 선택
Verizon의 5G 테스트 설비가 미국에서 5G 고정 무선 광대역 솔루션을 최초로 출시하기 위해 키사이트의 OTA(Over-The-Air) 테스트 솔루션을 사용합니다.
CATR(Compact Antenna Test Range) Chamber는 mmWave 디바이스의 5G 안테나, 파라메트릭 및 신호 테스트를 위한 가장 완벽한 종합적 원거리장 OTA 테스트 솔루션입니다. 이 솔루션은 키사이트의 5G 테스트 장비와 호환되며 트랜시버, UXM 무선 테스트 세트, 신호 분석기, 신호 소스 및 네트워크 분석기와 통합되어 있습니다. 이 유연한 솔루션은 넓은 주파수 범위(15-80 GHz)와 작은 풋프린트가 강점입니다.
-
"Keysight's proven expertise in 5G and end-to-end 5G test solutions enable us to accelerate our 5G commercialization plans. By working with Keysight we are confident that our new 5G mobile devices comply to the latest 3GPP standards to meet our customers' high expectations, enabling us to create new business opportunities based on 5G technology."
-
"Superior quality of service is vital to ensure successful implementation of business critical IoT applications. A trusted partner like Keysight is instrumental in the early phase of the roll-out when our customers expect the network performance to be just right."
네트워크 최적화 또는 새로운 RAN 배포와 관련한 도움이 필요하십니까?