디지털 사전 왜곡을 사용하여 RF 전력 증폭기를 테스트하는 방법

MXG 벡터 신호 발생기
+ MXG 벡터 신호 발생기

전력 증폭기 테스트를 위해 디지털 사전 왜곡 소프트웨어가 적용된 신호 발생기 및 신호 분석기 사용

전력 증폭기(PA)의 성능을 테스트하려면 전력 증폭기 측정 소프트웨어를 실행하고 신호 발생기의 입력으로 피드백되는 벡터 신호 발생기와 신호 분석기가 필요합니다. 신호 발생기는 전력 증폭기의 비선형 동작을 보상하기 위해 디지털 사전 왜곡된 신호를 전력 증폭기에 입력으로 제공합니다.

신호 분석기는 PA에서 생성된 신호 품질을 측정하고 필요한 모든 DPD 후처리 또는 측정을 적용하는 데 사용됩니다. 신호 분석기는 EVM(Error Vector Magnitude), 위상 오차, ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)과 같은 기타 성능 파라미터 측면에서 신호 품질을 측정합니다.

RF 전력 증폭기 테스트 솔루션

전력 증폭기 테스트에는 DPD 소프트웨어를 실행하는 신호 발생기와 신호 분석기가 필요합니다. 키사이트 전력 증폭기 테스트 솔루션에는 낮은 EVM(Error Vector Magnitude) 및 ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)을 갖춘 키사이트 MXG 신호 발생기와 키사이트 전력 증폭기 측정 애플리케이션 소프트웨어를 실행하는 PXA 신호 분석기가 필요합니다. 이 소프트웨어는 신호 발생기가 전송하는 DPD 이전 파형을 생성하고, 신호 분석기에서 캡처된 파형을 분석하여 증폭된 파형을 DPD 이후 목표와 비교하여 검증합니다. DPD 이전 및 이후 측정 결과는 비교를 위해 한 화면에 표시됩니다. PXA 신호 분석기는 EVM 및 ACLR과 같은 주요 측정을 제공하여 전력 증폭기의 신호 품질을 결정합니다.

RF 전력 증폭기 테스트 데모 보기

RF 전력 증폭기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?