매시브 MIMO 종단 간 에뮬레이션 방법

빔 MIMO 감지
+ 빔 MIMO 감지

에뮬레이션을 사용한 대규모 MIMO 네트워크 확장

다른 네트워크 장비와 성공적으로 상호 운용하기 위해 MIMO 인프라를 통합하려면 실제 시나리오를 재현하기 위한 복잡한 테스트가 필요합니다. 종단 간 에뮬레이션을 사용하는 Massive MIMO 테스트는 전체 스택 작동 및 네트워크 트래픽의 적절한 처리를 검증합니다. Open RAN과 같은 분산형 네트워크 아키텍처의 네트워크 서브시스템을 테스트하면 O-RAN 분산 장치(O-DU)의 신호 처리가 O-RAN 무선 장치(O-RU) 및 실험실 테스트 설정에서 공간적으로 분산된 사용자 장비의 MIMO 신호를 처리할 수 있음을 검증합니다.

종단 간 대규모 MIMO 테스트를 위한 설정에는 세 가지 핵심 요소가 필요합니다. 다중 사용자와 RF 트래픽을 에뮬레이션하는 사용자 장비 시뮬레이터, 무선 액세스 네트워크 요소를 구동하고 연결성을 제공하는 코어 에뮬레이터, 그리고 기지국으로의 MIMO 통신을 위해 에뮬레이션된 사용자를 공간적으로 분리하는 MIMO 지원 RF 프런트 엔드입니다. 이 설정은 복잡한 간섭 시나리오 전반에 걸쳐 MIMO 빔포밍 및 사용자 네트워크 성능을 시각화할 수 있도록 합니다. 

종단 간 MIMO 테스트 솔루션

MIMO 인프라가 다른 네트워크 장비와 원활하게 상호 운용되도록 보장하는 것은 에뮬레이션을 사용하여 실제 시나리오를 재현해야 합니다. 키사이트 종단 간 MIMO 테스트 솔루션은 네트워크에서 MIMO를 로드 및 성능 테스트하는 데 적합한 도구를 사용하여 복잡한 다중 사용자 간섭 시나리오를 실행할 수 있는 에뮬레이션 플랫폼을 제공합니다.

당사의 종단 간 MIMO 테스트 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?