빠르게 변화하는 통신 산업의 제어

전 세계가 연결되어 있고 최종 사용자가 더 빠르고 응답성이 높으며 안정적인 연결을 요구함에 따라 통신 혁신의 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.

통신 링크는 유선 및 무선이며 이더넷, 광섬유, 무선 셀룰러 및 Wi-Fi와 같은 기타 무선 데이터 통신을 모두 포함합니다.

테스트는 베이스 밴드 셀룰러 신호부터 방사된 무선 파형까지 측정할 수 있도록 점점 더 이러한 여러 영역을 확장해야 합니다. 핸드형 사용자 단말기에서 종합적인 측정을 시작하고 인터넷 데이터 센터에서 평가할 수 있습니다. 키사이트는 가장 복잡한 통신 문제를 해결하는 데 도움이 되는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

Wireless Data Communications

셀룰러 혁신의 테스트와 검증

키사이트의 포괄적인 셀룰러 솔루션을 사용해서 첨단 R&D를 위한 시스템 수준 시뮬레이션을 설계하고, 설계를 테스트 및 검증하고, 사전 적합성 및 적합성 테스트를 수행하고, 제조 테스트 역량을 구축하고, 배포된 네트워크의 성능을 최적화하십시오.

키사이트는 전체 제품 개발 수명 주기에 걸쳐 4G LTE, 4G LTE-Advanced, 4G LTE-Advanced Pro 및 5G New Radio 셀룰러 설계 및 테스트 솔루션의 전체 포트폴리오를 제공합니다.

무선 표준 마스터

최종 사용자의 요구가 바뀌면서 통신 산업을 정의하는 데 도움이 되는 무선 표준과 기술도 바뀝니다. 이러한 변화와 그로 인해 유발되는 설계, 테스트 및 배포 복잡성을 이해하는 것은 경쟁에서 앞서 나가기 위해 매우 중요합니다.

키사이트 솔루션은 빠른 성공을 위한 최고의 기회를 제공합니다. 키사이트가 무선 통신 비전을 지금 현실로 만들 수 있도록 도와 드립니다.

위치 서비스 테스트 솔루션

모바일 디바이스에 위치 기반 어플리케이션을 채택하는 사례가 증가하면서 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 디바이스에서 GNSS(Global Navigation Satellite Systems)와 보조 GPS 수신기에 대한 설계와 테스트가 필요해졌습니다. 이것은 단방향 기술이지만 위성 기반 위치 서비스는 서로 다른 수많은 통신과 공존하고 향상시키는 기술입니다.

키사이트 솔루션은 GPS 위성 항법 시스템을 위한 종합적인 시뮬레이션 모델링(Galileo, GLONASS 및 Beidou(Compass) 시스템 포함), 실제 다중 위성 GPS 신호 생성, SUPL(Secure User Plane for Location) 테스트의 전체 무선 기능 테스트를 제공합니다.

Keysight Location Service Test Solutions
Evolution of Land Mobile Radios

지상 모바일 무선의 진화 지원

양방향 무전기는 긴급 구조대원과 기타 미션 크리티컬한 사용자를 연결하는 데 필수적인 기능을 제공합니다. 무선이 새로운 디지털 기술로 계속 전환함에 따라 제조업체는 더 넓은 대역폭, 더 높은 주파수 및 다양한 무선 형식으로 인해 복잡한 테스트 문제에 직면하게 됩니다. 제품을 더 빨리 출시할 수 있도록 더 적은 비용으로 더 빠르게 무선을 테스트할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 키사이트의 자동화 기능은 또한 지상 무선 통신을 테스트하기 위한 스마트 팩토리 접근 방식을 구현하는 데 도움이 됩니다.

소프트웨어 테스트 자동화로 사용자 경험 개선

고객들은 셀룰러 네트워크 및 디바이스와 관련하여 높은 기준을 유지하고 있습니다. 키사이트 Eggplant의 간편한 소프트웨어 테스트 자동화 및 성능 도구는 디바이스나 플랫폼에 관계없이 최고의 성능 기준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 인공지능으로 구동되는 Eggplant는 사용자 중심 테스트 스크립팅 및 분석으로 종합적인 테스트 속도를 높여줍니다.

모바일 디바이스

다른 도움이 필요하십니까?