무엇을 찾고 있습니까?
유한 차분 시간 영역 방법이란 무엇입니까?
유한 차분 시간 영역(FDTD) 방법의 정의
유한 차분 시간 영역(FDTD) 방법은 나노스케일 광학 장치 모델링을 위한 엄격하고 강력한 도구입니다. FDTD는 물리적 근사 없이 맥스웰 방정식을 직접 해결하며, 사용 가능한 컴퓨팅 성능의 범위만이 최대 문제 크기를 제한합니다.
목차
FDTD는 어떻게 작동하며 어떤 문제를 해결합니까?
FDTD 방식은 메시에서 Maxwell 방정식을 풀고, E와 H가 세 공간 차원 모두에서 서로 얽혀 있는 Δx, Δy, Δz 간격으로 배치된 그리드 지점에서 E와 H를 계산합니다. FDTD는 산란, 투과, 반사, 흡수 등의 효과를 포함합니다. FDTD는 시간 영역 솔루션이지만, 고속 푸리에 변환(FFT) 및 이산 푸리에 변환(DFT)을 사용하여 주파수 분석도 수행할 수 있습니다.
그림 1. FDTD Yee 셀의 Δx, Δy, Δz 차원. [3]
다른 기술과 비교하여 FDTD는 언제 사용해야 할까요?
FDTD는 Maxwell 방정식이 필요한 물리학을 설명하는 모든 구조를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 방식의 일반적인 응용 분야로는 LED, 태양 전지, 필터, 광 스위치, 반도체 기반 광자 장치, 센서, 나노 및 마이크로 리소그래피, 비선형 장치, 메타 물질(음의 굴절률) 등이 있습니다. 추가 응용 분야에 대한 자세한 내용은 FullWAVE FDTD를 참조하십시오.
그림 2. Y-분기 PBG 스플리터의 FDTD 시뮬레이션.
어떤 소프트웨어가 FDTD를 모델링합니까?
키사이트는 FDTD 방식을 사용하는 여러 광자 솔루션 툴을 제공합니다.
키사이트의 FullWAVE FDTD 시뮬레이션 소프트웨어는 RSoft 광자 장치 툴의 일부로, FDTD를 사용하여 광자 구조의 완전 벡터 시뮬레이션을 수행합니다. 수상 경력에 빛나는 혁신적인 설계와 기능 세트를 통해 FullWAVE FDTD는 광범위한 시뮬레이션 및 분석 기능을 제공하는 성숙한 FDTD 알고리즘의 최첨단 구현으로 광학 장치 시뮬레이션 툴 시장을 선도하고 있습니다. 다양한 통합 및 나노 광학 장치에 대해 FullWAVE FDTD는 LED 추출 분석, 회절 광학 소자(DOE) 설계, PIC/맞춤형 PDK 소자 설계, 나노 광학 및 메타 물질 설계와 같은 응용 분야를 가지고 있습니다.
FullWAVE FDTD 예시: 표면 플라즈몬 기반 공간 멀티플렉서 모델링
칩 내 및 칩 간 연결 속도는 더 빠른 컴퓨터 칩 성능을 달성하는 데 주요 병목 현상 중 하나입니다. 표면 플라즈몬 기반 도파관을 통해 신호를 라우팅하는 것은 더 빠른 광학 연결 속도를 달성할 수 있는 한 가지 방법입니다. 이러한 도파관은 소형이며 회절 한계에 구애받지 않고 광학 및 전자 기술 모두와 쉽게 통합될 수 있습니다.
전기 칩 내에 플라즈몬 가이드를 채택하는 데 직면한 한 가지 기본적인 과제는 외부 소스로부터 플라즈몬을 여기시키는 것입니다. 이러한 효과를 시뮬레이션하려면 금속 및 비금속 구성 요소를 모두 포함하는 임의의 장치 형상에 대한 정확한 솔루션을 제공하는 엄격한 완전 벡터 모델링 환경이 필요합니다.
FullWAVE FDTD는 이러한 요구를 충족하는 이상적인 툴입니다. FullWAVE는 Maxwell 방정식에 대한 완전 벡터 솔루션을 제공하며, 엔지니어는 복잡한 재료 정의, 임의의 장치 형상, 비균일 그리드 및 정교한 측정 기술을 사용하여 새로운 플라즈몬 장치를 생성하고 특정 응용 분야에 맞게 기존 설계를 미세 조정할 수 있습니다. 또한 FullWAVE FDTD에서 구조의 설계 파라미터를 변경하여 장치 성능에 대한 제조 공차를 연구할 수 있습니다.
그림 3의 표면 플라즈몬 기반 공간 멀티플렉서는 여러 서브파장 금속 스트립 도파관 중 하나로 빛을 유도하는 멀티플렉싱 스위치로 구성됩니다. FullWAVE FDTD는 고정된 파장과 다양한 조명 입사각에서 여러 3D 시뮬레이션을 수행하여 빛이 세 개의 금속 스트립 도파관 각각으로 결합되는 최적의 각도를 결정했습니다.
그림 3. 표면 플라즈몬 공간 멀티플렉서의 개략도.
그림 4. 금속 필름 표면의 Ey 필드 진폭을 보여주는 시뮬레이션 결과: a) 수직 입사광(위에 표시됨)은 중앙 금속 스트립 도파관으로 결합됩니다. b) 경사 입사광은 측면 금속 스트립 도파관 중 하나로 결합됩니다.
칩 인터커넥트에서 표면 플라즈몬 공명을 사용하면 훨씬 더 빠른 칩 성능을 구현할 수 있습니다. 이 예시에서 볼 수 있듯이 FullWAVE FDTD와 같은 엄격한 시뮬레이션 소프트웨어는 표면 플라즈몬 장치 설계에 기여하는 모든 요소를 연구하는 데 필요한 툴을 제공합니다.
다른 예시로, FullWAVE FDTD가 q-플레이트를 시뮬레이션하는 방법을 읽어보십시오.
키사이트 광자 솔루션
발광 다이오드(LED) 추출 분석 등을 포함하여 FullWAVE를 다양한 응용 분야에 적용하는 방법을 알아보십시오.
참고 자료
1] J.P. Berenger, “전자기파 흡수를 위한 완벽하게 일치하는 층,” J. Comput. Phys., 114, 185 (1994)
[2] A. Taflove, 전산 전자기학: 유한 차분 시간 영역 방법 (Artech House, Norwood, MA, 1995)
[3] K.S. Yee, “등방성 매질에서 맥스웰 방정식과 관련된 초기 경계값 문제의 수치적 해법,” IEEE Trans. Antennas Propagat., AP-14, 302 (1966)
[4] A. Imre et al., "나노와이어에서 표면 플라즈몬 폴라리톤 다중화," Applied Physics Letters 91 083115 (2007)
추가 리소스 이용
어떤 도움을 드릴까요?