보호된 디바이스는 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 증거 확보를 가로막는 장벽은 대상마다 다를 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 포렌식 실험실에 익숙한 디바이스와 낯선 디바이스 모두를 조사할 수 있는 전문 장비, 소프트웨어 및 전문성을 제공합니다.
포렌식 팀은 디바이스 특성화, 사이드 채널 분석, 결함 주입을 사용하여 액세스가 제한되는 위치를 파악하고, 관련된 하드웨어 및 보안 메커니즘을 이해하며, 보호된 정보에 접근할 수 있는 잠재적인 경로를 조사할 수 있습니다.
디바이스 데이터에 대한 접근을 제한할 수 있는 하드웨어 기반 보호 기능, 보안 부팅, 인증, 암호화 및 보안 엘리먼트를 조사합니다. 물리적 측정 및 결함 주입을 통해 민감한 동작과 하드웨어 수준의 접근 가능 여부를 정확히 파악할 수 있습니다.
기존 포렌식 획득 방법으로는 필요한 정보에 접근할 수 없을 때 부팅, 인증, 암호화 및 키 관리와 관련된 하드웨어를 검사합니다.
구성 요소와 암호화 작업이 지갑 및 보호된 키 소재에 대한 접근을 제어하는 방식을 조사하여, 물리적 분석이 승인된 복구 또는 조사를 지원할 수 있는지 팀에서 판단할 수 있도록 돕습니다.
해당 구성 요소가 조사에 필요한 증거를 확보하는 데 장벽이 될 때 자격 증명, 키 및 기타 민감한 정보를 보호하도록 설계된 구성 요소를 분석합니다.
저장된 정보에 대한 기존의 접근을 방해하는 암호화, 인증 및 키 관리 메커니즘을 조사하고, 사이드 채널 또는 결함 주입 기법이 실행 가능한 다음 단계가 될 수 있는지 확인합니다.
표준 인터페이스를 통해서는 관련 정보를 획득할 수 없는 조사를 지원하기 위해 임베디드 하드웨어, 부팅 프로세스, 인증 메커니즘 및 보호된 스토리지를 검사합니다.
캡처된 미디어, 구성 데이터, 로그 또는 조사와 관련된 기타 정보에 대한 접근을 제어할 수 있는 임베디드 프로세서, 스토리지, 인증 및 암호화 메커니즘을 조사합니다.
내비게이션, 시스템 활동, 인증 또는 기타 디바이스 기능과 연결된 데이터를 포함하여 저장되거나 처리된 정보에 대한 접근이 제어되는 방식을 파악하기 위해 임베디드 컨트롤러 및 관련 하드웨어를 검사합니다.
소형 또는 낯선 디바이스의 특성을 분석하여 프로세서, 메모리, 인터페이스 및 보안 제어를 식별한 다음, 그렇지 않으면 접근할 수 없는 정보에 도달하는 데 도움이 될 수 있는 하드웨어 수준의 기법을 결정합니다.
문서, 벤더 지원 또는 사전 지식이 부족한 경우 디바이스 특성화부터 시작하십시오. 추가적인 포렌식 조사를 위한 가장 적절한 경로를 결정하기 전에 관련 프로세서, 메모리, 인터페이스 및 보호 메커니즘을 식별하십시오.
반복 가능한 하드웨어 조사 역량을 구축하여 조사 시간을 단축하고, 일관성을 향상시키며, 향후 디바이스로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 하드웨어 수준 분석을 특수한 일회성 프로젝트에서 팀이 보유한 자체 역량으로 전환할 수 있습니다.
키사이트는 포렌식 기관이 사이드 채널 분석(Side-Channel Analysis), 결함 주입(Fault Injection) 및 디바이스 특성화를 위한 통제된 실험실 환경을 구축할 수 있도록 돕고, 독립적으로 운영하는 데 필요한 전문성과 워크플로를 함께 제공합니다.
조사 조직과 관련된 디바이스, 기법 및 조사 요구사항을 기반으로 통제된 하드웨어 보안 테스트 환경을 구축합니다.
테스트 실행, 측정, 분석 및 문서화를 위한 체계적인 프로세스를 생성하여 실험을 재현할 수 있도록 하고 향후 타겟에 걸쳐 메서드를 재사용할 수 있게 합니다.
기초적인 기법부터 랩, 워크플로 및 디바이스 유형에 맞춤화된 고급 프로그램에 이르기까지 교육을 통해 사이드 채널 분석 및 결함 주입 분야의 실무 기술을 구축합니다.
포렌식 디바이스 보안 랩은 통제되고 반복 가능한 환경에서 전자 디바이스를 조사하는 데 필요한 장비, 소프트웨어 및 전문성을 하나로 모읍니다. 키사이트 디바이스 보안(Keysight Device Security)은 정밀한 측정, 트리거링, 사이드 채널 분석, 결함 주입 및 자동화를 위한 특화된 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 포렌식 팀이 알려진 디바이스와 익숙하지 않은 디바이스 모두를 조사할 수 있도록 지원합니다.
블랙박스 조사 랩을 구축하는 데 필요한 사항을 알아보십시오.
조사는 디바이스 자체에서 시작됩니다. 스마트폰이나 하드웨어 암호화폐 지갑부터 임베디드, 네트워크, 자동차 전자 장치에 이르기까지 압수되었거나, 암호화되었거나, 레거시이거나, 그렇지 않으면 익숙하지 않은 디바이스일 수 있습니다.
팀은 디바이스를 특성화하고, 액세스를 보호하는 하드웨어 메커니즘을 식별하며, 적절한 물리적 분석 기법을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 보호된 디바이스 데이터에 액세스하는 것부터 암호화 자산 조사, 또는 PIN이나 비밀번호와 같은 자격 증명을 사용할 수 없을 때 인증 장벽을 극복하는 것에 이르기까지, 그렇지 않으면 액세스할 수 없는 정보를 밝혀내는 것을 목표로 합니다.
핵심에는 DS1050A 임베디드 보안 테스트벤치(Embedded Security Testbench)가 있으며, 이는 사이드 채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI)을 위한 동기화된 PXI 기반 기반을 제공합니다. 모듈형 아키텍처를 통해 디바이스 및 조사 요구사항에 따라 추가 기능을 연결하고 결합할 수 있습니다.
이 블랙박스 포렌식 구성의 경우, 하드웨어는 세 가지 주요 영역을 지원합니다.
- 제어, 트리거링 및 동기화를 위한 코어: 디바이스와 상호 작용하고, 관련 활동을 식별하며, 측정 및 결함 주입을 정밀하게 조율합니다.
- 전력 및 클럭 기반 테스트: 전력 소비를 측정하고 제어된 전력 또는 타이밍 조작을 적용하여 디바이스 동작 및 보안 메커니즘을 조사합니다.
- 전자기(EM) 테스트: 부채널 분석을 위해 국소화된 EM 방사를 관찰하고 대상이 되는 EM 결함 주입을 적용하여 디바이스의 보안 관련 영역을 조사합니다. DS1203B는 고정밀 EM 측정을 지원하며, DS1121B는 국소화된 EM 결함 주입을 제공합니다.
키사이트 Inspector 소프트웨어는 조사 장비를 분석 워크플로와 연결하여 포렌식 팀이 캡처된 측정 데이터와 디바이스 응답을 바탕으로 실행 가능한 통찰력을 도출할 수 있도록 지원합니다.
이 블랙박스 포렌식 구성과 관련하여 Inspector는 세 가지 주요 영역을 지원합니다.
- 취득 및 신호 처리: 전력 및 전자기 측정 데이터를 캡처, 준비 및 관리하여 추가 조사를 위한 일관되고 분석 준비가 완료된 데이터를 생성합니다.
- 부채널 분석: 통계, 스펙트럼, 누설, 신호 처리 및 암호화 기법을 사용하여 캡처된 측정 데이터를 분석함으로써 정보 누설 및 보안 관련 디바이스 동작을 조사합니다.
- 결함 주입: 테스트 하드웨어를 제어하고, 결함 주입 캠페인을 자동화하며, 결함 파라미터를 탐색하고, 제어된 결함 조건에서 디바이스가 어떻게 응답하는지 분석합니다.
Inspector 소프트웨어
디바이스의 전력 및 전자기 측정 데이터를 취득, 준비 및 관리하여 보안 관련 작업과 정보 누설을 조사하기 위한 안정적이고 분석 준비가 완료된 파형을 생성합니다.
Inspector 소프트웨어
통계, 스펙트럼, 누설 및 암호화 분석 기법을 사용하여 캡처된 파형을 분석함으로써 정보 누설을 밝혀내고 보안 관련 디바이스 동작에 대한 더 깊은 통찰력을 얻습니다.
Inspector 소프트웨어
테스트 하드웨어를 제어하고 결함 주입 캠페인을 자동화하여 디바이스가 정밀하게 제어된 결함에 어떻게 응답하는지 조사함으로써 보안 메커니즘이나 보호된 작업에 영향을 미칠 수 있는 조건을 식별하도록 지원합니다.
랩 구축은 시작에 불과합니다. 효과적인 블랙박스 조사는 생소한 디바이스를 특성화하고, 신뢰할 수 있는 측정을 수행하고, 장비를 조작하고, 적절한 부채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 기법을 선택하는 방법을 아는 것에도 달려 있습니다.
키사이트 교육 프로그램은 물리적 보안 테스트의 강력한 기반을 구축하는 Essential SCA 및 FI Training부터 복잡한 공격 기법, 실용적인 워크플로, 실제 조사 시나리오에 초점을 맞춘 Advanced SCA 및 FI Training에 이르기까지 포렌식 팀이 내부적으로 이러한 역량을 개발할 수 있도록 지원합니다.
팀이 하드웨어 보안 평가를 처음 시작하든 기존 전문성을 확장하고자 하든, 키사이트 교육은 조사관이 실험을 구성하고, 플랫폼을 운영하며, 새로운 디바이스와 과제에 적절한 기법을 적용하는 데 있어 점점 더 독립적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
사이드 채널 분석
사이드 채널 분석
결함 주입
결함 주입
기존 포렌식 도구로 필요한 데이터에 액세스하거나 추출 또는 해석할 수 없는 경우 하드웨어 보안 테스트를 고려해야 합니다. 이는 디바이스가 보안 부팅, 암호화된 스토리지, 잠긴 디버그 인터페이스, 보안 요소, 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE), 변조 방지 제어 또는 하드웨어 기반 키 관리를 사용할 때 발생할 수 있습니다.
초기 하드웨어 평가는 어떤 보호 기능이 존재하는지, 민감한 작업이 어디서 발생하는지, 사이드 채널 분석(Side-Channel Analysis) 또는 결함 주입(Fault Injection) 같은 기법이 실행 가능한 대안이 될 수 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
키사이트는 다음과 같은 보호된, 암호화된, 레거시, 맞춤형 및 생소한 전자기기의 평가를 지원합니다.
지원 여부는 디바이스 아키텍처, 보안 구현, 사용 가능한 문서, 물리적 상태 및 조사 목적에 따라 달라집니다.
키사이트는 대상 디바이스와 조사의 구체적인 목적을 평가하는 것으로 시작합니다. 평가는 다음 사항을 고려할 수 있습니다.
목적은 기술적으로 관련 있는 테스트 방법이 무엇인지, 필요한 실험실 장비와 전문 지식이 무엇인지, 그리고 제안된 검사가 실현 가능한지 확인하는 것입니다.
사이드 채널 분석은 디바이스가 보안에 민감한 작업을 수행하는 동안 생성되는 물리적 신호를 측정합니다. 이러한 신호에는 전력 소비 또는 전자기 방사가 포함될 수 있습니다.
SCA는 보호된 데이터에 자동으로 액세스 권한을 제공하지 않습니다. 그 유효성은 타겟, 구현, 측정 품질, 사용 가능한 디바이스 제어 및 조사 목적에 따라 달라집니다.
결함 주입은 디바이스가 작동하는 동안 제어된 교란을 의도적으로 유발합니다. 타겟에 따라 전압, 클록, 전자기 또는 레이저 기반 기술이 포함될 수 있습니다.
이 목적은 일시적인 장치 오류가 보안 결정에 영향을 미치거나 다음과 같은 보호된 프로세스를 중단시킬 수 있는지 평가하는 것입니다.
결함 주입에는 정밀한 타이밍, 반복 가능한 실험, 상세한 분석이 필요합니다. 결과는 아키텍처와 구현에 따라 달라지므로 전체 테스트 캠페인을 개발하기 전에 초기 타당성 평가가 중요합니다.
아니요. 하드웨어 보안 테스트는 대상별로 다르며, 모든 디바이스나 보호 메커니즘이 실질적인 공격 경로를 제공하는 것은 아닙니다.
키사이트는 디바이스 평가, 관련 테스트 방법 식별, 제어된 실험 개발 및 실행, 결과 문서화를 도울 수 있습니다. 결과는 실행 가능한 경로를 확인하거나, 추가적인 연구 요구사항을 식별하거나, 제안된 접근 방식이 사용 가능한 제약 조건 내에서 기술적으로 실현 불가능함을 판단할 수 있습니다.
예. 키사이트는 개별 디바이스 보안 프로젝트와 장기적인 역량 개발을 모두 지원할 수 있습니다.
특정 디바이스 과제의 경우 지원에는 대상 평가, 테스트 계획 개발, 실험실 테스트, 데이터 분석, 기술 보고가 포함될 수 있습니다.
내부 하드웨어 보안 역량을 구축하는 조직의 경우 지원에는 다음이 포함될 수 있습니다.
범위는 조직에 즉각적인 기술 지원, 지식 전수, 지속 가능한 내부 실험실 중 무엇이 필요한지에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
이 제품군은 다음을 포함하여 보호된 전자기기를 조사, 평가 또는 연구하는 승인된 조직을 대상으로 합니다.
조직은 평가 대상 디바이스에 대한 적절한 법적 권한, 증거 취급 절차 및 내부 승인을 확보할 책임이 있습니다.
아니요. 접근 방식은 유사할 수 있지만 프로세스가 완전히 같지는 않습니다. 디바이스는 아키텍처, 패키징, 운영 환경, 보안 제어, 사용 가능한 인터페이스, 물리적 접근성 측면에서 차이가 있습니다. 한 대상에서 작동하는 방법이 유사한 용도의 디바이스라 하더라도 다른 디바이스에는 적용되지 않을 수 있습니다.
따라서 키사이트테크놀로지스는 타겟별 접근 방식을 사용합니다. 본격적인 테스트를 시작하기 전에 초기 평가를 통해 관련 기법, 실험실 요구 사항, 기술적 위험 및 명확한 의사 결정 지점을 식별합니다.
무엇을 찾고 있습니까?