自動運転車レーダーセンサーテストブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 15 製品

キーサイトのエンジニアが、自律走行レーダーセンサのテストについて詳しく解説します。このブートキャンプでは、キーサイトのエンジニアが、最新の規格や新たなエンジニアリングの課題について解説します。このブートキャンプが終了する頃には、自動車の自律性向上に向けた技術的進歩、これがもたらすテスト上の課題、およびこれらの課題に対処するための手法を理解できるようになります。

学び:

  • レベル5車両自動化を実現するために必要なこと。
  • レーダーセンサーとセンサー技術がどのように進化し、ソフトウェアシミュレーションと現実世界の運転シナリオのエミュレーションとの違いは何か。
  • キーサイトのレーダーシーンエミュレータを使用して、クローズドループテストとmRTSシーンエミュレーション技術を実施する方法。

このブートキャンプは、センサーテストエンジニア、および自動運転車用レーダーセンサーのテストについてより深く理解したい方に最適です。

レッスン