信号発生器デモDay
  • ブートキャンプ
  • 10 製品

パワーアンプおよびマルチポート・レシーバのテストに関するスキルアップを目的とした、キーサイトのエンジニアによるディープダイブ・セッションにご参加ください。このコースでは、DUT整合補正、共存性テスト、ビームフォーミング、MIMO空間多重化について、今すぐラボで実践できるデモとガイダンスを交えて解説します。コースの終了時には、Keysight MXG信号発生器の機能により、テストを加速および効率化できるようになります。

学び:

  • 信号発生器に内蔵されたリフレクトメータを使用してパワーアンプのマッチ補正を加速し、以前は数時間かかっていたプロセスを数分に短縮する方法。
  • 4ポート信号発生器を使用して、共存テスト、ビームフォーミング、MIMO空間多重化を効率化します。
  • DUTマッチ補正。

このコースは、RF開発エンジニア、または信号発生器についてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン