何をお探しですか?
メタレンズとは何ですか?
車載外装照明の定義
メタレンズは、光学技術における最先端の革新であり、一般的な湾曲レンズとは異なります。メタレンズは、メタサーフェスを使用して光を収束させる平面レンズです。
メタレンズは、その形状と表面において従来の湾曲レンズとは異なります。従来、カメラなどに用いられる湾曲レンズの組み合わせは、光をセンサーや目などの受光器に導くように操作します。通常、様々な画像収差を補正するために複数のレンズが必要です。しかし、かさばるレンズの積層は多くのスペースを占有するため、携帯電話のカメラや拡張現実/仮想現実(AR/VR)システムのようなコンパクトなシステムでは考慮すべき点となります。
図1. 従来の湾曲レンズの光線追跡(左)およびメタレンズの光線追跡(右)
目次
メタレンズはどのように機能し、どのような問題を解決するのか?
メタレンズは通常、メタ原子と呼ばれる数百万個のサブ波長単位セルで構成されており、これらはメタサーフェス全体にわたって光を局所的かつコヒーレントに変調します。各メタ原子の形状および/またはサイズは、メタレンズ全体の性能に基づいて局所的に決定されます。
サブ波長ナノ原子は光の位相を遅延させることができ、表面に適切に配置されると、メタレンズは従来の湾曲レンズと同じ所望の位相プロファイルを作成できます。成熟したリソグラフィ技術は、パターン化されたレイアウトの大量生産をサポートします。
メタレンズは、次世代のコンパクトなイメージング、センシング、およびディスプレイアプリケーションを可能にする主要な技術となるでしょう。また、単一の光学素子で複雑な波面エンジニアリングを実行することもでき、これはさまざまなアプリケーションにとって非常に魅力的です。
メタレンズの物理的特性、すなわちその薄く、平坦で、軽量な性質は、特にスペースと重量に関して、それらを非常に有利なものにします。それらは、かさばる湾曲レンズを薄く平坦な表面に置き換えることで、光学製品の小型化に貢献でき、同時に、従来のレンズよりも光学的な安定性と焦点の品質を向上させます — 参考文献[1]を参照。
それらは製造が容易で、費用対効果が高く、他の技術との統合も容易です。例えば、偏光のような優れた光操作能力により、メタレンズは画像を強化し、光学設計に新たな可能性をもたらす可能性があります。
図2. 屋外イメージングアプリケーション向け近赤外広視野フーヘンスメタレンズ (左から右へ) オブジェクト、開口、メタレンズ、およびイメージを示す
メタレンズはどのように開発およびモデリングするのか?
数百万の変数を持つメタレンズの設計は、非常に困難な課題です。数少ない要素で、アクロマティシティ、広い視野、偏光挙動を含む複数の仕様を満たす必要があります。参考文献[1]にあるフェデリコ・カパッソ教授のグループの研究で説明されているように、メタレンズの設計は従来手作業で行われ、広範な設計経験と基礎物理学の深い理解を必要としました。
メタレンズを設計するには、ユーザーは光学システムにおけるレンズのセットとそのパラメータ、および所望のターゲットパターンと焦点距離を指定する必要があります。
従来のM手動設計アプローチでは、物理学の深い理解とかなりの設計経験が必要です。半自動のマルチドメインアプローチの場合でも、メタレンズをレイアウトするには依然として膨大な手作業が必要です。
現在、逆設計機能を備えた完全に自動化されたツールがあり、これにより、あらゆる専門レベルの設計者が斬新なメタレンズ設計を迅速かつ容易に作成できます。MetaOptic Designerツールの主要な設計可能機能は、異なる発射フィールドとターゲットフィールド、および性能指標を含む複数の設計目標の同時最適化を可能にします。
このツールは、メタサーフェスと従来のレンズを組み合わせた複合光学システムをサポートしています。効率的な最適化およびシミュレーションアルゴリズムは正確な結果を生成し、厳密な有限差分時間領域 (FDTD) 法によって検証されており、強力でユーザーフレンドリーな機能により、設計から検証までのサイクルを大幅に短縮します。[1]
図3. アクロマティックメタレンズ
図4. 広角メタレンズ
図5. 入力 (左)、所望 (中央)、および出力 (右) を示すカイラルホログラム
図6. レイベース設計の開始点 (左);MetaOptic Designerによる解析とさらなる最適化 (中央);RSoft FullWAVE FDTDによる最終設計の検証 (右) [3]
キーサイトはメタレンズ設計のためにどのようなソリューションを提供していますか?
キーサイトは、様々な設計ツールを用いて、この光学技術革新の波を推進しています。
MetaOptic Designerは、ユーザー指定の基準を取り込み、最適な設計性能を実現するメタレンズ/メタサーフェスを生成する、前例のない逆設計ツールです。結果は、正確な結果を保証するために、厳密な有限差分時間領域法 (FDTD)によって検証されます。さらに、MetaOptic Designerの強力でユーザーフレンドリーなインターフェースは、設計から検証までのサイクルを大幅に短縮します。MetaOptic Designerとその特徴的なAIは、設計プロセスを最初から製造まで迅速に進め、最高レベルの設計を提供し、実世界でのアプリケーションにおけるその重要性をシミュレートします。
CODE V MetaOpticモジュールは、光学設計エンジニアに使い慣れたワークフローを提供します。CODE Vの設計プロセスは、回折光学素子のそれと同様です。これは、設計にメタレンズを使用しようとしている光学設計エンジニアにとって大きな利点となります。
最適なメタレンズ設計を迅速かつ効率的に生成
キーサイトは、効率的な最適化およびシミュレーションアルゴリズムを提供し、メタレンズ設計の迅速な生成を支援するMetaOptic Designerによって、この新しいイノベーションの世界をサポートしています。
参考文献
関連ブログを見る
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?