메탈렌즈란 무엇인가?

자동차 외장 조명의 정의

광학 기술의 최첨단 혁신인 메타렌즈는 일반적인 곡면 렌즈가 아닙니다. 메타렌즈는 메타표면을 사용하여 빛을 집중시키는 평면 렌즈입니다.

메타렌즈는 형상과 표면에서 기존의 곡면 렌즈와 다릅니다. 일반적으로 카메라와 같은 곡면 렌즈의 조합은 빛을 센서나 눈과 같은 수신기로 유도합니다. 다양한 이미지 수차를 보정하기 위해 일반적으로 여러 개의 렌즈가 필요합니다. 그러나 부피가 큰 렌즈를 여러 개 쌓으면 많은 공간을 차지하므로 휴대폰 카메라 및 증강 현실/가상 현실(AR/VR) 시스템과 같은 소형 시스템에서는 고려해야 할 사항입니다.

기존 곡면 렌즈 및 메타렌즈를 통한 광선 추적.

그림 1. 기존 곡면 렌즈 광선 추적(왼쪽) 및 메타렌즈 광선 추적(오른쪽)

메타렌즈는 어떻게 작동하며 어떤 문제를 해결하는가?

메타렌즈는 일반적으로 메타 원자(meta-atoms)라고 불리는 수백만 개의 서브파장 단위 셀로 구성되며, 이는 전체 메타표면에서 빛을 국부적으로 그리고 일관되게 변조합니다. 각 메타 원자의 모양 및/또는 크기는 메타렌즈의 전체 성능을 기반으로 국부적으로 결정됩니다.

서브파장 나노 원자는 빛의 위상을 지연시킬 수 있으며, 표면에 적절하게 배열되면 메타렌즈는 기존 곡면 렌즈와 동일한 원하는 위상 프로파일을 생성할 수 있습니다. 성숙한 리소그래피 기술은 패턴화된 레이아웃의 대규모 생산을 지원합니다.

메타렌즈는 차세대 소형 이미징, 센싱 및 디스플레이 애플리케이션을 가능하게 하는 핵심 기술이 될 것입니다. 또한 단일 광학 장치에서 복잡한 파면 엔지니어링을 수행할 수 있으며, 이는 다양한 애플리케이션에 매우 매력적입니다.

메타렌즈의 물리적 특성, 즉 얇고 평평하며 가벼운 특성은 특히 공간과 무게 측면에서 엄청난 이점을 제공합니다. 이들은 부피가 큰 곡면 렌즈를 얇고 평평한 표면으로 대체하여 광학 제품을 최소화하는 데 도움을 줄 수 있으며, 기존 렌즈보다 광학 안정성과 초점 품질을 향상시킵니다(참고 문헌 [1] 참조).

이들은 제조가 쉽고, 비용 효율적이며, 다른 기술과 더 쉽게 통합됩니다. 예를 들어, 편광과 같은 뛰어난 빛 조작 능력을 통해 메타렌즈는 이미지를 향상시켜 광학 설계에 새로운 기능을 제공할 수 있습니다.

실외 이미징 애플리케이션용 근적외선 광시야 Huygens 메타렌즈(degruyter.com).

그림 2. 실외 이미징 애플리케이션용 근적외선 광시야 Huygens 메타렌즈(왼쪽-오른쪽) 물체, 조리개, 메타렌즈 및 이미지를 보여줌

어떤 산업 및 애플리케이션이 메타렌즈의 이점을 얻을 수 있는가?

메타표면의 개발은 의학 분야의 센싱부터 스마트폰 및 증강 현실/가상 현실 (AR/VR) 시스템과 같은 이미징 및 가전제품에 이르기까지 새롭고 흥미로운 애플리케이션을 갖춘 광학 부품을 만들 기회를 열었습니다(참고 문헌 [1] 참조).

광학 설계 엔지니어, 연구 개발(R&D) 엔지니어, 과학자, 반도체 파운드리, 연구 기관 및 유사 기관은 혁신적이고 소형화된 설계를 위해 메타렌즈를 사용할 수 있습니다.

메타렌즈를 어떻게 개발하고 모델링하는가?

수백만 개의 변수를 가진 메타렌즈를 설계하는 것은 매우 어려운 작업입니다. 몇 가지 요소로 색수차 제거, 넓은 시야 및 편광 동작을 포함한 여러 사양을 충족해야 합니다. 참고 문헌 [1]에 있는 Federico Capasso 교수 그룹의 연구에서 설명했듯이, 메타렌즈 설계는 전통적으로 수동으로 이루어졌으며 광범위한 설계 경험과 기초 물리학에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

메타렌즈를 설계하려면 사용자는 광학 시스템의 렌즈 세트와 그 매개변수를 지정해야 하며, 원하는 목표 패턴과 초점 거리도 지정해야 합니다.

전통적인 수동 설계 방식에서는 물리학에 대한 깊은 이해와 상당한 설계 경험이 필요합니다. 반자동 다중 도메인 방식의 경우에도 메타렌즈를 배치하는 데 여전히 엄청난 수동 작업이 필요합니다.

이제 모든 수준의 전문 지식을 가진 설계자가 새롭고 혁신적인 메타렌즈 설계를 빠르고 쉽게 만들 수 있는 역설계 기능을 갖춘 완전 자동화된 도구가 있습니다. MetaOptic Designer 도구의 핵심 설계 지원 기능은 다양한 시작 및 목표 필드와 성능 지표를 포함한 여러 설계 목표의 동시 최적화를 가능하게 합니다.

이 도구는 메타표면과 기존 렌즈를 결합한 혼합 광학 시스템을 지원합니다. 효율적인 최적화 및 시뮬레이션 알고리즘은 엄격한 유한 차분 시간 영역(FDTD) 방법으로 검증된 정확한 결과를 생성하며, 강력하고 사용자 친화적인 기능은 설계-검증 주기를 크게 단축합니다.[1]

색수차 제거 메타렌즈.

그림 3. 색수차 제거 메타렌즈

광각 메타렌즈.

그림 4. 광각 메타렌즈

카이랄 홀로그램.

그림 5. 입력(왼쪽), 목표(중앙), 출력(오른쪽)을 포함한 카이랄 홀로그램

광선 기반 설계, 분석 및 최종 설계 검증 그림.

그림 6. 광선 기반 설계 시작점(왼쪽); MetaOptic Designer 분석 및 추가 최적화(중앙); 최종 설계를 검증하기 위한 RSoft FullWAVE FDTD(오른쪽) [3]

키사이트는 메타렌즈 설계를 위해 어떤 솔루션을 제공합니까?

키사이트는 다양한 설계 도구를 통해 이러한 광학 기술 혁신의 물결을 주도하고 있습니다.

MetaOptic Designer는 사용자가 지정한 기준을 받아 최적의 설계 성능을 위한 메타렌즈/메타표면을 생성하는 전례 없는 역설계 도구입니다. 결과는 정확한 결과를 보장하기 위해 엄격한 유한 차분 시간 영역(FDTD) 방법을 통해 검증됩니다. 또한 MetaOptic Designer의 강력하고 사용자 친화적인 인터페이스는 설계-검증 주기를 크게 단축합니다. MetaOptic Designer와 그 특유의 AI는 초기 구상부터 제작까지 설계 프로세스를 신속하게 진행하여 최고 수준의 설계를 제공하고 실제 애플리케이션에서의 중요성을 시뮬레이션합니다.

CODE V MetaOptic 모듈은 광학 설계 엔지니어에게 익숙한 워크플로우를 제공합니다. CODE V 설계 프로세스는 회절 광학 요소의 설계 프로세스와 유사합니다. 이는 설계에 메타렌즈를 사용하려는 광학 설계 엔지니어에게 큰 이점을 제공합니다.

최적의 메타렌즈 설계를 신속하고 효율적으로 생성

키사이트는 효율적인 최적화 및 시뮬레이션 알고리즘을 제공하여 메타렌즈 설계를 신속하게 생성하는 데 도움을 주는 MetaOptic Designer를 통해 이 새로운 혁신의 세계를 지원하고 있습니다.

노트북에서 실행 중인 RSoft MetaOptic Designer 소프트웨어

관련 블로그 살펴보기

어떤 도움을 드릴까요?