何をお探しですか?
電子設計およびテストのシンクタンクによる技術予測
2020年、世界は新型コロナウイルスのパンデミックという前例のない公衆衛生上の危機を経験しました。これにより社会のあらゆるセクターが影響を受け、企業、中小企業、政府、民間機関は、デジタル変革を加速させ、イノベーションの達成方法を見直すために、場合によっては大幅な方向転換を余儀なくされました。キーサイトの幹部陣は、パンデミックを通して明らかになりつつある、急変するビジネス運営やテクノロジーのトレンドについてコメントしています。その影響は今後も組織や社会に永続的な影響を与え続けます。
リモートワークの広範な定着: 分散型およびリモートの労働力に対する評価と受け入れが、特にテクノロジーイノベーションの分野で新たに高まりました。その結果、リモートワークとオンサイトワークを組み合わせた作業環境が、パンデミックが収束に向かう現在も常態化しており、今後もその状態が維持されます。
- コラボレーションのテクノロジーや実践方法は、これまでも、そしてこれからも新たな重要性を帯びていきます。テクノロジー企業は、リモートで管理されるミッションクリティカルなイノベーションチームの結成と組織化を加速させるでしょう。
- エンジニアをはじめとするイノベーターは、オンサイトでの対面によるコラボレーションに回帰する必要がありますが、それをいつ実行するかについては、より意図的かつ戦略的になるでしょう。
- ハイブリッド型営業チーム(対面とバーチャルの混成)が、関係構築や学習目的のための新しい手法や、製品およびソリューションのデモンストレーションをリモートで提供するための代替手段を適用するにつれて、企業の営業組織は大きな変革を遂げることになります。
STEM教育が人材パイプラインの推進を支援: 多様性とインクルージョンへの関心がさらに高まる中、テクノロジー人材を巡る極めて競争の激しい環境が見られるようになるでしょう。
- すべての地域において、STEM(科学・技術・工学・数学)へのアクセスと実装に向けたコミットメントが、重点的にかつ一段と強化されます。
- 条件を公平にするようなバーチャル学習の機会を提供するための新しい手法が模索され、導入されます。
- 企業や政府は、パンデミックによって悪化した「デジタルデバイド」(コンピューター、スマートフォン、Wi-Fi、ブロードバンドなどのリソースへのアクセスの欠如)における不平等の問題に取り組むことになります。
企業の社会的責任(CSR)のビジネス上の重要性の高まり: CSRはもはや特定の関心事にとどまらず、企業の価値創造戦略と一致した道徳的かつビジネス上の必須事項となります。
- 従業員や顧客に加え、株主も、明確なCSRへの取り組みを行う企業がより優れた長期的なリターンを生み出し、より持続可能な実践を達成していることをますます認識するようになります。
- 倫理的なサプライチェーン、在庫・資材調達ベンダーは、組織との間で業務上の関係を築く前に、企業のCSRプログラムを審査することになります。
- 求職者である優れた人材プールは、検討対象とする企業にとってCSRが根本的な責務であることを認識し、したがって自身のキャリア選択における重要な決定要因とみなすでしょう。
- 気候変動は今後も世界規模でサプライチェーンの混乱を引き起こし続けるため、事業継続計画(BCP)やサプライチェーンのレジリエンス戦略がビジネスの成功において極めて重要になります。これにより、以下の必要性が浮き彫りになります。
- 潜在的リスクの評価、ならびにエンドツーエンドのサプライチェーンプロセスを網羅した軽減戦略および計画。
- 代替部品のマルチソース化、部品の再設計、部品の標準化を含む柔軟な調達戦略。
- 自然災害が発生した際にも施設が頑健性を維持し、危機管理計画が確実に策定されていることへの注力。
- これらのコンセプトがもたらす固有の財務的影響に対処するためには、新たなアプローチが必要となります。
ハイブリッドな働き方がテクノロジーの開発、設計、導入に与える影響には、ソフトウェアを通じて対処されます。ハイブリッドワーク、ソーシャルディスタンス、その他従来の労働形態の希薄化により、製品の設計および開発におけるソフトウェアの活用(ソフトウェア・イネーブルメント)が加速します。
- 2021年は、ソフトウェア主導のプロセスが極めて重要な役割を果たします。製品設計、R&D、テスト、製造/生産、および診断トラブルシューティングは、ソフトウェア主導のソリューションを通じてリモートで実行されるようになります。
- 企業は、クラウドを活用し、高度な計算能力を提供することによって、リモートワークをサポートするソフトウェアに依存するようになります。
- 2021年は、マーケティング活動、顧客とのインタラクション、およびカスタマーサポートのそれぞれがデジタルトランスフォーメーションの中心となります。マーケティングとコミュニケーションにおける一層のパーソナライゼーションが確実に行われます。
ソフトウェアはデジタルトランスフォーメーションにおいても極めて重要になります。2021年はイノベーションのペースが加速します。デジタルツール、プロセス、およびソフトウェア主導のソリューションの採用により、企業がイノベーションを起こし、成長し、顧客をサポートし、ビジネスを遂行するスピードが変化します。
- 企業は、情報をデジタル形式で収集・取得し、高度なアナリティクスやデータビジュアライゼーションと組み合わせることで、イノベーションの加速に必要なインサイトを獲得し、生産性、効率性、精度、安全性、市場投入までの時間を改善するソフトウェアを使用して、トランスフォーメーションを加速させます。
- 設計、テスト、検証、ならびにそれらの結果の分析と解釈のための新しいソフトウェアソリューションへの一層の重点置き、特に以下の領域に注力:
- より多くの実験とイテレーションのテストが必要になるにつれ、R&Dの測定とアナリティクスが重要になります。エンジニアには、基本を超えたより高度な自動化機能が必要とされる、データの詳細な分析が求められます。
- 電子パッケージング環境がより複雑になるにつれ、複雑な設計とシミュレーションが必要となり、電力フロー、熱、および実装の測定を行いながらプロトタイプを検証し、設計が意図どおりに機能していることを確認します。
- 2021年、セキュリティは新たな意味を持つようになります。開発者は、セキュリティテストをはじめとする潜在的なセキュリティ問題に、設計サイクルのより早い段階で対処するようになります。製品の導入方法、タッチレスおよび非接触技術の活用、人間の介入の排除、自己修復機能を持つ完全自動化されたネットワークの構築に、より大きな重点が置かれます。
- あらゆるタイプのソフトウェアソリューションがプロフェッショナルおよび個人の両方のコンテキストで果たす役割の増大や、平凡な体験に対する不満に起因する期待の高まりにより、ユーザーエクスペリエンス(UX)の重要性は、ソフトウェアの顧客およびプロバイダーの双方にとって今後も高まり続けます。
2021年も5Gは企業および政府にとって戦略的必須事項であり続けます: パンデミックによって2020年の展開は減速しましたが、2021年には以下が予想されます:
- 5Gは国際的な強い関心の焦点となります。5Gネットワークが電力、エネルギー、および金融インフラの改善を推進するためです。しかしながら、基地局のゾーニング問題や関連する方針は、国および地方自治体にとってより大きな課題となります。
- 5Gはスマートフォンを超えて、産業用ユースケースや、仮想化された医療提供および手続の実現へと移行します。
- 製造およびネットワークの展開が2020年のデバイス発売に追いつき、多様な価格帯を持つ5Gデバイスのさらなる多様化が進むでしょう。
- 動的スペクトラム共有(DSS)と新しい国別スペクトラムポリシーは、現在のカバレッジ問題およびミッドバンドスペクトラム展開コストに対処するためにユーザー機器へのアクセシビリティが向上するにつれて、5Gの広範な展開を推進します。
分散型クラウドや超高信頼・超低遅延通信(超接続)を含む、IoTおよびIIoT(ファクトリー4.0)を可能にするインフラへのさらなる投資: 産業企業向けのプライベート5Gネットワークが重視され、とりわけ遠隔操作と管理が促進されます。
- リモートワークの増加がIIoTを促進し、企業は遠隔から製造および工場運営を効果的に管理するためにインテリジェント機器の導入が求められます。その結果、以下が予想されます:
- 施設の管理における自動化への投資増加、ロボット工学および機械学習の活用、ならびに生産ラインの自動化に向けたクラウド活用の受容の高まり。
- 自動車およびその他の施設が稼働を拡大するにつれて、すべてのコンポーネント向けの製造自動化、テスト、およびアナリティクスに関する新しいソリューションを提供します。
- リアルタイムで予測可能な制御を実現するIIoT機能への一層の投資。これには、機械やセンサーの数の増加、およびこの増加するデバイス数を管理できるネットワークインフラストラクチャが必要になります。
初期段階ではあるものの、量子コンピューティングへの投資の加速が期待されます: 2021年において、量子は強固な研究フェーズに入り、主要なプレーヤーは将来に向けた量子研究の実験と投資を継続するでしょう。
- 現在、多くの競合する量子ビット技術が存在しており、主要なものには超伝導、イオントラップ、シリコンスピン、およびフォトニック実装が含まれます。これらの技術は2021年も急速なペースで進化し続けます。
- 量子の材料研究の側面は2021年に活発化するでしょう。これは堅調な投資パイプラインによって支えられ、その一部は、主要な政府が量子コンピューティングの地政学的および経済的優位性について理解を深めるにつれて資金提供されます。
- 量子超越性を発見するための新しいアルゴリズムを実行するため、2021年にはクラウド上の量子コンピュータの利用時間をアクセスする顧客が増加するでしょう。2021年には、量子コンピュータやクラウドサービス、あるいはその両方を提供する新規参入者が増え、ユーザーが利用できるコンピュータの性能も拡張されます。
自動運転車(AV)開発は進化し続けます: 自動車分野はパンデミックにより逆風を受けましたが、生産と製造は勢いを取り戻すでしょう。
- 車載ネットワークを駆動するセンサーの数が急増し続けるにつれて、車載ネットワークもそのペースに追随する必要があります。
- 電気自動車(EV)の販売台数は増加するものの、自動車製造全体のわずかごく一部(3%)にすぎません。従来の自動車製造が停滞する一方で、各国がより厳格な排出ガス基準に直面するにつれ、EVへの関心が高まるでしょう。
- AVへの投資は2021年前半には控えめですが、後半には回復します。中国大地域では、2035年までに従来のガソリン車を段階的に廃止することを確約しているため、より積極的です。
- 米国では、これらの技術を支持する大統領政権の交代に伴い、2021年にはAVおよびEVの開発にさらに注力するようになります。