전자 설계 및 테스트 싱크탱크의 기술 전망

2020년, 전 세계는 전례 없는 공중 보건 위기인 코로나19 팬데믹을 겪었습니다. 이로 인해 사회 모든 분야가 영향을 받았으며, 기업, 소상공인, 정부 및 민간 기관은 디지털 전환을 가속화하고 혁신 달성 방식을 재고하기 위해 경우에 따라 대대적인 방향 전환을 강요받았습니다. 키사이트테크놀로지스 경영진은 팬데믹의 관점에서 전개되고 있는 급변하는 비즈니스 운영 및 기술 트렌드에 대해 논평하며, 그 영향은 조직과 사회에 지속적인 파장을 남길 것입니다.

원격 근무에 대한 수용도 증가: 분산 및 원격 근무 인력, 특히 기술 혁신 분야의 인력에 대한 새로운 존중과 수용도가 높아졌으며, 그 결과 원격 및 현장 근무 환경이 혼합되어 팬데믹이 완화된 후에도 표준으로 자리 잡았고 앞으로도 유지될 것입니다.

  • 협업 기술과 관행은 새로운 중요성을 띠게 되었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 기술 기업들은 원격으로 관리되는 미션 크리티컬 혁신 팀의 결성과 조직화를 더욱 확대할 것입니다.
  • 엔지니어와 기타 혁신가들은 현장 대면 협업으로 복귀해야 하지만, 그렇게 하는 시점에 대해 보다 의도적이고 전략적으로 접근하게 될 것입니다.
  • 기업 영업 조직은 하이브리드 영업 인력(대면 및 가상 혼합)이 관계 구축 및 학습 목표를 위한 새로운 방법과 함께 제품 및 솔루션 시연을 원격으로 제공하는 대안적 방법을 적용함에 따라 큰 변화를 겪게 될 것입니다.

STEM은 인재 파이프라인을 견인하는 데 기여할 것입니다: 다양성과 포용성에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기술 인재를 확보하기 위한 초경쟁 구도가 형성될 것입니다.

  • 모든 지역에서 STEM(접근성 및 구현)에 대한 집중적이고 강화된 약속이 이루어질 것입니다.
  • 기회의 평등을 보장하는 가상 학습 제공의 새로운 방법이 모색되고 구현될 것입니다.
  • 기업과 정부는 팬데믹으로 인해 더욱 심화된 '디지털 격차'(컴퓨터, 스마트폰, Wi-Fi, 초고속 인터넷 등의 리소스 접근성 부족)와 관련된 형평성 문제를 해결할 것입니다.

기업의 사회적 책임(CSR)의 비즈니스적 중요성이 더욱 커질 것입니다: 더 이상 특정 분야에 국한된 관심사가 아니라, CSR은 기업의 가치 창출 전략과 부합하는 도덕적 과제이자 비즈니스적 필수 요소가 될 것입니다.

  • 임직원과 고객뿐만 아니라 주주들도 명확한 CSR 약속을 이행하는 기업이 더 나은 장기적 수익을 창출하고 더욱 지속 가능한 관행을 달성한다는 점을 점점 더 인식하게 될 것입니다.
  • 윤리적인 공급망, 재고 및 자재 소싱 공급업체는 조직과 협력 관계를 맺기 전에 해당 기업의 CSR 프로그램을 검토할 것입니다.
  • 우수 인재 풀은 자신이 고려하는 기업의 근본적인 책임으로 CSR을 인정할 것이며, 따라서 이는 경력 선택에 있어 중요한 결정 요인으로 작용할 것입니다.
  • 기후 변화는 전 세계적으로 공급망 중단을 지속적으로 야기할 것이며, 이에 따라 사업 연속성 계획과 공급망 회복력 전략이 비즈니스 성공의 핵심이 될 것입니다. 이는 다음의 필요성을 부각시킬 것입니다:
    • 엔드투엔드 공급망 프로세스를 아우르는 완화 전략 및 계획과 함께 잠재적 리스크에 대한 평가.
    • 대체 부품의 멀티 소싱, 부품 재설계, 부품 표준화를 포함하는 유연한 조달 전략.
    • 자연재해 발생 시 시설이 회복력을 갖추고 위기 대응 계획을 갖추도록 보장하는 데 중점.
    • 이러한 개념이 내포한 재무적 영향을 해결하기 위한 새로운 접근 방식이 필요할 것입니다.

하이브리드 인력이 기술 개발, 설계 및 배포에 미치는 영향은 소프트웨어를 통해 해결될 것입니다: 하이브리드 근무 형태, 사회적 거리두기 및 기존 업무 방식의 변화는 제품 설계와 개발을 위한 소프트웨어 지원을 가속화할 것입니다.

  • 2021년에는 소프트웨어 기반 프로세스가 엄청난 역할을 담당하게 될 것입니다. 제품 설계, R&D, 테스트, 제조/생산 및 진단 문제 해결은 소프트웨어 기반 솔루션을 통해 원격으로 수행될 것입니다.
  • 기업들은 클라우드를 활용하고 고급 연산 기능을 제공함으로써 원격 근무 인력을 지원하기 위해 소프트웨어에 의존하게 될 것입니다.
  • 마케팅 참여, 고객 상호 작용 및 고객 지원은 모두 2021년 디지털 전환의 중심에 서게 될 것입니다. 마케팅과 커뮤니케이션에서의 더욱 향상된 개인화는 확실시됩니다.

또한 소프트웨어는 디지털 전환에 매우 중요할 것입니다: 2021년에는 혁신의 속도가 더욱 빨라질 것입니다. 디지털 도구, 프로세스 및 소프트웨어 기반 솔루션의 도입은 기업이 혁신하고, 성장하며, 고객을 지원하고, 비즈니스를 수행하는 속도를 변화시킬 것입니다.

  • 기업들은 정보를 디지털 방식으로 수집 및 획득하는 생산성, 효율성, 정확성, 보안 및 시장 출시 주기를 개선하는 소프트웨어를 사용하여 전환을 가속화할 것이며, 여기에 고급 분석 및 데이터 시각화를 결합하여 혁신을 가속화하는 데 필요한 인사이트를 얻을 것입니다.
  • 특히 다음 영역에서 설계, 테스트, 검증뿐만 아니라 해당 결과의 분석 및 해석을 위한 새로운 소프트웨어 솔루션에 더 큰 비중을 둡니다:
    • 더 많은 실험과 반복 테스트가 필요함에 따라 R&D 측정 및 분석이 중요해집니다. 엔지니어들에게는 기본적인 수준을 넘어선 더 풍부한 자동화 기능이 필요한 심층적인 데이터 분석이 요구될 것입니다.
    • 전자 패키징 환경이 더욱 복잡해짐에 따라 전력 흐름, 열, 조립에 대한 측정이 필요하며, 프로토타입을 검증하는 동시에 설계가 의도대로 작동하는지 확인하는 복잡한 설계 및 시뮬레이션이 필요합니다.
  • 2021년에는 보안이 새로운 의미를 갖게 될 것입니다. 개발자들은 보안 테스트를 포함한 잠재적인 보안 문제를 설계 주기의 훨씬 더 이른 단계에서 해결할 것입니다. 제품 배포 방식, 터치리스 및 비접촉 기술의 사용, 인적 개입 배제, 자가 치유 네트워크의 완전 자동화에 더 많은 비중을 두게 될 것입니다.
  • 소프트웨어 솔루션이 전문적 및 개인적 환경에서 차지하는 역할이 커지고, 평범한 경험에서 오는 불만족으로 인해 기대치가 계속 높아짐에 따라, 사용자 경험(UX)은 모든 유형의 소프트웨어 솔루션 고객과 제공업체 모두에게 그 중요성이 계속해서 커질 것입니다.

2021년에도 5G는 기업과 정부의 전략적 필수 과제입니다: 팬데믹으로 인해 2020년에는 구축 속도가 느려졌지만, 2021년에는 다음 사항들을 기대할 수 있습니다:

  • 5G 네트워크가 전력, 에너지, 금융 인프라의 개선을 주도함에 따라 5G는 국제적인 지대한 관심의 초점이 될 것입니다. 그러나 셀 사이트 구역 지정 문제 및 관련 정책은 국가 및 지방자치단체에 더욱 중요한 문제로 대두될 것입니다.
  • 5G는 스마트폰을 넘어 산업용 유스 케이스와 가상화된 의료 서비스 및 절차의 구현으로 영역을 넓혀갈 것입니다.
  • 제조 및 네트워크 구축은 2020년의 디바이스 출시를 따라잡을 것이며, 다양한 가격대의 5G 디바이스가 더욱 다각화될 것입니다.
  • 동적 주파수 공유(DSS)와 새로운 국가 주파수 정책은 현재의 커버리지 문제와 미드밴드 주파수 배포 비용을 해결하기 위해 사용자 장비에 대한 접근성이 높아짐에 따라 광범위한 5G 배포를 주도할 것입니다.

분산 클라우드 및 초연결성을 포함하여 IoT 및 IIoT(팩토리 4.0)를 지원하는 인프라에 대한 대규모 투자: 산업 기업용 프라이빗 5G 네트워크가 강조될 것이며, 이는 무엇보다도 원격 운영 및 관리를 용이하게 할 것입니다.

  • 원격 근무 인력의 증가는 IIoT를 촉진할 것이며, 기업은 원거리에서 제조 및 공장 운영을 효과적으로 관리하기 위해 지능형 장비를 배포해야 할 것입니다. 그 결과 다음과 같은 변화가 예상됩니다.
    • 시설 관리를 위한 자동화 및 로보틱스, 머신 러닝 사용에 대한 투자 증가와 함께 생산 라인 자동화를 위해 클라우드를 활용하는 것에 대한 수용도가 높아지고 있습니다.
    • 자동차 및 기타 시설이 가속화됨에 따라 모든 부품에 대한 제조 자동화, 테스트 및 분석을 위한 새로운 솔루션이 도입됩니다.
    • 실시간 예측 제어를 위한 IIoT 기능에 대한 투자가 확대되며, 이를 위해서는 기계 및 센서 수의 증가와 함께 이처럼 증가하는 디바이스 수를 관리할 수 있는 네트워크 인프라가 필요합니다.

비록 초기 단계이지만, 양자 컴퓨팅에 대한 가속화된 투자 수준 예상: 2021년 양자는 주요 플레이어들이 미래를 위한 양자 연구를 계속 실험하고 투자하는 강력한 연구 단계에 진입합니다.

  • 오늘날 초전도, 이온 트랩, 실리콘 스핀 및 광자 구현을 포함하여 주요 큐비트 기술들이 경쟁하고 있습니다. 이러한 기술은 2021년에도 빠른 속도로 진화할 것입니다.
  • 2021년에는 양자 분야의 소재 연구 측면이 더욱 활발해질 것입니다. 이는 강력한 투자 파이프라인의 지원을 받게 되며, 일부는 주요 정부들이 양자 컴퓨팅의 지정학적 및 경제적 이점에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 자금을 지원할 것입니다.
  • 더 많은 고객이 2021년에 클라우드에서 양자 컴퓨터의 가동 시간을 활용하여 양자 우위를 찾기 위한 새로운 알고리즘을 실행하게 될 것입니다. 2021년에는 양자 컴퓨터, 클라우드 서비스 또는 둘 다를 제공하는 더 많은 플레이어가 진입하고 사용자에게 제공되는 컴퓨터의 성능도 확장될 것입니다.

자율주행차(AV) 개발은 계속 진화할 것입니다: 자동차 부문은 팬데믹으로 인해 역풍을 맞았지만 생산과 제조는 다시 활기를 띨 것입니다.

  • 차량 내 네트워크에 전력을 공급하는 센서의 수가 계속 증가함에 따라 차량 내 네트워크도 보조를 맞춰야 합니다.
  • 전기차(EV) 판매는 증가하겠지만 전체 자동차 제조에서 차지하는 비중은 여전히 낮습니다(3%). 전통적인 자동차 제조가 정체되는 동안, 국가들이 더욱 엄격한 배출가스 기준에 직면함에 따라 EV에 대한 관심이 높아질 것입니다.
  • AV 투자는 2021년 상반기에는 완만하지만 하반기에는 반등할 것입니다. 이 지역이 2035년까지 기존 내연기관 차량을 단계적으로 폐지하기로 공언함에 따라 중화권에서 더욱 적극적으로 추진될 것입니다.
  • 미국은 이러한 기술을 지원하는 새로운 대통령 행정부의 출범과 함께 2021년에 AV 및 EV 개발에 더욱 집중하게 됩니다.