O que você está procurando?
Previsões tecnológicas de um grupo de reflexão especializado em projeto e teste eletrônico
Em 2020, o mundo enfrentou uma crise de saúde pública sem precedentes: a pandemia do coronavírus. Isso afetou todos os setores da sociedade e forçou empresas, pequenos negócios, governos e instituições privadas a se adaptarem — em alguns casos, de forma significativa — para acelerar as transformações digitais e repensar a forma como a inovação é alcançada. Os executivos da Keysight comentam sobre as mudanças nas operações comerciais e as tendências tecnológicas que estão se desenrolando sob a ótica da pandemia, cujos efeitos continuarão a ter repercussões duradouras nas organizações e na sociedade.
A crescente aceitação do trabalho remoto: A força de trabalho distribuída e remota ganhou novo respeito e aceitação, especialmente no que diz respeito à inovação tecnológica, levando a uma combinação de ambientes de trabalho remotos e presenciais, que se tornaram — e continuarão sendo — a norma, mesmo com o enfraquecimento da pandemia.
- As tecnologias e práticas de colaboração têm assumido — e continuarão a assumir — um novo significado. As empresas de tecnologia intensificarão a formação e a organização de equipes de inovação essenciais à missão, que serão gerenciadas remotamente.
- Os engenheiros e outros inovadores precisarão voltar à colaboração presencial no local de trabalho, mas agirão de forma mais consciente e estratégica ao decidir quando fazê-lo.
- As organizações de vendas corporativas passarão por uma transformação significativa à medida que as equipes de vendas híbridas (uma combinação de atendimento presencial e virtual) adotarem novos métodos para o desenvolvimento de relacionamentos e o cumprimento de metas de aprendizagem, bem como formas alternativas de realizar demonstrações de produtos e soluções remotamente.
As áreas STEM ajudarão a impulsionar o fluxo de talentos: com o crescente foco na diversidade e na inclusão, veremos um cenário hipercompetitivo para os talentos da área de tecnologia.
- Haverá um compromisso mais focado e ampliado com as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) — tanto no acesso quanto na implementação — em todas as regiões.
- Serão explorados e implementados novos métodos para oferecer oportunidades de aprendizagem virtual que garantam igualdade de condições.
- As empresas e os governos vão abordar as questões de equidade relacionadas à “exclusão digital” (acesso a recursos, como a falta de computadores, smartphones, Wi-Fi e banda larga) que a pandemia agravou.
A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) assumirá maior importância nos negócios: deixando de ser uma questão de interesse restrito a especialistas, a RSC passará a ser um imperativo tanto moral quanto empresarial, em consonância com a estratégia de criação de valor da empresa.
- Os acionistas, assim como os funcionários e os clientes, reconhecerão cada vez mais que as empresas com compromissos concretos em matéria de RSE geram melhores retornos a longo prazo e adotam práticas mais sustentáveis.
- As cadeias de suprimentos éticas, bem como os fornecedores de estoque e de materiais, analisarão os programas de responsabilidade social corporativa (RSC) de uma empresa antes de estabelecer relações de trabalho com as organizações.
- Os profissionais mais cobiçados reconhecerão a RSE como uma responsabilidade fundamental das empresas que consideram e, portanto, um importante fator de decisão em suas escolhas profissionais.
- As mudanças climáticas continuarão a causar interrupções na cadeia de suprimentos em nível global, de modo que o planejamento da continuidade dos negócios e as estratégias de resiliência da cadeia de suprimentos serão cruciais para o sucesso das empresas. Isso destacará a necessidade de:
- Avaliações de riscos potenciais, bem como estratégias e planos de mitigação que abrangem os processos da cadeia de suprimentos de ponta a ponta.
- Uma estratégia flexível de abastecimento que envolve o abastecimento junto a vários fornecedores de peças alternativas, o redesenho de peças e a padronização de peças.
- O foco está em garantir que as instalações sejam resilientes e contem com planos de emergência em caso de desastres naturais.
- Serão necessárias novas abordagens para lidar com as implicações financeiras inerentes a esses conceitos.
O impacto de uma força de trabalho híbrida no desenvolvimento, no projeto e na implantação de tecnologia será abordado por meio do software: uma força de trabalho híbrida, o distanciamento social e outras mudanças nas formas tradicionais de trabalho irão acelerar a adoção de software para o projeto e o desenvolvimento de produtos.
- Os processos orientados por software terão um papel fundamental em 2021. O projeto de produtos, a pesquisa e o desenvolvimento, os testes, a fabricação/produção e o diagnóstico e resolução de problemas serão realizados remotamente por meio de soluções orientadas por software.
- As empresas contarão com softwares para dar suporte a uma força de trabalho remota, aproveitando a nuvem e oferecendo recursos avançados de computação.
- As iniciativas de marketing, as interações com os clientes e o atendimento ao cliente estarão, cada uma à sua maneira, no centro das transformações digitais em 2021. É certo que haverá uma maior personalização no marketing e na comunicação.
O software também será fundamental para as transformações digitais: o ritmo da inovação se acelerará em 2021. A adoção de ferramentas digitais, processos e soluções baseadas em software mudará a velocidade com que as empresas inovam, crescem, atendem aos clientes e conduzem seus negócios.
- As empresas acelerarão suas transformações por meio do uso de softwares que melhoram a produtividade, a eficiência, a precisão, a segurança e o tempo de lançamento no mercado, por meio da coleta e aquisição digital de informações, aliadas ao uso de análises avançadas e visualização de dados para obter os insights necessários para acelerar a inovação.
- Maior ênfase em novas soluções de software para projeto, teste e validação, bem como para a análise e interpretação desses resultados, especificamente para:
- Medições e análises de P&D, à medida que mais experimentos e iterações precisam ser testados. Os engenheiros precisarão de uma análise aprofundada dos dados, o que exigirá recursos de automação mais avançados, além dos básicos.
- Projeto e simulação complexos, à medida que os ambientes de encapsulamento eletrônico se tornam mais complexos, exigindo medições de fluxo de potência, calor e montagem, ao mesmo tempo em que se validam protótipos para garantir que os projetos estejam funcionando conforme o esperado.
- A segurança assumirá um novo significado em 2021. Os desenvolvedores abordarão possíveis questões de segurança, incluindo testes de segurança, em um estágio muito mais precoce do ciclo de projeto. Será dada maior ênfase à forma como os produtos serão implantados, ao uso de tecnologias sem toque e sem contato, à eliminação da intervenção humana e à automação total de redes com capacidade de autocorreção.
- A experiência do usuário, ou UX, continuará a ganhar importância tanto para os clientes quanto para os fornecedores de soluções de software de todos os tipos, devido ao papel cada vez mais relevante que essas soluções desempenham em contextos profissionais e pessoais, bem como às expectativas cada vez maiores decorrentes das frustrações causadas por experiências medíocres.
O 5G continua sendo um imperativo estratégico para empresas e governos em 2021: embora a pandemia tenha desacelerado as implantações em 2020, em 2021 podemos esperar:
- O 5G será o centro de intenso interesse internacional, uma vez que as redes 5G impulsionarão melhorias nas infraestruturas de energia, eletricidade e financeiras. No entanto, as questões relacionadas ao zoneamento das estações rádio-base e as políticas associadas se tornarão um desafio ainda maior para os governos nacionais e locais.
- O 5G irá se estender além dos smartphones, abrangendo casos de uso industrial e possibilitando a prestação de serviços e procedimentos de saúde virtualizados.
- A produção e a implantação das redes acompanharão os lançamentos de dispositivos previstos para 2020, e haverá uma maior diversificação de dispositivos 5G com várias faixas de preço.
- O compartilhamento dinâmico de espectro (DSS) e as novas políticas nacionais de espectro impulsionarão a implantação generalizada do 5G, à medida que a acessibilidade aos equipamentos dos usuários aumentar para resolver os atuais problemas de cobertura e o custo da implantação do espectro de banda média.
Maior investimento na infraestrutura que possibilita a IoT e a IIoT (Fábrica 4.0), incluindo nuvem distribuída e hiperconectividade: será dada ênfase às redes 5G privadas para empresas industriais, o que facilitará, entre outras coisas, a operação e o gerenciamento remotos.
- O aumento da força de trabalho remota impulsionará a IIoT, o que exigirá que as empresas implantem equipamentos inteligentes para gerenciar com eficácia as operações de fabricação e das fábricas à distância. Como resultado, esperamos que:
- Maior investimento em automação e no uso da robótica e do aprendizado de máquina para gerenciar instalações, bem como uma aceitação cada vez maior do uso da nuvem para automatizar linhas de produção.
- Novas soluções para automação da produção, testes e análises de todos os componentes, à medida que as fábricas automotivas e outras instalações aumentam sua produção.
- Maior investimento em funções de IIoT para um controle previsível e em tempo real, o que exigirá um aumento no número de máquinas e sensores, além de uma infraestrutura de rede capaz de gerenciar esse número crescente de dispositivos.
Embora ainda seja cedo, espera-se um aumento acelerado nos níveis de investimento em computação quântica: em 2021, a computação quântica entra em uma fase robusta de pesquisa, na qual os principais participantes continuarão a realizar experimentos e a investir em pesquisa quântica para o futuro.
- Atualmente, existem muitas tecnologias concorrentes de qubits — entre as principais estão as de supercondutividade, íons aprisionados, spin de silício e implementações fotônicas. Essas tecnologias continuarão a evoluir em 2021 em um ritmo acelerado.
- A área de pesquisa em materiais quânticos ganhará força em 2021. Isso será impulsionado por um sólido fluxo de investimentos, parte dos quais será financiada por grandes governos à medida que estes forem compreendendo melhor as vantagens geopolíticas e econômicas da computação quântica.
- Em 2021, um número cada vez maior de clientes terá acesso a tempo de computação em computadores quânticos na nuvem para executar novos algoritmos com o objetivo de identificar a vantagem quântica. Mais empresas entrarão no mercado oferecendo computadores quânticos, serviços em nuvem ou ambos em 2021, além de ampliar a capacidade dos computadores disponíveis aos usuários.
O desenvolvimento de veículos autônomos (AV) continuará a evoluir: o setor automotivo enfrentou dificuldades devido à pandemia; no entanto, a produção e a fabricação vão se recuperar com força total.
- À medida que o número de sensores que alimentam as redes a bordo dos veículos continua a aumentar, essas redes precisarão acompanhar esse ritmo.
- As vendas de veículos elétricos (VE) vão aumentar, embora representem apenas uma pequena porcentagem (3%) da produção automotiva total. Enquanto a fabricação de veículos tradicionais estagna, o interesse pelos VE vai crescer à medida que os países enfrentam normas de emissões mais rigorosas.
- Os investimentos em veículos autônomos (AV) foram modestos no primeiro semestre de 2021, mas aumentaram no segundo semestre. Esses investimentos foram mais agressivos na Grande China, já que essa região se comprometeu a eliminar gradualmente os veículos convencionais movidos a gás até 2035.
- Os EUA passam a se concentrar mais no desenvolvimento de veículos autônomos (AV) e veículos elétricos (EV) em 2021, com a mudança do governo presidencial, que apoia essas tecnologias.