Como caracterizar a sensibilidade de um receptor óptico em função da potência de entrada

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Medir a sensibilidade do receptor em função da potência óptica

A caracterização da sensibilidade do receptor óptico avalia a eficácia com que um receptor recupera dados à medida que a potência óptica de entrada diminui. Os engenheiros utilizam um sinal óptico calibrado, um atenuador óptico programável e um testador de taxa de erros de bits (BERT) para medir o desempenho do receptor em uma faixa de níveis de potência óptica. O atenuador óptico ajusta a potência fornecida ao dispositivo em teste (DUT), enquanto as medições de BER indicam o grau de confiabilidade com que o receptor recupera os dados transmitidos. Em níveis mais altos de potência óptica, o receptor normalmente mantém um BER baixo, enquanto a redução da potência pode revelar limitações causadas por ruído e distorções no sinal. O registro do BER em função da potência óptica recebida produz uma curva de sensibilidade do receptor que mostra como o desempenho se altera à medida que os níveis de sinal diminuem. Essa abordagem permite que os engenheiros examinem o comportamento do receptor além de um único limiar de aprovação/reprovação, identifiquem a potência óptica necessária para atingir um BER alvo e avaliem as características de sensibilidade de transceptores ópticos de alta velocidade.

A caracterização da sensibilidade do receptor óptico requer um controle preciso da potência óptica, medições confiáveis da taxa de erros binários (BER) e condições de teste consistentes. Uma configuração típica combina um BERT, um transmissor óptico de referência, uma fonte de laser sintonizável, um atenuador óptico programável e instrumentação de medição óptica. Os engenheiros devem levar em conta as perdas no caminho óptico, a qualidade do sinal e a repetibilidade das medições para garantir que as variações na BER reflitam o comportamento do receptor, e não inconsistências na configuração do teste. Para interfaces ópticas PAM4, a amplitude de modulação óptica, a razão de extinção e o fechamento do olho também podem influenciar o desempenho do receptor. Ajustes automatizados de potência óptica e medições de BER ajudam a estabelecer curvas de sensibilidade repetíveis para comparar receptores, avaliar margens operacionais e investigar diferenças de desempenho. Ao examinar a sensibilidade em diferentes níveis de potência óptica e condições de teste, os engenheiros podem identificar limitações de desempenho, avaliar alterações no projeto e caracterizar receptores ópticos de alta velocidade ao longo do desenvolvimento e da validação.

Solução para caracterização da sensibilidade de receptores ópticos

Para medir a sensibilidade do receptor óptico, os engenheiros aplicam um sinal de teste óptico calibrado, variam a potência de entrada óptica em incrementos controlados e analisam o desempenho da taxa de erros de bits (BER) em toda a faixa de operação do receptor. A solução de caracterização de sensibilidade do receptor óptico da Keysight combina software de teste automatizado, um testador de taxa de erros de bits (BERT) de alto desempenho, um transmissor óptico de referência, uma fonte de laser sintonizável, um atenuador óptico programável e um osciloscópio de amostragem digital com um módulo de medição óptica. Juntos, esses instrumentos coordenam a geração de sinais, a calibração de formas de onda ópticas, o controle de atenuação e as medições de BER em um fluxo de trabalho unificado, permitindo ajustes automatizados da potência óptica enquanto mantêm condições de teste consistentes. O osciloscópio de amostragem e o módulo óptico caracterizam parâmetros de sinal, como amplitude de modulação óptica, razão de extinção e fechamento do olho, para apoiar a calibração precisa do sinal. Ao correlacionar a BER com a potência óptica recebida, os engenheiros podem gerar curvas de sensibilidade, identificar limites do receptor, avaliar margens operacionais e comparar o desempenho dos dispositivos. As medições automatizadas melhoram a repetibilidade, reduzem a complexidade da configuração e garantem uma caracterização consistente do receptor em todas as configurações de teste. Os engenheiros podem investigar a degradação do desempenho, avaliar melhorias no projeto, comparar receptores entre comprimentos de onda e canais e examinar o comportamento além dos limites de aprovação/reprovação. Essa abordagem integrada permite a caracterização repetível da sensibilidade do receptor óptico, a validação do projeto e o desenvolvimento de interfaces ópticas de alta velocidade.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de sensibilidade do receptor óptico

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de sensibilidade do receptor óptico

Conheça os produtos da nossa solução para caracterização da sensibilidade de receptores ópticos

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a caracterização de receptores ópticos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?