입력 전력에 따른 광 수신기 감도 특성 분석 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

광 입력 Power 대 수신기 감도 측정

광 수신기 감도 특성화는 광 입력 전력이 감소함에 따라 수신기가 데이터를 얼마나 효과적으로 복구하는지 평가합니다. 엔지니어는 보정된 광 신호, 프로그래밍 가능한 광 감쇠기, 비트 오류율 테스터(BERT)를 사용하여 다양한 광 전력 레벨에서 수신기 성능을 측정합니다. 광 감쇠기는 피시험 기기(DUT)에 전달되는 전력을 조절하고, BER 측정은 수신기가 전송된 데이터를 얼마나 안정적으로 복구하는지 나타냅니다. 높은 광 전력 레벨에서는 수신기가 일반적으로 낮은 BER을 유지하지만, 전력이 감소함에 따라 노이즈 및 신호 손상으로 인한 한계가 드러날 수 있습니다. 수신된 광 전력에 대해 BER을 기록하면 신호 레벨이 감소함에 따라 성능이 어떻게 변화하는지 보여주는 수신기 감도 곡선이 생성됩니다. 이 접근 방식을 통해 엔지니어는 단일 합격/불합격 임계값을 넘어 수신기 동작을 검사하고, 타겟 BER을 달성하는 데 필요한 광 전력을 식별하며, 고속 광 트랜시버의 감도 특성을 평가할 수 있습니다.

광 수신기 감도를 특성화하려면 정확한 광 전력 제어, 안정적인 BER 측정, 그리고 일관된 테스트 조건이 필요합니다. 일반적인 셋업은 BERT, 광 기준 송신기, 튜너블 레이저 소스, 프로그래밍 가능한 광 감쇠기, 광 측정 계측기를 결합합니다. 엔지니어는 BER의 변화가 테스트 셋업의 불일치가 아닌 수신기 동작을 반영하도록 광 경로 손실, 신호 품질, 측정 반복성을 고려해야 합니다. PAM4 광 인터페이스의 경우 광 변조 진폭, 소광비, 아이 클로저(eye closure)도 수신기 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 자동화된 광 전력 조정과 BER 측정은 수신기를 비교하고, 동작 마진을 평가하며, 성능 차이를 조사하기 위한 반복 가능한 감도 곡선을 설정하는 데 도움이 됩니다. 다양한 광 전력 레벨과 테스트 조건에서 감도를 검사함으로써 엔지니어는 개발 및 검증 과정 전반에 걸쳐 성능 한계를 파악하고, 설계 변경 사항을 평가하며, 고속 광 수신기를 특성화할 수 있습니다.

광 수신기 감도 특성 분석 솔루션

광 수신기 감도를 측정하기 위해 엔지니어는 보정된 광 테스트 신호를 인가하고, 제어된 증가분으로 광 입력 전력을 변경하며, 수신기의 동작 범위 전체에 걸쳐 비트 오류율(BER) 성능을 분석합니다. 키사이트 광 수신기 감도 특성화 솔루션은 자동화된 테스트 소프트웨어, 고성능 비트 오류율 테스터(BERT), 광 기준 송신기, 튜너블 레이저 소스, 프로그래밍 가능한 광 감쇠기, 그리고 광 측정 모듈이 포함된 디지털 샘플링 오실로스코프를 결합합니다. 이러한 계측기들은 신호 생성, 광 파형 보정, 감쇠 제어, BER Measurements를 통합된 워크플로에서 조율하여, 일관된 테스트 조건을 유지하면서 자동화된 광 전력 조정을 가능하게 합니다. 샘플링 오실로스코프와 광 모듈은 광 변조 진폭, 소광비, 아이 클로저 같은 신호 파라미터를 특성화하여 정확한 신호 보정을 지원합니다. 엔지니어는 BER과 수신된 광 전력을 상관 분석함으로써 감도 곡선을 생성하고, 수신기 한계를 식별하며, 동작 마진을 평가하고, 디바이스 성능을 비교할 수 있습니다. 자동화된 측정은 반복성을 향상시키고, 셋업 복잡성을 줄이며, 테스트 구성 간에 일관된 수신기 특성화를 지원합니다. 엔지니어는 성능 저하를 조사하고, 설계 개선 사항을 평가하며, 파장 및 채널 간 수신기를 비교하고, 합격/불합격 임계값을 넘어선 동작을 검사할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 반복 가능한 광 수신기 감도 특성화, 설계 검증, 고속 광 인터페이스 개발을 지원합니다.

광 수신기 감도 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

광 수신기 감도 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

광 수신기 감도 특성화 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?